小型圧力計 Φ50のレビュー
- 用途:
- 動力噴霧器
動力噴霧器の圧力計がとても見づらかったことと圧力が正確に示されていないように感じたため部品を交換した。フルスケール2.5Mpmaxなのでとても細かく圧力をモニターでき圧力調整にも安心感が得られた。作業時のストレスや不安が減少した。
- 用途:
- コンプレッサー圧力の確認用
- 対象商品:
- 60996801
故障した圧力ゲージの代替品として購入しました。同じ製品がない為、ネット検索して初めて購入したメーカーの品物ですが使用して全く問題なく、お値段も手頃だと思います。
- 用途:
- DIYの自動車整備の為
- 対象商品:
- 60996783
手持ちのエアーチャックガンの圧力計がフルスケール1.4メガパスカルで細かい数値がわかりずらい為0.6メガパスカルのこの商品を購入、盤面もシンプルで数値も視認しやすく使い勝手が格段に良く成りました、ゴムプロテクターも同径なので転用出来ました、ガン本体と圧力計のネジ径が違うので1/8×1/4の変換継手が必要でしたがモノタロウさんから安価で購入出来ましたので問題なく交換完了です。
- 用途:
- バイク用タイヤゲージ補修用
- 対象商品:
- 60996765
APのタイヤゲージの精度が悪くなってしまったので圧力計のみ交換しました。精度が戻っただけではなく、Max0.4MPaのレンジを選んだので調整もしやすくなりました。圧力計の角度はシールテープの量で調整できます。
- 用途:
- 減圧弁の交換時増設
- 対象商品:
- 60996756
高圧型ボイラーの減圧弁水漏れで交換しようと探しましたが製品見つからず可変式減圧弁と一緒に購入ばっちり合格です。
- 用途:
- ビニールハウスの潅水時の圧力測定
- 対象商品:
- 60996756
ビニールハウスの中の潅水パイプにつけたのですが、散水で圧力計が濡れます。接続部に隙間がありそこから水が浸入し、圧力計内がくもったり、水滴がつきます。接続部の隙間をなくして欲しいです。
- 用途:
- エンジンコンプレッサーの圧力計
- 対象商品:
- 60996801
針がブレるなぁ~。
エンジンコンプレッサーだから振動が大きいのでこんなものなのかなぁ~。
純正品ではこんなに針がブレることはないんですけどね。
まぁ、安価だから仕方ないか・・・。
なんとか圧力は把握できるけど、とにかく見づらいです。
- 用途:
- 研磨機油圧タンクに使用
- 対象商品:
- 60996835
円筒研磨機の油圧の確認用に購入しましたが研磨機の油圧が切り替わる度に一瞬0に戻るので数時間で圧力計の針が曲がってしまいました。
ON,OFFの激しい場所では不向きだと思います。
- 用途:
- 潅水チューブへの通水圧力表示
- 対象商品:
- 60996731
問題なく動作中。
屋外で使っており簡単なカバーをつけているだけので防滴仕様の方が良かったのでないかと思っています。
- 用途:
- パッケージコンプレッサー修理時
- 対象商品:
- 60996801
メーター指針が0に戻らないのでコンプレッサー修理と同時に交換 旧ゲージは2.5MPaですが最高使用圧力は0.85の為この商品にしました。操作パネルのデジタル表示数値と同等に作動している。