軽量タイプモンキーレンチワイドのレビュー

平均満足度 3.95 (114件のレビュー)
商品レビューを投稿する
軽量タイプモンキーレンチワイド モノタロウ
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
114件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-07
用途:
5分6分フレアーナットの脱着
対象商品:
25693072

歳とともに非力になり200のワイドモンキーでは締め足らずで2ヶ購入。
重量的に強力型に比べ卵2ヶ分100gほど軽い、従来の300のモンキーでは6分のフレアーナットは喰わないし。国産メーカーの半額、遊び、がたつきはバーコーだってありますしモンキーで増す締めするのことは無いのでこんな物でしょう。2ヶ購入し1ヶは柄がちょっと湾曲していました。モノタロ取り扱い在庫のみで終了臭いのですね?

2019-07-26
用途:
作業に
対象商品:
75175642

値段相応かな。しっかりとした物が欲しければ、金額を上乗せしましょう。

2019-06-12
用途:
リフォーム全般

安い、その一点に尽きます。
実際に風呂推薦の取り外しに使用しましたが何ら問題ありませんでした。

2019-05-07
用途:
配管作業
対象商品:
75175651

重さ、機能は満足ですがバリがあり素手では痛く部分的に紙やすり処理しました価格的に仕方ないと思っています

2019-02-01
用途:
配管作業

少しガタつきがあります。実際に締め込みをしてませんが口が拡がってしまいそうな予感がします。造りも少し雑でバリが出てますのでヤスリ等でバリ取りしないと怪我をするかも?しれません。しかしコスパは最高で他メーカーの半額以下です。これから使ってみてある程度耐久性があれば次回から150mmから各種購入したいと思います。

1人が参考にしています
2020-05-20
用途:
農機具の整備
対象商品:
75175651

ちょっと仕上げが悪いですが,この値段なら納得します.

2019-02-25
用途:
自転車整備用
対象商品:
75175633

かなり軽量でしっかりした造り。
小さなサイズのナットに使ってます。

1人が参考にしています
2019-05-20
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
75175642

がたつきが大きい。ハンドル部にバリがある。
近所のホームセンターに同等の値段で、品も良いものがあった。残念。

1人が参考にしています
2019-01-21
用途:
機械や車両のメンテナンス時
対象商品:
25693072

コスパは最高だが、仕上げがもう少し良ければ。
あと、ジョーのガタつきが気になります。価格を考えれば仕方ないのでしょうかね。

2018-11-17
用途:
車のナット締
対象商品:
25693072

大口でトルク掛け辛い少し不安が残る小口での使用は問題無いようです

2018-12-16
用途:
サイズが
対象商品:
75175633

大きいものを想像してましたが、小サイズでした。仕方なくこどものおもちゃメンテ用に変更を余儀なくされました。機能は普通に使え、軽いです。手のひらサイズ。

佐藤電機 様2018-11-05
用途:
エアコン工事の時に使用しています
対象商品:
25693072

使い易いし何よりも軽いので高所作業時体にかかる負担が軽減される

2018-09-01
用途:
自転車のボトムブラケット締め付け、その他
対象商品:
75175651

ワイドサイズだが、強大なトルクを必要としない作業。
肉抜きがしてある為、軽くて使いやすい。

2018-07-08
用途:
機械のメンテナンス及び移設作業
対象商品:
75175651

ほどよい大きさで使いやすい。
値段のわりにしっかりしている。

2018-07-24
用途:
作業
対象商品:
75175651

価格と軽さには満足してます。
ただ、少し顎ががたつくのが気になりますが
今のところ支障は無い程度です。

2018-06-17
用途:
エアコン設置
対象商品:
75175651

専用のトルクレンチを使えばいいと思いますが高価すぎてこのレンチを使用してますが、もう5センチほどグリップが長ければ使いやすいです。グリップラバーもエンドについてれば尚いいですね。

1人が参考にしています
2017-12-10
用途:
自動車整備
対象商品:
75175642

軽量タイプなので軽くて便利です。強度の心配もありましたが、今のところ何の問題もありません。

1人が参考にしています
2017-11-25
用途:
自転車整備、shimanoの専用工具(TL-PD40やTL-FC33)掴みに
対象商品:
75175651

上述の通り、ペダル軸分解やBB着脱用工具の掴み用に購入。この価格で最大開き36mmある事が有り難い。TL-PD40使用時には、今までウォーターポンププライヤーで掴んでいたが、これのおかげで作業性が格段に向上した。比較的、軽い事も有難い。

1人が参考にしています
三愛電子工業株式会社 様2018-01-27
用途:
プリカチュウブ 防水コネクタ締め込みに使用
対象商品:
25693072

ワイドに開くので大きいナットを廻すのにちょうどよい。
そんなに力をかけるのではないので、軽量タイプで問題ない。

スリーエイチ デンキ 様2017-12-05
用途:
エアコン、アンテナ工事などエアコン
対象商品:
75175642

同じのをどこかの現場に忘れてきたようで、再度購入です。軽くて一日中腰袋に刺しておくにはもってこいです。