軽量タイプモンキーレンチワイドのレビュー

平均満足度 3.95 (114件のレビュー)
商品レビューを投稿する
軽量タイプモンキーレンチワイド モノタロウ
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
114件中 101~114件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-08-18
用途:
インチサイズ混在の作業用
対象商品:
75175642

目盛りが付いているとありましたが、付いていませんでした。
この価格で目盛り付きならば、精度が良いと判断してしまいました。
軽量と謳っている割には、重かったです。
ステンレスの配管は、薄くて軽いのに...

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。この商品は目盛つきの商品ですが、不良品が混入していたようです。検品を一層強化してまいります。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。貴重なご意見ありがとうございました。

2014-04-11
用途:
高圧ホース接続
対象商品:
75175651

安いし軽いし使いやすいです!

2015-07-17
用途:
自転車の整備
対象商品:
75175651

最大口開が36mmと表示されていますが、ノギスで実際に
計測すると開口部先端で35.1mm、根本で35.8mmと成り
36mmの対象物を銜える事が出来ません。
本品には開口部の寸法を示す目盛りが付いていますが
それも最大開口状態で35mmを示します。
36mmのナットを銜える目的で購入したため、本来の役目を
果たさず残念です。
基本機能として36mmの最大口開を謳っている以上は
36mm以上の開口寸法を持つべきでしょう。
基本機能の再検討をお願いしたい。
他の機能に関しては価格相応な物と思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。不良品の可能性があり、商品の状態を確認させていただきたいので、別途ご連絡させていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。

2015-04-20
用途:
鍛冶工事現場
対象商品:
75175633

とにかく緩すぎる、回すたびに緩み調整が必要です。この商品は2度と購入しない

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

2015-02-09
用途:
道路構造物(標識など)のナット部ゆるみの点検業務
対象商品:
75175633

150mmを購入しましたが、口ばし部のガタが多く、
100円ショップの子供の工作用のイメージ感が強い。
10mmに合わせてノギスで測定すると 8.90~10.10mmで
仕事仲間での 貸し借りは 壊されそうでためらってしまう。

3人が参考にしています
2014-09-15
用途:
水道工事
対象商品:
75175642

少しがたつく感じはありますが、充分使えます。
価格が安いので満足で
す。

村上商会 様2014-08-14
用途:
自動車整備
対象商品:
75175651

軽い、薄い、持ちやすい。買ってよかったです。

2015-02-16
用途:
ボルト締めに使用
対象商品:
75175633

がたが大きくボルトの頭が滑り使用できない。モノタロウ購入で使用できないものは初めて。

2人が参考にしています
生坂龍翔太鼓 様2014-01-31
用途:
バイク、自動車整備
対象商品:
75175651

軽量&肉薄な点が気に入っています。まだ使い出したばかりであまり負荷のかかる作業に使っていないので強度、耐久性は不明ですが、普通に使うには十二分な感じです。モンキーではこのように柄の部分をくりぬいてあるものを見ないのでデザイン的にも気に入っています。

2015-01-15
用途:
バイクの整備
対象商品:
75175642

モノタロウさんでの購入商品で初めて不満を感じました。
ガタが凄くて使用を諦めました。
この商品に関しては残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

2014-03-20
用途:
日常的
対象商品:
75175642

価格も安く軽量なので工具箱が重くならなくてよいです。
私はガタつきは感じられなかった。

2014-03-28
用途:
商品どおり。
対象商品:
75175651

精度は並(耐久性はこれから)。本体、型番、メーカー、表示一切無しの製造責任不明の商品。到着時から錆ていますけど?発送時分かる筈。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。検品に関しては再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。

2014-05-30
用途:
機械作業
対象商品:
75175642

軽くて、作業がスム-ズでした。

アシスト 様2014-03-11
用途:
電気工事
対象商品:
75175651

グラつきがある