クランプレバー(オネジ)のレビュー
- 用途:
- 専用機メンテナンス
- 対象商品:
- 68097434
製品台車をハンドルにぶつけてしまって噛みあい部分が無くなってしまい、長年キャップボルトで代用していましたが、今回交換しました。モノタロウブランドの安価な方でも良かったと思いますが、こちらは色が選べたので、視認性がいいと思いこちらにしました。
- 用途:
- ミラーの可動部分
- 対象商品:
- 68097093
ミラーの可動部分を可動させる時に六角レンチを用意するのが面倒だったので工具無しで出来るように購入。
レバーを引くと位置が変わるので手の入らない角度でも細かく回せるのでいいですね。
またリピートします。
- 用途:
- シャフトの固定
- 対象商品:
- 68096847
M5x25mmを買いました。長さが色々あるので助かります。が、油まみれでビニル袋に入ってるので、それはなんとかしてほしい。
貴重なご意見ありがとうございました。
錆防止の油になりますので、お手数ですが拭き取ってご使用お願いいたします。
- 用途:
- オリジナル部品との交換
- 対象商品:
- 68097172
プロクソンのバンドソーのテーブル角度固定用のノブネジが使いにくかったのでこれと交換しました。
思っていたよりしっかりとした作りで交換して正解でした。
- 用途:
- マカダミアナッツクラッカー作成用部材
- 対象商品:
- 68097452
首下の長さを見誤りましたけど、使いやすいです。
M30のナットにM8タップを立てて当該製品を使用
破壊力抜群で重宝してます。
- 用途:
- ボール盤のワークテーブルの固定
- 対象商品:
- 68097224
表面の仕上げは、光沢があり、つるつるした手触りです。
レバーのロック位置が自由に変えられるので、テーブルの移動や固定が楽になりました。
- 用途:
- 赤道儀の高度調整
- 対象商品:
- 68096926
赤道儀の高度調整は、六角レンチで行っていましたがクランプレバーで工具も不要にならりました。
レバーの長さも丁度良く調整も楽になりました。
- 用途:
- 工場内設備
- 対象商品:
- 68097154
クランプレバーで安価なものを探していました。他メーカー様のクランプレバーと比べても遜色ありません。今後も購入していきます。
ただ、10本購入中4本は欠品中とのことだったので、在庫が安定しているとありがたいなぁと思いました。でも、商品は非常に満足しております。
- 用途:
- 卓上ミニ旋盤の六角ボルトと交換しました。
- 対象商品:
- 68097127
卓上ミニ旋盤の六角ボルトと交換しました。
レンチを探す手間がなくなり大満足です。
質感もよく、角度調節も簡単で素晴らしい!!
- 用途:
- 蝶ボルトの代わりに使用
- 対象商品:
- 68097163
使用に問題はありません。蝶ボルトより強く締め付けられます。構造上仕方ないのかもしれませんが蝶ボルトより数倍高いのが難点。もう少し安いと助かります。
- 用途:
- ミラーマウントの角度調整
- 対象商品:
- 68097197
過去にこの商品の6mmを買って便利だったので今回10mmを買ってみました。
10mmになるとレバーが重くなりますね。マウントよりも重いかも。