合格ゲージのレビュー

平均満足度 4.00 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
合格ゲージ ホーザン
ホーザン
529 / 税込 582
長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-22
用途:
ケーブルの被覆向き、電工二種技能試験用
対象商品:
68549835

HOZAN以外のストリッパーに装着すると、幅が合わず、無理やり差し込むと、ストリッパー側に傷が付く。片付ける際、いちいち外すのが面倒くさい。外さないと歪んだり折れそう。

加藤調査事務所 様2024-03-04
用途:
第2種電気工事士実技試験用
対象商品:
68549835

30㎜のロングバージョンも検討して欲しいが、目安には十分対応できている。

幸企画 様2023-09-23
用途:
電気工事試験用
対象商品:
68549835

電気工事試験の施工時の
勉強に役立ちました
無事降格することができました

2022-10-16
用途:
Fケーブルの接続作業
対象商品:
68549835

本来は電工の技能試験に使うモノなんでしょうけど、通常の作業時にも使えます。

古物商 富徳 様2022-01-31
用途:
配線工事
対象商品:
68549835

何回か使用することにより、切断長さを体が覚えるようになった。

1人が参考にしています
2022-09-30
用途:
第二種電気工事士受験練習
対象商品:
68549835

便利そうなので,購入はしたものの,あまり使いませんでした
もちろん,試験でも使いませんでした
かさばるのと,慣れれば必要なくなりました

2020-12-17
用途:
第二種電気工事士の技能試験、およびその練習の際
対象商品:
68549835

40分で出題の工事を完成させる必要がある技能試験では、時間の短縮が重要です。そのためにケーブルの被覆を剥がす際の長さを図るのにこれをP-958に取り付けていると、ケーブルをスケールに当ててストリップする際の持ち替えの頻度を減らすことができ、かなりの時間短縮になります。先週の技能試験では、お蔭様で時間内に完成できました。(作業中にズレてきて外れそうになるので、もう少ししっかりと取り付けられれば★5つ。)

有限会社ライフワーク広島 様2020-12-13
用途:
電気工事士技能試験で使った
対象商品:
68549835

技能試験を受験するために購入し、練習を繰り返した。確実な長さで電線を剥離し、時間短縮になり、とても良かった。
実践でも効果的に使えそうです。

1人が参考にしています
2021-03-01
用途:
電気工事士試験のため
対象商品:
68549835

VVFストリッパーに後付けします。試験受ける方これは超おすすめです!
作業性がものすごく上がります。

2018-03-30
用途:
線材加工
対象商品:
68549835

ホーザン製だがTストリッパー、エンジニア、など同じような格好の製品につかっています。
ストリッパーが薄ければペンチでちょっと狭めればOKです。

有限会社みつやオフィス 様2021-12-13
用途:
電工二種の受験対策
対象商品:
68549835

シースをむく長さを決める時に非常に便利だが、カットする際に邪魔になる。また使っているうちに外れてしまう点を改良してほしい

2017-04-20
用途:
線材の処理
対象商品:
68549835

HOZANだけではなく同じような他社のワイヤーストリッパーにも取り付けて使用しています。
目盛りが無い所は紙を貼って印をつければOKです。
板金を曲げて作られてるのでストリッパーが薄ければ狭めれないい。

2017-02-04
用途:
線材の処理
対象商品:
68549835

仕事柄様々な太さの線材を処理することがあります。
HOZANはもちろん、ENGINEER、Fujiya、T.Stripperに付けて活躍中です。
10mmより手前は目盛りつけて使用しています。

株式会社伸興 様2017-04-04
用途:
電気工事士実技試験工具用
対象商品:
68549835

いちいちメジャーを使用しなくても採寸できるので便利ですが、
たまにずれていたりするので難点

2017-02-10
用途:
第二電気工事士の実技練習に使用
対象商品:
68549835

*芯線被覆ストリップゲージ*
●印字濃度をアップしていただきたいと思います。
●目盛面の幅をグリップ側に広げるというのは甘えすぎですかね。
(1.6㎜-3芯・2.0㎜-3芯のストリッパーを使用しています。)
*カットゲージ*
●印字濃度をアップと目盛を表示面全体に?余白なしにして欲しい  です。

2016-08-16
用途:
電気工事用
対象商品:
68549835

右利き専用なので,左利き用がほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2015-05-23
用途:
技能試験
対象商品:
68549835

電線のきる長さがすぐわかり便利です。