クイックルワイパードライシートのレビュー

平均満足度 4.29 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クイックルワイパードライシート 花王
花王
449 / 税込 494
約50万本のミクロ繊維の立体構造シートで、髪の毛・埃はもちろん、静電気などではりついた掃除機では取りきれないミクロの汚れまでからめ取って離しません。髪の毛補修率120%にUP(従来比)。 【用途】フローリング、ビニール床、畳などに
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-15
用途:
仕事場で

使いやすいです。
丈夫で、ほこりもよくとれます。
リピ確定です。

2024-02-29
用途:
実験室の掃除

大容量でしたので、使いやすいです。実験室は結構汚れていますが、しっかりきれいになります。

福住ピーニング工業株式会社 様2024-02-09
用途:
事務所の床掃除に。
対象商品:
68568421

ふわふわで厚みのある立体型シートが埃も髪の毛も綺麗にキャッチしてくれるので大満足です。シートが汚くなったら裏返して使用できるのも助かります。

2021-07-20
用途:
掃除
対象商品:
68568421

ホコリ、髪の毛、細かいごみ、とても良く拭き取る事が出来て便利です。
他社の商品とくらべると品質が良いのですが、値段がやや高いです。
沢山つかうので。

2020-08-12
用途:
掃除用
対象商品:
68568421

一時期浮気して別の安いものを使用していましたがやっぱりコレです!ほこりの取れ具合が全然違うのと、本体につけたものが安いモノはすぐ取れてしまうのですが、これはきっちりはまります。

2020-03-14
用途:
必需品
対象商品:
68568421

今は特に周りの環境をきれいに保つのが必要、これはちょっとした汚れなどをきれいにするのに便利です。
結構大量に使うので数が必要です。

1人が参考にしています
2019-07-07
用途:
フローリングの掃除に
対象商品:
68568421

家庭のフローリングの掃除に使います。ほこりや汚れがよく取れます。

NPO法人シニアアクティブ 様2018-01-11
用途:
床清掃に利用
対象商品:
68568421

床のホコリも取れて、つやも出るので、とても気に入ってます
汚れても吸着したほこりがおちないのでとてもいい

2017-12-06
用途:
床の掃除シート取替時
対象商品:
68568421

商品自体は、床のホコリがよく絡みとることができるので、汚れていないように見える床でもとてもきれいになり、申し分なしの星5つだが、近くのホームセンターで税別458円で売っていた。カテゴリー特価の日に購入しても高いので、もう少し安くしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2020-01-21
用途:
フローリング床
対象商品:
68568421

メーカー品らしく生地の凸凹形状で細かいパンくずも包み込むように付着しているようです。

1人が参考にしています
2015-12-09
用途:
工場作業場廊下に
対象商品:
68568421

工場作業場廊下に使用 ドライなので扱いやすいです。

株式会社タウンハウス 様2017-09-25
用途:
もっと安く買えた
対象商品:
68568421

別のサイトを見たら、同じ商品がもっと安く売っていた。

2014-10-14
用途:
事務所の床掃除に使用してます。
対象商品:
68568421

この商品は、以前から自宅でも使用しててとても気に入ってます。見えないほこりをキャッチできるところとてもいいと思います。

2017-01-25
用途:
床の掃除
対象商品:
68568421

商品そのものの問題ではありませんが、袋が破れていました
商品は使いましたが、不快です
梱包に気を付けてほしいです。箱の商品の箱がしゃげていたり最近特に多いです。洗剤等、重い物との梱包が原因と思われます。
何でも一箱に入れているような梱包です
改善おねがいします。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。