替刃式軽量刈込鋏のレビュー

平均満足度 4.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
替刃式軽量刈込鋏 アルス
アルス
5,698 / 税込 6,268
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。 【用途】生垣や植え込みの葉刈りに
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-04
用途:
自宅庭木の剪定
対象商品:
68566163

本体が軽く、切れ味も良く、替刃出来るのが良い。主に植木の若芽を剪定するために購入しました。

2023-07-06
用途:
庭木の刈込み
対象商品:
68566163

モダンな人間工学的形状、打合いクッションなど、伝統的な木製柄の刈込鋏にはない要素が山盛りのアルス製品です。
アルスの剪定鋏は刃が柔くてすぐ潰れる・鈍るイメージしかありませんが、この刈込鋏の刃は硬くて強いです。かなり太めの枝を力と勢いで切断しても、刃こぼれはおろかめくれ・潰れ一切起きません。なぜこの素材を剪定鋏に使用しないのか・・・
この刃を砥石で研ごうとしても表面にはものすごく厚くて強固なメッキがされていて、荒砥石で数時間かけてもメッキは取り切れず最後はグラインダーを使い除去しました。
それでやっと鋼の地肌が出てきて砥石がかかるようになりましたがこの鋼、濡れてもほとんど錆びないですね。研いだ後の光り方といい、ステンレス刃物鋼とよく似ています。
しかし硬さと耐摩耗性からしてひょっとしてダイス鋼(例えばSKD11/日立版のSLDなど)なんじゃないでしょうか?
つくづく思いますけど、アルスさん、他の鋏にもこれと同じ鋼を使って同じ熱処理をして下さいよ!

1人が参考にしています
さいかわ園芸 様2023-08-30
用途:
庭木の剪定、芝生の刈り込み
対象商品:
68566163

以前からこの商品を使っており、替え刃でも使用していましたが、今回は本体が古くなったので買い替えです。
私には使いやすく、何よりも切れ味が良く、大好きな商品です。大切に使ってます。
これがダメになったらまたこれを購入すると思います。

菜遊ファーム 様2022-09-24
用途:
庭の剪定
対象商品:
68566163

この刈りバサミは素晴らしい!とにかく今までなんだったのかと思うほどよく切れる。ので作業効率が良く、剪定が楽しく早くスパスパと出来ます。しかも刃を変えることができる優れもの。
私としてはこのハサミに出会えた事に感謝です。

2021-06-16
用途:
剪定
対象商品:
68566163

良い物を安く、購入出来、ありがとうございました。切れ味が良く、切込み力が少なく済み、
楽です。

荒木 様2021-01-04
用途:
樹木の刈り込み時
対象商品:
68566163

軽量で刃が長いので良い、切れ味が良い、また刃の交換ができるのも良い

2020-07-04
用途:
植木剪定
対象商品:
68566163

軽いし替刃交換するだけで研ぐ必要がないので便利 また樹木のヤニがつきにくいような気がする

1人が参考にしています
2020-07-10
用途:
庭木の剪定
対象商品:
68566163

切れ味よく、使いやすい
女性でも使いやすいので、とてもいい

2018-01-22
用途:
造園作業
対象商品:
68566163

近くのホームセンターで買うより1000円近く安かったです

2022-08-22
用途:
生垣などの苅込作業、結束形を整える。
対象商品:
68566163

今迄K1000を使用していたが今回購入したKR1000は若干重たい様に思える。
又K1000の替刃と共用できない為、在庫品が無駄になった。

2020-11-12
用途:
庭木剪定
対象商品:
68566163

切れ味はとても良いが柄の部分が金属製に変わってしまったので重い。替え刃は未だ購入せず自分で研いで使い続けている。

2017-06-04
用途:
植木の刈り込み
対象商品:
68566163

同商品の前のモデルを長年使っていて、非常に使いやすかったのですが、ねじが外れてかみ合わせが悪くなってしまったため、同じタイプだと思って購入しました。思った通り、よく切れて満足です。

タムラグリーン 様2016-03-31
用途:
高所作業
対象商品:
68566163

K-1000からKRに引き続き使用してますが25mm刃長分20%は捗ってます。
KRの方がアルミの硬度が低いのかヒンジの削れが大きくバカ穴に成って来ますので毎日給油は必要です。
剪定鋏の様に腰にぶる下げて高所作業で使用してますが刃先が丸くて安全で、重さ的に限界ですね。
柄の短いのが出ればグッド。