豚毛コンデンサーブラシ シングルのレビュー
- 用途:
- 排水管の清掃
先端に毛が配置されていないので水筒の底のようなところを清掃するには不向きです。排水管を定期的に清掃する用途に変更して使用しています。
- 用途:
- 機械の手入れ
油汚れの溜まる細かい機械部品等の掃除に重宝してます。
- 用途:
- 家電製品の保管
ファンヒーターや扇風機の細かな所の埃を取ります。歯ブラシでは難しかったが、このブラシなら毛先が長いから上手く取り除けます。気に入っています。
- 用途:
- スプレーガンの中を掃除しています。
- 対象商品:
- 75300075
毛が少し硬く出来ているので固い塗料を専用のクリーナーと組み合わせて使っていますが汚れがよく落ちます。今まで安い物で掃除をしていましたが、これからはこちらの商品で掃除することとなりました。またリピします。
- 用途:
- 屋外飼育水槽 外掛け式フィルター用のパイプ清掃
- 対象商品:
- 75300057
価格も安く、コケ・水草等の除去清掃ができ、パイプ内側が綺麗になる。
あと、先端を曲げ加工にしてほしい(パイプ内をキズつけないようにするために)
- 用途:
- 1wayバルブの掃除
バイクに1wayバルブを取り付けているので定期的に乳化したオイルを取り除くのに使用
毛の長さが短めですが使いやすいです
品質も文句なし またリピートしたいですね
- 用途:
- 埃を取り除く
傷をつけたくない材質で手の届きにくい箇所に使用しています。
- 用途:
- 穿孔穴の内面の清掃
- 対象商品:
- 75300066
コンクリート壁に薬剤系アンカーを打込むための穿孔穴の中の粉っぽさを掃除する時に使います。地元の金物店やホームセンターを廻ってもこのサイズが無かったので助かりました。
- 用途:
- クルマのホイル清掃
- 対象商品:
- 75300057
ホイルの細かな穴の清掃用で購入しましたが、先端の針金がペンチでの切りっぱなしで、ホイールにキズ付き最悪です
ブラシ自体は悪くないのですが、商品全体としての品質チェック機能がなされていない感じの商品です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス作業
- 対象商品:
- 75300057
使っている機械のメンテナンス等に使うために購入したのですが
ブラシ部分の硬さも丁度良く安心して使えそうです。
- 用途:
- 外壁のクラック補修時に使用しました。(振動ドリルドライバーにて穴あけ後の切粉清掃に。)
- 対象商品:
- 75300057
使用感は大変腰があり切粉がよく取れて清掃しやすいと思います。若干、消耗が速いように思います。(次回もなくなりそうなら追加注文します。)
- 用途:
- 洗浄
- 対象商品:
- 75300111
先端がとがっていて、これだと、商品に傷がついてしまいます。先端を、鋭利な感じではなくて、滑らかに加工してほしい。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
- 用途:
- バイクエンジンの冷却フィンなどの清掃
- 対象商品:
- 75300057
豚毛ならではのコシがあり、しっかりと対象表面の清掃ができます。
真鍮だと表面を削り過ぎ、ナイロンだとコシがなく清掃が上手くいかない。
豚毛は丁度良い感じです。
但し、出来ればダブル巻きの毛が多い商品の発売を期待します。
- 用途:
- ストレーナーの清掃
- 対象商品:
- 75300057
金属製ストレーナーメッシュの清掃に使ってみましたが、ちょっと軟か過ぎて、傷にならなくていいかもしれませんが、ゴミがとりにくく、ワイヤータイプのほうが、金属製には向いているとおもいました。
- 用途:
- 音楽機材φ6.3ジャックの清掃
- 対象商品:
- 75300057
しばらく使用せず、くすんだりサビかけてた音楽機材のφ6.3ジャック内壁を磨くために入手。φ6と言いつつφ6.5~6.8程度のブラシだったのでφ6.3内壁へは最適な清掃/磨きが行なえた。惜しむらくは、ブラシ先端が切りっぱなしなので、機材内部の電線やコンデンサ等に(性能に影響はない程度の)傷が付いた。
10円ほど単価上がっても構わないので先端を処理したものを期待する。
- 用途:
- エアコン掃除
- 対象商品:
- 75300057
エアコンのシロッコファンの掃除に使います。すごく便利です。ブラシの毛が、もう少し柔らかいと良いかもしれません。
- 用途:
- ダイハツ車 ガスケット交換時の掃除に使用。
- 対象商品:
- 75300066
エンジンヘッド ガスケット交換時にブローガス入り口のオイルかすの清掃に使用しました。大きさも丁度で腰が強く良いと思います。
かすがボロボロ取れスローが安定しました。また使いたい商品です。