AM/FM/VICSラジオブースターのレビュー

平均満足度 2.95 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル
アークヒル
3,398 / 税込 3,738
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB FM/VICS15dB±1dB。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-12
用途:
ミライース(LA300)に取り付け

当方は昔ながらのやたら長いアンテナでもちろんブースターはありません。
とにかくアンテナを長くのばせば受信するという考えです。
最近の車のようにショートアンテナ化したら、見た目は良くなりましたが予想通り感度はガクンと落ちました。
特にVICSはずーっと無反応でストレスに…
という訳で、本機を導入。なるべくアンテナ直下に設置し配線も短くして接続。
めちゃくちゃ効果ありました。嘘みたいにFM-VICS受信します。
AM/FMも明らかに感度UPしました。
他の方も指摘していますが、元々ブースター内蔵の車種に取り付けても無意味です。
また、この手の機器はノイズ源にも敏感なので注意が必要です。

1人が参考にしています
2025-05-09
用途:
ハイエース200系DXに取り付け

右膝辺りの内張りを剥がした所にあるアンテナ線に割り込ませる。60㎝以上伸ばさないと雑音が入るFMが30㎝程で聞ける様になった。アンテナ伸ばさなくても聞けないかと期待したがダメでした

1人が参考にしています
2025-04-24
用途:
はんだ付けの品質がひどい

この手の商品は低評価が目立つのはちゃんとした設置ができていないからだろう。と思い、MonotaRO発送のこちらを購入。エブリイのアンテナを変更し、ついでに設置。その時点でFMラジオの入りが改善さなかった。
その後両面テープで取り付けた位置を変更しようとケースが分離。
露呈した基板を見て驚いた。 1608の部品が曲がって実装されており、今どき手付け? 基板のパターンもFMとはいえ、電波を扱っているとは思えない安っぽいアートワーク。フラックスのヤニは飛び散り、何より驚いたのはACCの12V来ている線がはんだ不良で隣のランドに接触しかけている。
大手外資系通販サイトの無名の中国製品のほうが品質が高いように思える。

1人が参考にしています
2025-01-08
用途:
アドバイス

元々ブーストされている車両に付けても意味ありません。むしろ悪化します。
後付けオーディオ・ナビを使用されている方で受信感度悪いのは、ほぼほぼ青線(ブースト用電源)を接続していないケースが多いです。

1人が参考にしています
2024-04-24
用途:
ラジオアンテナブースター
対象商品:
75163995

良好です、ありがとうございます。大変満足ですありがとうございます

1人が参考にしています
2021-04-09
用途:
ラジオ受信時
対象商品:
75163995

200系ハイエースに使用しました。今まで聞こえにくかった局も綺麗に受信できるようになりました。

2人が参考にしています
2018-09-11
用途:
カーナビのAM/FMの受信感度UP。
対象商品:
75163995

カーナビのAM/FMの受信感度UPしました。
ナビ後ろのコードが多く整理しながらナビを入れました。

1人が参考にしています
2016-08-15
用途:
ハイエースのアンテナ配線に接続
対象商品:
75163995

作業自体は簡単で30分も掛からず取り付け出来ました。
感度は少し良くなりましたが、思っていたほど良くはならなかったです。
ただ、取り付け前よりは良くなってるので、付けて良かったかなと思ってます。

1人が参考にしています
2024-10-18
用途:
ラジオ
対象商品:
75163995

だめだね!!!!!!!!!
ブースターをつけたらノイズが増えただけ。
ノイズブースターかな!

3人が参考にしています
南但自動車整備株式会社 様2021-07-14
用途:
ラジオの受信アップの為
対象商品:
75163995

ダイハツ ブーンに取付しましたが、全く変わらずでした。

3人が参考にしています
2020-05-01
用途:
車のラジオの感度改善に
対象商品:
75163995

車のラジオの感度の改善にと思い購入しました。
しかし当方の車とは相性が悪かったようでFMはノイズがふえてしまい、AMは全く聞こえなくなりました。
残念です。

6人が参考にしています
2018-02-08
用途:
受信感度UP
対象商品:
75163995

たしかに取り付ける前より受信感度は良くなりました。
また、取り付け前には受信できなかった局が受信できるようになりました。
ただ期待していた受信感度ではなかった。
期待が大きすぎたか。。。

3人が参考にしています
2014-08-08
用途:
自家用
対象商品:
75163995

商品が小型で取り付け位置も自由度が高いです

2019-08-13
用途:
全く効かない!
対象商品:
75163995

全く効かない!増幅してくれません。以前他の車でブースターをつけたときは感度があがったのだか、この製品では効果が感じられませんでした。

3人が参考にしています
2018-10-17
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
75163995

もともと電波の弱い地域ですが、他のレビューのような効果は感じられません

2人が参考にしています
2017-11-23
用途:
旧車のレストア
対象商品:
75163995

旧車に比較的短いアンテナを使用するために購入。感度もよく短いアンテナでもAMが入るようになりました。

1人が参考にしています
2017-04-21
用途:
マンション内のリビングルーム内に設置した外部アンテナ端子付きAMラジオ間に接続して確認
対象商品:
75163995

全く効果が確認できず入手の意味がなかった。現在は仕方なく自作でブースターアンプを製作し使用している。自動車用の為か、使い方が違っているかもしれません。製品に内部回路が判れば幸いです。

2人が参考にしています
2015-10-06
用途:
カーラジオの受信状態改善
対象商品:
75163995

受信レベルは、確かに上がり良く聞こえるようになりましたが、雑音?ノイズ?(アンテナの接触不良かも)が気になりました。

2015-08-06
用途:
船舶のラジオブースト
対象商品:
75163995

船舶に取り付けて海上をウロウロしてみましたが効果が全くわかりません。
元々電波が届かないエリアなのかもしれません。

1人が参考にしています
2013-10-22
用途:
車の運転時
対象商品:
75163995

ブースターなのに、取り付けるとはっきり感度が悪くなります。感度が悪くなるのは何か原因があるのでしょうか。本体の配置を換えたり、ケーブルやアンテナ線の取り回しを変えたりといろいろやったが感度の低下は直らないので、結局取り外してしまいました。まともな製品であれば、何か理由があるはずなので、対策などを説明書に追加すべきだと思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。