メタルストップ コネクターのレビュー

平均満足度 4.36 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メタルストップ コネクター タカギ
タカギ
1,298 / 税込 1,428
高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。 【用途】ホースとニップルの接続用
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 フジ食品 様2024-02-17
用途:
ホースのジョイントとして
対象商品:
75248564

プラスチック製は落下による破損が度々見られたので、試しに購入。
丈夫なのだが、お湯を使うとこのジョイント自体が熱くなってしまうのが難点。

2023-09-18
用途:
洗車
対象商品:
75248564

同じメーカーのシャワーヘッドと接続しましたが、水量がかなり絞られて全く使えません。
メーカーに確認しましたが、不具合ではないと言い切られました。チョロチョロとしか水を出さない人なら使えるかもしれませんが、全くお勧めできません。

2022-10-24
用途:
広い農地のホース接続
対象商品:
75248564

作物の散水時に場所場所での接続で接続金具を抜いた時に
水漏れがなく、金属なので丈夫な仕様になっているのが良いです。

2022-05-14
用途:
屋外の蛇口に使用
対象商品:
75248564

屋外使用のため、樹脂品は劣化が懸念されるため、メタルを購入。期待通りの品物で、ホース反対側も購入予定。

株式会社市川電機 様2020-07-06
用途:
水道の配管
対象商品:
75248564

まだ使用してませんが、重く耐久性がありそうな気がします。

2020-03-13
用途:
植木の水やり
対象商品:
75248564

以前はプラスチック製の物を使用していましたが劣化してましたので、こちらの商品を購入しました。長く使えそうな気がします。

2019-05-07
用途:
花壇の散水ホースに使用しています
対象商品:
75248564

金属製で非常に信頼性の高いコネクターであると評価できますが、確認不足で径の大きいもので、取り付けに苦労しています。
径の細いホースに適合するサイズがありましたら教えて下さい。

2人が参考にしています
2021-07-28
用途:
洗車用のホースと接続する
対象商品:
75248564

G312とセットで購入。
G311とG312が合致するのかメーカーの説明書きを調べてみたがよく分からず、見込みで購入した。結果オーライだったが、嵌合の是非はきちんと載せて欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。同メーカーのニップルとはすべて適合いたします。よろしくお願いいたします

2018-06-11
用途:
庭の散水
対象商品:
75248564

ホースリールの先端側を本品に交換した。樹脂製だとホースの巻き取り時に地面をこすって表面がガサガサになるが、これだとこの心配が無く長期使用出来そうだ。

2018-03-27
用途:
ガーデンホース
対象商品:
75248564

プラスチック製のコネクターを使ってましたが、外に出したままだと劣化して使い辛くなってしまいます。思い切ってこちらを買いましたが、質感も良く長持ちしそうです。

翆西園 様2015-05-31
用途:
植木散水用
対象商品:
75248564

思った以上にとても良かったですね。止水付きなのでハス口交換時には大変便利です。以前はプラスチック製品を使用しておりましたがひび割れ等の水漏れで水道料金が三倍に脹らんだ時も有りましたが本商品だと蛇口閉め忘れ時にも安心できるかと私は思います。使用後蛇口を閉め忘れなければ問題は無いのですが面倒だったりもします。我が園では耐高圧ホース使用のためホース自体大変硬くプラスチック製品ではかなり強く閉める必要があり劣化ひび割れ等発生する確率が高くなりますので耐圧ホースを使用されている方にはお勧めかと思います。メーカーも高木さんということで安心の2年保証が付いています。以上あくまでも主観にての感想ですのであしからずご了承下さいませ。
【モノタロウさんへ要望ですが】高価格なので他メーカー並みの800円くらいに抑えて頂きたく思います。今後は10個以上交換予定ですのでメタル製品全種類さらに企業努力の上せめて1割程度価格を抑えていただけますようお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。