小型圧力計のレビュー

平均満足度 4.14 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型圧力計 モノタロウ
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。 【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
鈴が峰 様2020-11-19
用途:
コンプレッサーの補修部品
対象商品:
75998133

コンプレッサーの補修部品として購入
大変満足しています

2019-10-23
用途:
エアーコンプレッサーの圧力計
対象商品:
75998133

圧力計からエア漏れが発生するようになったので、代用品として取り付けました。問題なく使用できています。

2019-04-19
用途:
圧力計
対象商品:
75998124

コンプレッサーの圧力計が壊れたので取り替えです。
大まかな数値がわかればいいので安い圧力計を買いました。
まったく問題なく機能しています、満足です。

2019-03-27
用途:
壊れたメーターの交換使用。
対象商品:
75998124

元々付いていた、別のメーターと交換しました。
精度よりも、アバウトどれ位の圧か見ただけなので、十分機能しています。

堀越畳店 様2018-12-12
用途:
タイヤの空気圧
対象商品:
75998142

目安としてのゲージなので 十分と思う、耐久性がわからないので☆4です。

2018-06-16
用途:
機械工作
対象商品:
75998124

非常に良い製品でコストパホーマンスに優れているとおもいます。

2018-04-14
用途:
ベビコンに使用
対象商品:
75998151

古い計器が壊れたので交換用にモノタロウさんで探していたら、安価な品があったので買いました。精度は問わないので現品で十分です。

2018-04-29
用途:
コンプレッサー圧力監視
対象商品:
75998151

安価で、目盛りも見やすく非常に使いやすかったです。

2018-04-11
用途:
井戸水のカートリッジろ過の前後に取り付け、圧力を監視し、カートリッジ交換時期を決定する。
対象商品:
75998142

小型であり、場所を取らないところが良いです。一部、ネジ切り仕上げに難点のあるものがあった(交換済)。

ジーケーサービス 様2017-07-28
用途:
サービスカーでの延長したエアーホースの先端部に
対象商品:
75998133

サービスカーで出張修理時、どうしてもホースを20m以上延長して作業することがありますが、延長するための圧力低下が気になっていました。
そこで、別売りのチーズの両端にオスとメスのカプラ(大阪魂のものです!)を付け中央にこの圧力計を取り付けました。
これでエアー工具を使用していても圧力が確認できて作業しやすいです。

2017-08-05
用途:
自動散水装置水圧測定用
対象商品:
75998124

価格に魅かれて購入しましたが問題なく使用してます。小さいサイズなので使い勝ってもいいです。
不具合と言うか、雨に濡れてガラスの内側が曇ったことが一回あったくらいです(当方の不注意)

2019-04-22
用途:
水蒸気圧測定
対象商品:
75998124

用途に空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用とあったので購入したが水蒸気圧測定には使用できず、残念。

2017-11-01
用途:
エアタンクの補修用に使用いたしました
対象商品:
75998142

小型なので取り付けに場所が自由に選べて非常に便利でした。

エヌ・ファーム 様2017-07-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
75998124

コスパが、良いので満足しています。すかさず、オーダーしてしまいました。

ハナキ産業株式会社 様2017-05-05
用途:
油圧確認
対象商品:
75998142

数字は見やすくてよいのです。
50φ位で1.5~2.0MPaもあると有りがたいです。

2017-07-15
用途:
塗装作業時
対象商品:
75998124

コンパクトで収まりよく重宝してます 目盛りの見やすさもいい感じです

タケウチサービス 様2018-01-25
用途:
太陽熱温水器のタンクの圧力監視。
対象商品:
75998124

価格も安く満足しています。2個目もリピートしました。

1人が参考にしています
長岡溶接所 様2017-03-26
用途:
エアータンク圧力表示
対象商品:
75998133

以前のものと違うのは、数表示部にモノタロウのロゴが入らなくなったんですね。失礼ですが、このほうがいろいろな所に違和感無く使えて断然いいです。

タケウチサービス 様2017-05-12
用途:
太陽熱温水器の水圧管理。
対象商品:
75998124

太陽熱温水器の水圧監視に使用してます。ちょうど1年で壊れました。
(針が振り切れて、水圧を0にした時0.8Mpaを示します。)
安いので、また買いました。もう少し耐久性があると助かります。

ADACHI・EDS 様2017-04-30
用途:
エアーレギュレーターの出力監視用に使用
対象商品:
75998124

小型ですが目盛も見やすく値段も手ごろで大変良いです