アルミスペーサーカラーのレビュー

平均満足度 4.59 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)
199 / 税込 219
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
79件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-02-21
用途:
バイクのタンデムバーのカラーに
対象商品:
75794406

自分で加工して作った物使ってましたが 値段も安く色々なサイズがあるので又カラー使う時は、使います

2023-05-23
用途:
CT125 ハンターカブに
対象商品:
75794853

CT125のヘッドライトボルトに社外スクリーンを装着するのに穴が奥にあるのでこちらのスペーサーで手前に出す必要があったので

2019-04-08
用途:
持っていると便利
対象商品:
75794047

持っていると何かと便利。
ただ、高い。もう少し安ければいいのに。

2018-05-15
用途:
機器メンテナンス
対象商品:
75794774

品質も良く手軽に使えて便利です。外径と厚みのサイズバリエーションがもっと多ければいいなぁと思います。

2017-10-26
用途:
オートバイの部品取り付け
対象商品:
75794451

色々なサイズがあるので自分で測ってちょうど良いサイズを購入してます。単価が安いので1個2個だと他の物と一緒に購入します。ちょっと使うのには大変便利です。

2017-11-27
用途:
ヘッドライトのカスタム
対象商品:
75794984

種類の多さと間違いないブランドで質も高く、コスパもよく重宝しています。

2021-09-28
用途:
ブラケット締め付け
対象商品:
75794826

高さが3mm、5mm、10mmの設定である為、任意の1mm飛びの組み合わせが出来ない。他社のラインナップの様に、高さ1mm、2mmが有るとありがたいです。

2017-09-06
用途:
バイクのステップバー調整
対象商品:
75794451

サイズも厚みも丁度良く良い感じで取付 使用出来ました。

2018-09-24
用途:
バイクの補修
対象商品:
75794537

サイズがいろいろあっていい!何かと必要な時がある。

NSP ノアサービスプロ 様2017-08-03
用途:
ニンジャ250 2013年式のミラーアダプターとして使用
対象商品:
75795255

造りも丁寧で純正より3センチUPと後方視界が良くなり満足です。

トータルリペアベルデ 様2017-07-04
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
75794625

アルミカラーを加工して作成を考えてましたが、各サイズが用意されていて、ちょうど良いサイズがありました。

2020-01-31
用途:
スクーターの調整に。
対象商品:
75795027

HONDA Dio AF68(2008年製)のハンドルに、
ナックルガード保護用特大グリップエンドを
仕立てる副材の1つとして。
右側のみスロットルパイプが11mm長い事に
対応する為 この製品を4枚使用。
此れに寄り、スロットル操作に支障の無い
状態を得られた。

2017-03-30
用途:
1992年式のバイクのカスタム
対象商品:
75794521

適正な価格、寸法も正確で安心して使えます。また購入します。

2019-11-12
用途:
機械の隙間に使用しました。
対象商品:
75794117

機会に隙間があり、衛生上鉄等錆びるものは困るのでアルミを使用しました。

2016-12-01
用途:
サイレンサーバンドの隙間調整に
対象商品:
75794451

バイクのサイレンサーバンド取り付けの隙間調整に使用しました。
外径、厚み等、数種類あるので良いと思います。

2019-03-02
用途:
バックステップとフレームのスペーサーに使用
対象商品:
75795054

サイズが小さく、薄かったですが、クリアランスが取れ接触しない様になりました。

2017-10-10
用途:
バイク
対象商品:
75794555

何時もアルミ棒を旋盤で加工していますが時間もなく面倒なので今回購入しました、値段がもっと安いと良いんだが。

2018-11-25
用途:
マフラーハンガーの接続部の隙間約5㎜に使用
対象商品:
75794275

アルミ製のマフラーハンガーを自作し、その締め付け部に、カラースペーサーを使用し、十分に締め付けが可能になった。(アルミのアングルを締め付けすぎると、折れ、割れの可能性を考慮)軽さ重視なので材質はアルミを選択。

2017-04-26
用途:
バイクのパーツ取り付け
対象商品:
75794467

品物は問題ないです。
きれいに取り付けできました
値段がなぁ~

2015-09-07
用途:
シートのオフセット取付用
対象商品:
75794467

理想のサイズで予定通りの取付ができました。