アルミスペーサーカラーのレビュー

平均満足度 4.59 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)
199 / 税込 219
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
79件中 61~79件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-06-27
用途:
バイクの補修用
対象商品:
75795072

サイズが豊富で助かります。

2016-02-06
用途:
バイク用に
対象商品:
75794381

使用しやすいが、価格的には慎重になる物

1人が参考にしています
2015-10-12
用途:
自動車関係
対象商品:
75794555

今回は、規定サイズで行けましたが、サイズの選択枠を小刻みに出来れば良いですね。

2015-02-24
用途:
サイレンサーステーのカラー
対象商品:
75794537

サイレンサーステーのカラーとして使っています。
アルミで軽量なので、ありがたいです。

2016-04-26
用途:
バックステップの装着
対象商品:
75794713

部品が不足していたので購入。18mmが欲しかったが20mmでもOKでした。

2015-03-18
用途:
自転車のボトルケージ用
対象商品:
75794031

ロードバイクにバンドタイプのFディレーラーを着けたため、ボトルケージがそのままでは着かなくなった。
バンドの厚みをカバーする高下駄用に使用したが、ボトルケージネジはM5なので中心穴がちょっとデカい。
これより最適サイズがラインナップされていないので仕方ないが、普通に使えている。

RABBIT 様2015-10-21
用途:
工作
対象商品:
75794056

値段の割にとてもよく、今後も継続使用したいです。

1人が参考にしています
2015-02-24
用途:
ブレーキホースのカット
対象商品:
75794537

本来の使い方ではないのですが、ブレーキホースのカットに利用しました。ホースが潰れず綺麗にカットできるので、大変重宝しています。
あくまで、自己責任で使ってます。

2017-01-06
用途:
ネジとBRKT間のスペーサー
対象商品:
75794311

物はしっかりしていて良いのですが、値段が高すぎます。

2015-09-13
用途:
自動車の部品の取り付け
対象商品:
75795693

あたり前の事ですが思っていた通りピッタリのサイズでした。
品質はいいと思います。

1人が参考にしています
2015-03-15
用途:
スペーサー
対象商品:
75795544

ブラックを購入したが思ってたよりも色が淡く、ダークグレーに近い。
(アルマイトののりが悪いのか。)
他のパーツと比べ、色合いが明るく浮いてしまう為、使用するには塗装する必要ができてしまった。
価格は、やや高めに感じる。

2014-09-11
用途:
バイクの改造
対象商品:
75794187

ライト周りのステーを自作する際にどうしても寸法が今ひとつあわないことがあり、調整するためにいろいろと探しているうちに見つけました。
製品の加工精度は、私が使う上では十分なものでした。値段はそこそこですが、自分で作ることを考えると仕上げもしっかりしていてよろしいのではないでしょうか。いろんな寸法があるのでまた困ったら購入しようと思いますね。

1人が参考にしています
2015-10-25
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
75794625

特に問題無し

2014-04-20
用途:
バイクパーツ取り付け
対象商品:
75794171

商品のスペーサーがこんなに細かく種類があるとは思いませんでした。たびたび部品取り付けでスペーサーを使うので、これは重宝しそうです。ただ、特殊パーツなのか届くのに時間がかかるところは仕方がないのか・・・?

2014-07-01
用途:
バイク整備
対象商品:
75794257

精度・仕上げ共に良い。

POR VIDA 様2015-07-05
用途:
バイク整備時
対象商品:
75794284

使用には問題なし。 ノーブランドで良いので、もっと安価な商品があると助かります。

2014-03-11
用途:
部品の隙間調整、ネジ径変換の際にスペーサーとして
対象商品:
75794074

各種サイズがそろっているのは助かります。
難点は配送まで5日かかることでしょうか。
内径外形の寸法がネジ径変換にとっても便利な使用となっております。

2015-02-25
用途:
ボルトカラー
対象商品:
75794074

他の材質と相性ばっちりで、低価格だと思う。

2014-04-29
用途:
部品の取り付け
対象商品:
75794223

問題無し