照光式押ボタンスイッチ UBシリーズのレビュー
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
2019-10-02
- 用途:
- 省スペースでの押し釦
- 対象商品:
- 75800042
取り付け内部のスペースが限られていたため、これを選択。
DC24Vにて照光させるべく1.1kΩぐらいの抵抗かなと、それを探したが取り扱いが無かったため、1kΩで取り付け。
機嫌よく活躍しています。
国立大学法人京都大学 様2019-08-21
- 用途:
- 実験機材
- 対象商品:
- 75800112
画像をよく見るとわかるのですが、押す部分は空洞です。別売のカバー(品番:AT-4074-C など)が必要です。ご注意ください。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
たっちゃん研究店(個人商店) 様2018-01-10
- 用途:
- 設計見本として、購入しました。
- 対象商品:
- 75800042
JBシリーズとUBシリーズが混じって掲載されていたので、念のため購入しました。レンズを入れずにキャップをして、分解不能で、商品としては出せなくなったので、スイッチ・レンズ・キャップをセットで購入した方が良いと思います。
2人が参考にしています
2016-10-07
- 用途:
- 車の電装品スイッチに使用
- 対象商品:
- 75800042
形状や触った感じも良いが、配線の説明資料も何も無しで発送されてくるとは思わずビックリ!せめてメーカーのHPなどを知らせてくれるなどの対応をして欲しいですよね。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。