印鑑ホルダーはん蔵のレビュー
- 用途:
- 伝票への連続押印
木製の三文判をセットしました。浸透印のようにクッションがないので、コツが要りますが、問題なく連続押印できます。キャップレスゴム印より大変安価ですから、助かります。
- 用途:
- 毎日の出勤印
- 対象商品:
- 87098751
いちいち朱肉を付けなくてよいのでたいへん便利です。また、普通の印鑑をセットするのもたいへん簡単にできました。朱のスタンプも結構長持ちします。
- 用途:
- 6年ぶりのリピート
- 対象商品:
- 54652816
ミスもなく、使いやすい。
何千回 ハンコを打った
か覚えていませんが丈夫で長持ちだと思います
ハンコを押す機会は減っていくでしょうが
もし壊れたらまたリピすることでしょう
- 用途:
- ハンコ押印
- 対象商品:
- 87098742
以前は100円均一のものを利用してましたが、朱肉がベトベトだったり、蓋が開いてバックを汚したりしました。
これはハンコを常に持ち歩くのに便利ですし、朱肉の付き具合もちょうど良いです。ただハンコを押す際は、押印マットなどを敷いたほうがキレイに押せます。
- 用途:
- 携帯用として持ち歩いています。
- 対象商品:
- 87098767
私の家族は皆はん蔵を永く愛用しています、便利さ、耐久性、共にこのタイプのなかでは、最高と思います。
- 用途:
- たくさんの書類への押印
- 対象商品:
- 87098751
朱肉がまっすぐ印章面に触れるようにハンコの高さを調整するのが難しい。長い間セットしておくとインクがハンコの側面に付き落ちない。既存のハンコを使用できる点は良い
- 用途:
- 受領書への捺印で。
- 対象商品:
- 87098742
受領書への捺印用にハンコを購入してもらいましたが、シャチハタのような便利な物ではなく、ただの三文判だったので、この商品を購入しました。
少々調整が必要ですが、サインの代わりとして捺印するには十分すぎます。
とても便利です。家の印鑑にもこれを使いたいです。
- 用途:
- はんこを押すときに使用
- 対象商品:
- 87098776
他社製に比べて値段が少し安い。しかし、他社製は調整部のキャップが外れてなくす事がある。これはマイナスドライバーで調整できるのでキャップの紛失がない。
- 用途:
- 宅配便の受領印
- 対象商品:
- 87098733
宅配便の受領書に捺印時今までは毎回朱肉を使用していたがはん蔵は朱肉が本体にセットされているのですごく良かった。
- 用途:
- 領収証への捺印
- 対象商品:
- 87098733
12mmの印鑑を挿して使用していますが、特に問題ないですが、捺印の陰影に若干むらががあります。
また、よくあることかも知れませんが、朱肉のインクがホルダーに着くのが気になります。
- 用途:
- 図面の検図印
- 対象商品:
- 87098742
20年使用したはん蔵からの買い替えです。ロック機構が追加
されており意図しない捺印が防止できます。
また、従来はコインを使って印鑑の押し出しを行っていましたが、
ここの機構も改良されて指で回すことが可能になっています。
大変使いやすくなっておりビックリしました。