外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面)のレビュー

平均満足度 3.84 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面) モノタロウ
温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替表示。 外部温度センサーは取り外し可能、ケーブルの長さは約3m。 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付き。 壁掛けでも卓上でも使用可能。 【用途】工場などでの暑熱・労働環境の管理に。 体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に。 食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理に。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-01-21
用途:
遮熱塗料効果の測定
対象商品:
86952941

部屋の温度変化を外部から観測して、遮熱塗料効果の比較に使用しています。時計が付いていますので、時間変化測定に良好です。

2016-11-16
用途:
ビニールハウス内の温度・湿度測定
対象商品:
86952941

本体には問題はありませんが、ケーブルが脆すぎます。
1シーズン使用した段階で、ケーブルの被覆部の日光に当たっていた部分がボロボロになり、中の線がむき出しになりました。
交換部品の取り扱いも無いということで、次回購入するときは同じモデルを買って良いものか悩んでおります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらの商品は室内での使用をお願いします。ビニールハウス内で使用すると、日光、湿度や肥料等の影響で、劣化する場合がございます。
何卒よろしくお願いいたします。

2016-10-31
用途:
機械設置用
対象商品:
86952941

測定器械設置用に購入、安価で見やすく重宝しています。

2017-03-21
用途:
培養温度測定
対象商品:
86952941

ケーブルが1年もたたないうちに接触不良になりました。他の方が書いているように、少なくとも予備電極を販売して頂きたく思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-08-13
用途:
砥石原料の配合室内で、温 湿度管理に使用しています。
対象商品:
86952941

アナログ式の温、湿度計を使用していましたが 取り替えて近くまで見に行かなくてもハッキリ数値が読み取れ楽になりました。
表示値についても、アナログ式と比べ大差は無いように思います。外部温度センサーは使用していません。
私的には、良い買い物をしたと思います。

1人が参考にしています
2015-01-14
用途:
温室の温度管理
対象商品:
86952941

ボタンは押しやすくて良い。軽いタッチで反応する。
これだけの価格なので 耐久性が気になるところ。
長く使用できることを願います。

2015-02-10
用途:
事務机に置いて部屋の環境チェックに使用
対象商品:
86952941

温度計、湿度計のほか、時計も付いていたので満足です。

2014-12-05
用途:
作業場の温湿度管理
対象商品:
86952941

温湿度が知りたくて購入。
管理出来るほどの環境ではないが乾燥状態がわかるし目安で温度も測れるので良しとします。

2015-04-06
用途:
室内外の温湿度管理
対象商品:
86952941

室内と室外の温度と湿度の差を見るために使用しています。

2014-10-23
用途:
外部での温度管理
対象商品:
86952941

雨掛りのない箇所での使用なので問題ないとは思いますが外部ですので防水タイプがあれば尚良かったと思います。しかし満足して使っています。

2015-11-14
用途:
外気温センサーのケーブルが劣化してしまい1年で使用不能に
対象商品:
86952941

IN/OUTの切り替えもボタン押すだけ。数字も見やすい。暗所ではみえないけれど。
しかし
外気温を計測するためには、センサーを外部に出していないといけないのですが
外気にさらされているケーブル部分が劣化してボロボロと崩れ落ちてしまった。
室内でも陽に当たっていそうな部分は劣化してボロボロ。
温度表示はもちろんおかしな数字が出ている。
これから設置するユーザーは、ケーブルの被覆カバーをしてから設置することをお勧めします。
センサーケーブルの交換パーツがあればよいが
そんなたいそうな価格帯の本体でもないし
耐候ケーブルでも買ってきて自作で作ろうかと思います。
購入は2014/06なので16ヶ月の使用期間でした。
ケーブルが改善されれば買いたいしお勧めできますが
現状のままではリピートはないしお勧めもできません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2014-06-30
用途:
乾燥室内の温度と湿度を外からわかるようにする
対象商品:
86952941

ずばりこのような温度・湿度計を探していたので大助かりです。
50度まで測れるようですし、デジタルで表示も見やすいです。
さらに便利な機能として、設定温度までになったらアラームが鳴るともっとありがたいです。

2014-07-07
用途:
事務所内と外の気温測定
対象商品:
86952941

数字も大きく見やすい。湿度は本体設置個所のみの測定。
最近のこの値段の温湿度計は、メモリー機能があるので使いやすくなった。
室内でも熱中症になりやすい夏には必需品となる。
おすすめですよ。

2014-09-16
用途:
一般家庭に設置
対象商品:
86952941

表示コントローラーを高所に設置しなければいけないため、外気と室内の切り替え時にボタンを押のが煩わしくて、商品の選定に失敗したと想いました。
また、外気と室内の温湿度が同時表示になっているのがあれば良かった想います。

2014-09-01
用途:
部品在庫場所の温度及び湿度管理
対象商品:
86952941

一目で温度・湿度が見やすい。

2014-12-18
用途:
温室の温度管理
対象商品:
86952941

今朝(12月18日)に温度をチェックしたところ、
非常に寒いのに59.9となっていた。
表示は外部設定にしていた。
仕様では、外部センサは、-40℃-70℃となっており仕様を満足していない。
また、外部,内部を切り替えた時、正常温度を表示するのが遅い
安いけど中国製は品質が、非常に悪い。
こんなものは、売らないほうがよい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2014-05-27
用途:
ビニールハウスの温度管理
対象商品:
86952941

温度計の外部と内部の温度が計測出来てまた最高温度最低温度のメモリー付なのでハウス内の温度管理が非常に楽になった。

2014-07-01
用途:
温度特性の測定他
対象商品:
86952941

屋外温度センサーを屋内の温度計の近くに置いてあるのに、温度が1℃近く差があることがある。

2014-05-19
用途:
船の機関場の温度測定
対象商品:
86952941

外部電源がほしい。夜間照明がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。