エアーチャックガン式タイヤゲージのレビュー

平均満足度 3.82 (174件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーチャックガン式タイヤゲージ モノタロウ
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。 【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
174件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
takosukeモータース 様2015-02-06
用途:
普段のメンテナンス用に。
対象商品:
85939436

先端のチャックもぴったりと装着でき、エアー漏れもありません。確実なエアー調整ができて満足です。

2017-04-03
用途:
チヤック部分のシールゴムがひび割れたため交換用
対象商品:
85939436

接続部分が1/4PM(テーパーネジ?)のためスーパーカプラーに交換できない。一時、保留。

有限会社エンドー・デンタルラボ 様2016-08-25
用途:
社用車の点検
対象商品:
85939436

使い勝手がよく、価格的にも満足です。

2014-11-25
用途:
車、バイクのタイヤ空気圧管理
対象商品:
85939436

価格が安く、非常に使いやすく、高級品に遜色のない使い勝手である。

株式会社ジーエムサービス 様2016-12-17
用途:
タイヤの空気補充
対象商品:
85939436

目盛の範囲が大きすぎる。0~1200もあれば普通車は何処を読めばいいの、という感じ。取説も欲しかった。

2016-08-17
用途:
エア補充用
対象商品:
85939436

非常に使いやすく気に入っています。

株式会社ACCURATE 様2014-11-20
用途:
冬の時期自社で、ノーマルタイヤからスタッドレスタイヤ交換する時にガソリンスタンドまで空気を入れに行かなくてもすむのでありがたいです。
対象商品:
85939436

空気圧が、どれぐらい入っているのか解りにくいので、最初にダイヤルゲージで空気圧を設定して、一度で空気圧が確認出来るようになればうれしいです。

1人が参考にしています
2015-02-06
用途:
点検
対象商品:
85939436

もう少しメーター部が大きいと良いですね

2014-07-09
用途:
車の空気入れ
対象商品:
85939436

毎日使うものでないのでコスト優先です。必要な機能はそろっているので満足です。

2014-11-18
用途:
バイク修理等
対象商品:
85939436

使用しやすい

2016-12-26
用途:
タイヤのエアバルブに挟むところのプレートがすぐ外れる
対象商品:
85939436

タイヤのエアバルブに挟むところのプレートがすぐ外れるので、エアーがはいらなくなる

2016-12-18
用途:
空気圧点検、空気の補充、タイヤ交換どき
対象商品:
85939436

早速届いた次の日に タイヤ交換して 空気圧点検と補充しようと 使いましたが バルブから 空気が抜けて 調節出来ませんでした。位置が悪いのかと思って何度タイヤバルブと位置を動かして挑戦するのですが 空気漏れは 収まらず 古い方で空気を入れました。 アレだけ空気が漏れるのではダブルタイヤうで内側のタイヤの空気の補充は出来ないと思います。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質の改善に努めて参ります。
よろしくお願い致します。

2016-09-11
用途:
エアチャージ
対象商品:
85939436

安かろう悪かろうの典型、エアーバルブの接続がとにかくやりにくい、

大田電気配線工業所 様2016-11-24
用途:
自家用車のエアー補給
対象商品:
85939436

ほとんどの場合エアー漏れを起こす
メーカー品場合は、雑に挿してもそれは起こらない。
失敗でした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
今後の参考とさせて頂きます。
どうぞ宜しくお願い致します。

三和溶接 様2015-10-07
用途:
タイヤ空気圧調整
対象商品:
85939436

前回約1年半前に同商品購入しゴムチューブの部分が亀裂(ヒビ)が入り使用不能となりました、チャイナ製だとは思いますがゴムに関してはもう少し改善してください、せめて2~3年は耐久するホースを付けたがよいのでは、安いので毎年の買い替えで2度目の購入です。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2016-09-08
用途:
タイヤの空気入れ、交換時のビート上げ
対象商品:
85939436

ゴムホースの劣化早すぎ。4~5か月に1回のペースでひび割れ、2回も交換しました。もちろん無料交換ですが。他のレビューにもありますが、皆さんも、ひび割れの症状がでていませんか?3回目のひび割れが出た時は、1年以上経っているので、もう保障できませんとの事、新しく買い替えるか、返品で代金を返すとの事、良心的に聞こえますが、こんな症状が出るものを売ること自体間違っていると思います。メーカーには伝えているとの事ですが、モノタロウさん自身で、ゴムの検査をするべきです。海外から輸入の製品ですからとか何とか言い訳していましたが、皆さんも注意してゴムホースをみてくださいね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
頂きましたご意見を、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。

尚、ホースの寿命はご使用環境・頻度により異なりますが、およそ1年が目安となります。
現状ひび割れの原因は不明ですが、下記いずれかの可能性が考えられます。ご留意頂ければと存じます。

●本製品のホースに耐油・耐水性はございませんので、付着した場合は拭き取ってください。劣化が早くなる恐れがあります。
●ホース部はゴムなので耐候性に欠けます。保管時は直射日光や高温となる場所は避け、ツールボックス等に仕舞うことをお勧め致します。
●不使用時にゲージ部にホースを巻かないようお願いします。また、あまりきつく曲げてのご使用はホースに過度の癖がつき、そこから劣化が早まる可能性があります。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

2016-08-10
用途:
エアチェック
対象商品:
85939436

半年でゴムホースがヒビだらけになりました。多くのレビューで指摘されていように品質の改善が必要かと

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の品質改善の参考にさせて頂きます。

2016-04-29
用途:
エアー調整
対象商品:
85939436

とても使いやすい。買って良かったと思いました。

2014-05-25
用途:
スクーターのタイヤ交換
対象商品:
85939436

普通に使えます。メーター精度はわかりませんが、趣味程度のバイクメンテナンスならば、これで充分です。

T.service 様2014-06-12
用途:
車両整備
対象商品:
85939436

Kpa表示で助かります。タイヤチェンジャー等はpsi表示だったり、kgf/㎝2だったりしますので、車両純正単位に合っていて大変有難いです。