ワンタッチコネクターのレビュー

平均満足度 4.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワンタッチコネクター JAPPY
JAPPY
659 / 税込 725
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オール・パワフル 様2024-02-13
用途:
簡易用コンセントへの入線VVFコード分岐用に
対象商品:
86826546

簡易用コンセントへの入線VVFコード分岐用に
圧着が面倒なのでウゴのこのタイプは便利
よくよく考えたら二口で良かった
安全のために固定後テープ巻きしてます。

2024-03-02
用途:
データロガーとセンサーケーブルの接続
対象商品:
86826537

ケーブルの被覆をはいで、挿すだけなので、とにかくシンプルで使いやすい。

2023-05-28
用途:
増設用
対象商品:
86826546

コンセントの増設ようで、購入しました、配線が簡単に出来ました。

2019-09-10
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
86826546

電源の分岐に使用しました。
簡単に使え作業時間の短縮になりました。

2019-07-29
用途:
壁付照明器具の配線
対象商品:
86826537

単線と、より線の接続に使用しました。ハンダ付けも不要で、お手軽に結線可能でした。

2017-09-16
用途:
蛍光灯LED化
対象商品:
86826555

LED化にするために 蛍光灯内の配線が0,9mmの配線なので、一般的な配線コネクターは、1,6ミリ・2,0ミリ用ですが、この商品は細い単線から、より線までつなげれるので便利です、単線剥いて、刺して、ワンタッチです。2灯用40形蛍光灯1台の作業5分程度です。
作業効率抜群です、

テイ シークェンス 様2017-05-02
用途:
機器内での結線
対象商品:
86826546

防水が必要で無い電線同士を繋ぐところで使用しています。
何かあったときに取り外すことも出来、取り替える毎に電線が短くなることも無いのでありがたいものです。
ただ新商品の透明の物の方が小さいとの事で次回はそれを購入してみようと考えています。

2016-08-23
用途:
電線の取り外しが頻繁な連結部にぴったり。
対象商品:
86826546

非常作業効率が良くて安全です。

2015-04-16
用途:
配線の切り替え
対象商品:
86826537

これはいい、気に入りました。

1人が参考にしています
2017-11-08
用途:
ケーブルの中継、分配
対象商品:
86826537

はんだや圧着端子を使っていた頃とは作業効率が雲泥の差

2016-04-21
用途:
館内の電気設備工事で使用しています。
対象商品:
86826546

ワンタッチコネクターを使用して、作業効率が改善さてました。
接続ミスしても、取外し再接続出来るので、無駄が無くなりました。
値段的にもう少し、安くならないでしょうか。
購入個数も10個単位で選択が可能であれば、もっと購入致します。

2015-04-14
用途:
舞台照明の配線。
対象商品:
86826546

その都度、配線が異なる「舞台配線」に、以前は「差込コネクター」を、ほぼ使い捨てにて使用していました。
本品は、導線への「跡」も殆ど無く、コネクター自体がそのまま使い回わせるので、経済的にも、時間的にも楽しています。
気になるのは「何回くらい、使いまわして」良いのかと言うてんです。この点の明記を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

西川工業株式会社 様2014-10-24
用途:
天井裏の配線工事
対象商品:
86826546

簡単で非常に便利。