ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付のレビュー

平均満足度 4.62 (227件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
227件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-05
用途:
自転車のブレーキメンテ
対象商品:
86969671

錆に強いsus304製なので、長く使えそうです。
エンドキャップの穴が大きいような気がします。しっかりとカシメないと抜けそうです。

2019-01-05
用途:
自転車のブレーキ周りのメンテ
対象商品:
86969687

ブレーキメンテに、やはり、新品は、動き、見栄えがいいですわ。

YUJIN工房 様2018-06-20
用途:
自転車
対象商品:
86969671

錆びて固くなったブレーキワイヤー交換したところ、操作性が格段にアップしました。安全のために早めの交換をお薦めします。

2019-04-14
用途:
減ったので交換
対象商品:
86969671

価格、品質ともに価問題なく使用できています。良いです。

2018-08-17
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
86969687

ステンレス製のため錆びにくいことを期待して購入。錆びにくさはまだ確認できていませんが、触った感じからは質感の高さが感じられる商品です。

2019-04-05
用途:
補修
対象商品:
86969671

消耗品の補修用として買いました。必要十分だと思います。

2021-11-16
用途:
自転車の補修
対象商品:
86969671

安価で用意に交換できますが、耐久性があまり長くない印象です。
1年くらいで切れてしまう感じがします。
やすいので買い直せばいいのですが、出先だと苦戦します。

有限会社ラムス 様2019-03-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
86969671

セミレストア車両の交換部品として購入。コスト、性能的にも十分かと思います。

2018-08-15
用途:
自転車修理
対象商品:
86969671

価格が安く、交換前の物より長く余裕が有り交換し易かった。

2021-04-26
用途:
自転車ブレーキの交換
対象商品:
86969671

プロ用なので、仕方ないと思いますが、使い方がしっかり示されると尚良いと思いました。(自分の)切り方が悪く、解けてしまい、始末に困りました。
(切った)アウターケーブルに通し終わった後、適当な長さでカットすると、解けてしまいにくいと思います。もっといい方法があればアドバイスをいただけると嬉しいなと思いました。もちろん、本来はそんなことを知り尽くしている人が使うべき商品なのでしょう。

2人が参考にしています
2018-04-15
用途:
自転車ブレーキ保守メンテ
対象商品:
86969687

後輪のブレーキワイヤー端部がホジケテ錆が発生したため交換用に購入、SUS品なので錆が発生しないので安心です。後は耐久性の確認だけです。

ボルドーナ音楽研究所 様2019-01-10
用途:
MTB規格の自転車の前輪メカニカルディスクブレーキのワイヤーとして
対象商品:
86969671

長さもバッチリ。品質もいうことありません。次回も購入します!

2018-03-31
用途:
交換
対象商品:
86969671

鉄ワイヤーは雨で錆びて動きが悪くなる。ステンレスだと錆びにくい。このタイコだとママチャリにも使える。

1人が参考にしています
2020-10-06
用途:
ママチャリ整備
対象商品:
86969671

以前は別のメーカーのブレーキインナーケーブルを使用していましたが、複数台の自転車をまとめて整備するために、より安価なモノタロウブランドのブレーキケーブルを初めて使用しました。ワイヤーカッターで切断した際に、端部のワイヤーが1~2本100mm程度ほつれてしまいまい、1本無駄にしてしまいました。今まで使っていたインナーケーブルで端部がほつれた事がなかったので、ちょっとビックリしました。切り方が悪かった可能性もありますが、残りのケーブルは注意して切断したいと思います。

加村 様2018-02-26
用途:
MTBの部品交換
対象商品:
86969687

いいとおもいます。
材質も記載ありますし。

エンドキャップもちゃんと2個ついてました。

2018-09-13
用途:
自転車の補修。
対象商品:
86969671

安心あんぜんのために、定期的に交換しなければと思っています。

joy 様2018-09-12
用途:
ワイヤー交換の為
対象商品:
86969687

強度があり十分な長さがあり
価格がリーズナブルなのが良い

2018-02-26
用途:
常備用に
対象商品:
86969671

痛んだ時用に常備品として置いてます
安価なので助かります

2018-03-11
用途:
農機具の修理に使います。
対象商品:
86969687

農機具は10年を経過しており、スロットルワイヤーケーブルが錆びて
動きが悪いため取替えました。錆びる心配もないので満足しています。

2017-10-01
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
86969687

MBの後輪Vブレーキに使用しましたが、固定時の潰れによるほつれもなく、滑りも良好です。価格も安価でCPが非常に高く満足です。