ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用のレビュー

平均満足度 4.51 (281件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
281件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-04-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
86969741

27インチシティサイクルで問題なしです。色がグレーだともっと良いのに。

2017-03-25
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
86969757

じょうぶで、メーカーものと遜色ないクオリティーですね。

2017-01-06
用途:
キャタピラー運搬車のエンジンを制御する ワイヤーに使います。
対象商品:
86969757

自転車用ですが ジーゼルエンジンのアクセルを動かすのに便利です。純正部品がありません。

2017-07-24
用途:
自転車の交換修理
対象商品:
86969757

物の造りは良かったが、レバー部に入るスリーブの径が大きく、少々削った位でははいらなかった。(Panasonic軽快車)

1人が参考にしています
2017-01-28
用途:
シティサイクルの部品交換
対象商品:
86969741

ワイヤーの滑り、伸びもイイ感じです 全く問題なしです

2016-11-13
用途:
自転車の部品交換
対象商品:
86969741

見た目少し安っぽいかな?と思いましたが、取付けてみれば問題なし。これで3年もてば御の字です。

2016-10-16
用途:
自転車ブレーキワイヤーの交換
対象商品:
86969741

とてもスムーズに動きます。ケーブルカバーも大きめのニッパーでパチンと切断して、好きな長さにすることができます。色も黒で気に入っています。

2017-06-03
用途:
交換作業
対象商品:
86969741

ワイヤーカバーのエンド部分が金属になっていない(カバーがついていない)ところが、値段の安さですかね。気にならない方は問題なし。

1人が参考にしています
2016-11-27
用途:
子供の自転車通学
対象商品:
86969741

被覆部が擦れ、錆が浮いてきた為、交換する事にしました。
動きもスムーズになり、子供も喜んでます。

2016-08-25
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
86969757

取付けた感じは問題無しです。耐久性は今後見ていきます。

2017-03-01
用途:
自転車のワイヤー交換
対象商品:
86969757

後輪用とありますが27インチですと長さが足りません!!
また、2mの物もありますがグレーしかなく前輪と後輪で組み合わせにより、色がバラバラになりますので2mで黒を希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2016-03-18
用途:
ママチャリのワイヤー交換
対象商品:
86969741

前後とも交換しました。長さは少し短い目ですが、使用に問題ありません。ワイヤーの先端がきれいに加工されているので、キャップがなくても使用できそうです。

1人が参考にしています
京葉自販 様2018-07-10
用途:
ブレーキの補修
対象商品:
86969766

車種の指定が無く長さを自由にカットして使えるとの事で、どの自転車にも使用できるかと思い購入したが、
ブレーキレバー側の金具が1mm太く、結局レバー側の穴をドリルで広げ取り付けたが、汎用部品であるなら、せめて金具を数種類同封するとか、
使用できる自転車メーカーを指定するとかして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2017-07-20
用途:
自転車のリビルド
対象商品:
86969757

何の問題もなく取り付けできます。
耐久性はこれからの確認です。

1人が参考にしています
2017-05-28
用途:
電動ママチャリ交換しました。
対象商品:
86969757

3人乗れる電動ママチャリには短かったです。175cm程度必要でした。

2016-05-28
用途:
シティサイクルの補修
対象商品:
86969741

ブレーキを交換したついでにワイヤーケーブルもセットで交換しました。安くて助かります。

2016-10-19
用途:
自転車のブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969766

購入してから6年くらい経つママチャリのブレーキワイヤーが劣化してきたので交換しました。ワイヤーのアウターエンドには2種類のエンドタイプが入っているので、どのタイプも適合して便利ですね。ただブリジストンのアルベルトはとてもコンパクトなエンドを使っているので古いものを流用しました。また、片側分のエンドしか入っていなかったので、古いエンドを2つとも流用しました(´ω`)

2017-05-01
用途:
ワイヤー交換作業
対象商品:
86969741

問題なく付きました。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2017-01-27
用途:
自転車メンテ
対象商品:
86969757

とにかく安くて早く手に入るので、助かります。品質も一般品と変わりません。大満足です。

1人が参考にしています
2016-03-02
用途:
子供達の通学車の定期交換用
対象商品:
86969766

品質も良く、簡単に交換出来、定期交換用として最適