ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用のレビュー

平均満足度 4.51 (281件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
281件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-28
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
86969741

定期的に繰り返し購入しております。 間違いのない良い商品です。もう少し長さのバリエーションがあると良いのですが。

2024-05-19
用途:
メンテナンス用
対象商品:
86969741

交換後14日経過しましたが商品説明にもあるように品質、耐久性は
充分かと思います。

2024-03-04
用途:
自転車の補修
対象商品:
86969741

当初は ケーブルだけ交換をしようと思っていましたが 外側のカバーの方も少なからず 劣化はしているので たまにはまるまる 交換しようと思って購入しました 実際は ワイヤーが切れて交換をしたので カバー ありなしの効果は不明ですが やはり 部品がまるまる 新しくなるのは持っていてとても気持ちがいいです金額も安くておすすめです

2024-04-06
用途:
アルベルトの後輪ブレーキワイヤーを交換しました。
対象商品:
86969757

アルベルトの後輪ブレーキワイヤーを交換しました。
長さを測って購入し、交換完了ししました。とても良いです。

2024-03-23
用途:
交換用
対象商品:
86969766

昨年より価格が高くなりましたので安いモノタロウさんで購入はじめました。ありがとうございます。

2024-02-14
用途:
ブリヂストン製自転車の修理
対象商品:
86969766

ライナー付きだと思います。その為、ワイヤーのスムーズな動きが、比較的長く続くと思います。コスパが良いと思うので、機会が有れば、また購入したいです。

2024-03-19
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
86969741

ワイヤーが切れたので換えました。強度もよかったです。

2023-11-06
用途:
ママチャリのブレーキ交換
対象商品:
86969741

奥様のママチャリのブレーキ交換の際のワイヤーとして購入。
付属のブレーキレバー側に付けるアウターキャップはARAIのAF200ブレーキレバーにはサイズが合わず使用出来なかったので、家にあった汎用品のアウターキャップを使用しました。
ワイヤー自体は我が家のママチャリには長さもピッタリでカットせずに使用出来ました。

2024-02-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
86969741

ワイヤーの形状と長さだけは、よく確認して購入しました。
問題なく、取付できました。

2023-12-25
用途:
部品交換
対象商品:
86969766

インナーとアウターがセットでコスパに優れている。交換も簡単に出来たしあとはどれだけの耐久性があるかだ。

そうじや本舗110 様2024-08-12
用途:
自転車のふれーき修理
対象商品:
86969757

簡単に、とても安価で修理出来ました。また購入したいと思います。

2024-03-10
用途:
自転車ブレーキ交換
対象商品:
86969741

質は十分であり、他で買うよりもコスパが良い。アウターのエンドキャップは付属していないので別途調達が必要。

2023-12-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
86969741

同時前後ブレーキワイヤー交換 長さもちょうどでした。

2024-01-15
用途:
自転車修理
対象商品:
86969757

自分の自転車には少し長くて切断の必要がありましたが、問題なく使えてます。

2023-10-27
用途:
耕運機のスロットルワイヤー。
対象商品:
86969757

少し加工しますが安上がりで楽しく使用させていただいております。

2023-09-20
用途:
ママチャリレストアに使用
対象商品:
86969741

27インチのカマキリハンドルの自転車に使用しました。長さがギリギリ足りた感じです。使用に問題ありませんでしたがあと5cm長いと良かった様な感じです

2023-05-30
用途:
自転車の補修に
対象商品:
86969741

子供用自転車のブレーキワイヤーがさびて朽ちていたので交換用として購入。
20インチの自転車のフロントに使用、少し長いが切らずに使用可能でした。
質は良好です。2,3年のうちに自転車がサイズアウトして乗れなくなるので、それまでもたせるには十分な質だと思います。大人用自転車においても定期的に交換したい部品です。

ライブカフェCHESS 様2023-12-10
用途:
クロスバイクのブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969741

クロスバイクを組むのに購入しました。
特に問題無く組めました。
コスパは高いと思います。

2023-05-15
用途:
シフトケーブルのアウターとして使用
対象商品:
86969741

モノタロウのPBで、なぜかシフトケーブルのアウターがありません。口コミで、ブレーキケーブルのアウターで代用できると書いてあり、試してみました。子供用の自転車の6速変速ですので、精度が求められるわけではないので、十分使えます。シフトのアウターに比べて、ブレーキ用は穴が大きいので、キャップはブレーキ用しか使えません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2023-07-23
用途:
古くなったブレーキワイヤーの交換
対象商品:
86969741

ママチャリのブレーキワイヤーが古くなったので、交換用に購入しました。
長さもぴったりでした。