インシュロックタイ ABシリーズ 黒のレビュー

平均満足度 4.66 (152件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
209 / 税込 230
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
152件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
合同会社スピードラボ 様2023-04-06
用途:
パーツの固定
対象商品:
02482024

100均などで売っているものとは違い、しっかりしていて安心感があります。

2022-05-26
用途:
物品の固定、結束
対象商品:
02482067

安心安全のタイトンのインシュロック、使いやすさ柔軟性耐久性など高水準
若干高いのも考慮した上でも買いです

2022-04-05
用途:
各種結束に使用
対象商品:
02481972

インシュロックは残念ながら
PB品とメーカー品に 品質の
違いがまだあります。
この商品は間違いのない品質です。

有限会社 総合メンテナンスワーク 様2021-12-07
用途:
小型船舶の配線結束に使用
対象商品:
02481972

インシュロックといえばコレ!! ホームセンターの安かろう悪かろうとは違い、硬すぎず柔らかすぎず耐候性も良い商品です。

2021-09-18
用途:
電気ケーブルの結束
対象商品:
02482006

数本の電気ケーブルの結束に使用。特に屋外使用の時には、ABシリーズを利用しています。

2021-09-11
用途:
配線固定
対象商品:
02482146

安心して使える定番品です。100円ショップなどでコピー品が入手できますが、本品とは品質がまるで異なり、耐久性に大きな差があります。

2021-07-29
用途:
DIY
対象商品:
02482006

耐候性の有名メーカーの物が安く買えるのでリピート購入しました。性能も問題なし。

2021-04-14
用途:
日よけタープの支持パイプ等の結束等に使用します。
対象商品:
02482042

パイプ等の結束に使用しています。いつもは、200mmと300mmを購入するのですが、今回は、中間の250mmを購入しました。このヘラマンタイトンのインシュロックタイは耐候性に優れていて他のメーカーの製品とは性能の違いを理解しています.そのため値段は、他と比べ高いことは解っが、欲を言えばもう少し安価であればと希望致します。

2021-05-08
用途:
工具箱に常備してます
対象商品:
02482006

類似品は沢山ありますが、こちらが本家本元らしいです。強度や耐久性が別格だと思います。配線の処理だけでなく、割れたプラスチック部品の補修や補強に使ってますが、一度も切れたことがありません。

誠裕丸 様2021-07-15
用途:
結束作業
対象商品:
02482024

日光にさらされる場所にも使用しますので耐候性は必須です。これは船などにも使用でき大変満足しています。

2021-02-27
用途:
屋外電線の結束
対象商品:
02482006

屋外電線の結束に以前より使用。他メーカーのものを使用したことがないので比較できませんが、耐候性は高いです。車の補修や、エンジンルーム内の結束にも使用出来て、重宝してます。

1人が参考にしています
でわ村ガルテン 様2021-07-22
用途:
電線等の固縛
対象商品:
02482024

単管パイプの梁に被覆電線を固縛するのにちょう良いです。コルゲートチューブには足りません。

有限会社鈴木 様2021-04-10
用途:
バイクの配線固定に
対象商品:
02482024

正直また耐久性が分からないので何とも言えませんが、ネットで評判が良かったので購入してみましたのでやや満足とさせていただきます。
良く言を言えばジップロックみたいなジッパータイプの袋だと最高なのですが。

2021-08-19
用途:
工場内作業
対象商品:
02481981

工場内で使用しています。サイズも色々あり、耐久性もあるので助かっています。

2021-06-04
用途:
屋外(畑)で防鳥網の連結、固定に
対象商品:
02482006

屋外使用が可能な製品であったので購入しました。特に不便に感じるところはありません。

2021-07-27
用途:
ケーブル結束
対象商品:
02482103

品質についてはまったく問題なく使用出来ました。
納期も短く助かります。

2021-01-17
用途:
弱電配線等の結束に使用
対象商品:
02481972

毎回全く問題点は無く、色々な現場で使用しています。次回も使用します。

K2 Computing 様2020-11-04
用途:
オートバイなどの車両の電装整備
対象商品:
02482024

インシュロックと言えば、やっぱり「タイトン」ですよね。 使いやすさ、耐久性とも申し分ないです。 ずっと定番です。 オートバイの整備とかだと、見えないところは「白」でいいのですが、見えるところはやっぱり「黒」が欲しくなります。 「黒」ラインナップも充実して助かります。

2021-04-14
用途:
バンパー・グリル等のメッシュ貼り
対象商品:
02482146

これ細くて使いやすいです、耐久性は買ったばかりなのでわかりませんが多分大丈夫です

2021-04-07
用途:
ワイヤーと防球ネットの繋ぎ時
対象商品:
02482024

とてもいい商品で使いやすいでした。
また、使いたいと思います。