スパークプラグ(C~)のレビュー

平均満足度 4.83 (310件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
408 / 税込 449
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
310件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-08
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
09990617

かなり安いです。
安いため、気軽にプラグ交換できます。

2020-03-28
用途:
仮払機の点火プラグ交換
対象商品:
35020964

仮払機のエンジンが掛かりにくくなった。調べてみると火花が飛んでいない。品番はCM5Hだったが,熱価も同じだろうと思いこれをチョイス。火花が飛んでいることを確認し装着。一発で稼動した。エンジン音も安定している。

1人が参考にしています
2017-01-20
用途:
ラジコン飛行機の制作・メンテナンス作業
対象商品:
35020946

・価格が安いので、大変助かります。
・とても信頼できる製品です。

株式会社冨岡重機 様2016-05-16
用途:
プラグ交換
対象商品:
32125852

さすが、NGK。しっかり点火します。

2016-12-03
用途:
練習走行
対象商品:
09990617

消耗品なので、コストパフォーマンスに優れていて、すぐに送ってもらえたので非常に満足です。

2015-10-14
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
35021007

純正品より信頼性高く全く問題なく使用可能です。
継続購入希望の素敵な商品でした。

2016-11-15
用途:
エンジン始動
対象商品:
35020937

非常に良い商品です。また注文いたします。有難う御座いました。

2016-07-21
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
09990626

高速走行後の再始動が良くなりました。

2016-02-10
用途:
バイク整備
対象商品:
09990617

プラグは2年に一回は交換してます。その為バイクは絶好調です。

2015-09-16
用途:
発電機用
対象商品:
35016667

ポータブルインバーター発電機用。変化は解らなかったけど、新品プラグのワッシャー締付けは気持ちいいものだ。

有限会社伸和技研 様2018-12-17
用途:
自社製品の付属品として
対象商品:
35020903

この商品は従来から使用しおり問題が有りませんが、
値段が上がり使用を考えておりましたが、
貴社の販売価格なら改めて採用する事にしました。

広瀬建築設計事務所 様2016-07-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
35020946

どんな物でも、モノタロウ様にはあるのですね。感謝しています。

2016-01-02
用途:
オートバイプラグ交換
対象商品:
09990626

店舗に買いにいくより種類も豊富早くて安いです。

2019-04-01
用途:
アドレスV125シリーズに
対象商品:
09990617

K9以降の純正車輛でも乗り方次第で6番だと真っ白で危険な状態になっている場合があるので通常プラグで8番まで用意していますが、使用頻度は高くないので1本単位の販売はありがたいです。
なお9番は通常プラグに存在せずIXプラグのみです。

2016-07-04
用途:
古いのと交換
対象商品:
35016457

信用できるプラグメーカーなので問題ない。

2019-05-08
用途:
在庫部品
対象商品:
58120675

ちょっと特殊なCPR9EAはCPR7EAがエンジンの指定ですが焼け過ぎから2番手を上げたらgood!!

Prime Auto 様2016-07-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
09990592

NGKなので、全く問題ないです。

マエオ自動車 様2016-06-07
用途:
バイク整備
対象商品:
09990626

いつもモノタロウで購入しています。コスパも高いので満足です。

2016-03-28
用途:
農機のメンテナンス
対象商品:
35016423

何時も利用しています。定期に交換し、メンテナンスに役だっています。

2015-05-22
用途:
草刈りです 4サイクルエンジンです
対象商品:
35020964

価格は安かったですが非常にうまく使わせていただいています
初めて注文いたしましたが あくる日には品物が到着していました