欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXのレビュー
- 用途:
- ゴルフ2
- 対象商品:
- 87142973
ちょうど5年で突然絶命しました。長命でしたが、インジケーターは良好を示していました。それだけが残念ですが、よい商品でした。大満足です。
- 用途:
- BMW318に交換
- 対象商品:
- 87142973
少し古く成ったので交換しました。
セルモーターも気持ちよく、回っています・
満足度100%です。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 57362542
コスパで、選ばさせていただきました。
値段の割に良い商品です。
また、リピートさせていただきたいと思います。
- 用途:
- 欧州規格車用バッテリ-交換対応
- 対象商品:
- 02272567
充電値/CCA値も安定して いい状態でした、3年ほどは使えるバッテリ-として価格や安定性はいいのではないかと思います 54459規格品の復活希望します。
- 用途:
- 3回目リピート購入 欧州車に使用
- 対象商品:
- 02272567
現在使用中のリピート買いの2回目のものが、二年程経ったので予備用に購入しました。補充電をしましたが充分充電されてありました。実車に取り付けエンジンを始動しましたが現在使用中のものより始動力があり 新しいもののとの違いが実感できました。
- 用途:
- Audi tt 8j用バッテリー
- 対象商品:
- 02272612
Audi tt 8jのバッテリーが弱くなったので、モノタロウさんで購入。
欧州車用のバッテリーが思ったより安くatlasさんのを選びました。
バッテリーのかかりもよくなり大変満足です。
- 用途:
- 欧州車のバッテリ交換で使用
- 対象商品:
- 02272603
このバッテリは最悪です
1年くらいの使用でバッテリーが上がり、メーカーに点検してもらっても異常なしで戻ってきます
3台ほどに取り付けましたがすべてが同じ症状です
車両側の発電量は全て問題なく、間違いなくバッテリー側の問題です
- 用途:
- ベンツ
- 対象商品:
- 02272603
品物、価格ともに大満足です。いや~今まで高額なバッテリー買ってたな~と思いましたね。浮いたお金でWAKOSの添加剤でも買おおかなぁ。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 02272567
前回も同じアトラスのバッテリーを購入しました。韓国製で、価格が安い分、2年持てば十分かと思っていましたが、予想に反して6年持ちました。始動性も十分で満足いく商品です。
- 用途:
- バッテリー交換
- 対象商品:
- 87142973
他のバッテリーに比べて安価なので若干不安でしたが、取付後に一発始動。メーカー直送品との事で、長期在庫品よりは良かったのかもしれないです。
車種の適合情報が乏しいので、別サイトで調べてからの購入をお勧めします。
- 用途:
- 自家用車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 02272603
自家用車のバッテリー交換で、近くのカー専門店などで、値段をみていましたが、こちらで購入のほうが、かなり安く購入できました。
今現在も全く問題ないです。ある程度のメーカー品も安く購入できるので
助かりますね。
- 用途:
- SMART 450 用(MF55054)
- 対象商品:
- 57362542
サイズはピッタリ。経年変化はわかりませんが、今のところ内部インピーダンスは小さそうです。本体を振ると「チャポン、チャポン」と音がしますが、漏れはありません。