欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXのレビュー

平均満足度 4.49 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)
アトラス(ATLAS)
8,898 / 税込 9,788
シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km 【用途】自動車用バッテリー
39件中 21~39件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-09-05
用途:
BMW車に搭載
対象商品:
02272594

通常使用には満足できる品質ながら、トランク開けっ放しなどで長時間放電すると
回復しなくなる。(過放電に弱い?)

1人が参考にしています
2017-08-22
用途:
FIAT500用のバッテリー
対象商品:
57362542

FIAT500用(1.4L)アイドリングストップ無車のバッテリーが突然死したので、購入。代用いけました。幅も高さも純正とほぼ同等で、ディーラーだと2~3万円いくので超お買い得でした。

2017-08-10
用途:
空冷ワーゲンに使用
対象商品:
02272585

余裕で始動しています。1万以下の価格で十分満足です。

1人が参考にしています
有限会社 エムワン 様2017-05-19
用途:
車検
対象商品:
02272603

ベンツのゲレンデバーゲンに使用しました。他社ブランドの半額以下なのに性能は変わらないので お客様に喜ばれてます。

1人が参考にしています
2019-03-07
用途:
自動車整備
対象商品:
02272585

マニアックな車だけにバッテリーメーカー等気にせず縦×横×高さのみ採寸し購入!よってお値段は全く気にしておりません。

オートキャロル 様2017-03-03
用途:
ミニモークのバッテリー交換
対象商品:
02272567

前にもこのバッテリーを使ったが、4年以上もったんで寿命もそこそこ有りますね。何と言っても価格が安いのが魅力です。

2017-11-13
用途:
急にゴルフのバッテリーが上がったので使用
対象商品:
87142973

直ぐ送ってもらって到着後 設定し問題なく使用しております

2017-05-02
用途:
スマートKのバッテリー交換
対象商品:
02272567

以前のバッテリーの型が無くなっていたので似たサイズを購入。問題なく交換できました。

2016-10-17
用途:
ゴルフ2
対象商品:
02272585

メーカーの箱に送り状が直に貼られて送られてきました。二年保証なのもよい。耐久性はこれからですが、問題なければこれからも使いたい。

2017-02-26
用途:
自動車バッテリー交換
対象商品:
02272585

今回初めて使いましたが少しパワー不足の感じがします。

2016-08-16
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
02272594

念のため、フロート充電したうえで使用しました。
旧車のセルが、勢いよく作動するのは気持ちよいですね。

2015-09-01
用途:
空冷ワーゲンに使用
対象商品:
87142973

数台の空冷ワーゲンに使用していますが、5年以上使用しています。
某オークションに出品されてる、安物メーカー品は寿命が短い気がします…。
アトラスは良いバッテリーです。

3人が参考にしています
2017-08-06
用途:
自動車バッテリ-
対象商品:
02272567

購入後すぐにモノタロウバッテリ-テスタで測定したところ、CCA値 メ-カ-仕様450に対して405健康状態85% また充電80%と表示されました、この数値でも新品扱い品として問題ないのでしょうか?メ-カ-在庫管理上もOKなのでしょうか?

有限会社KHz-NET 様2015-08-25
用途:
欧州車(仏ルノー)の交換用
対象商品:
87142973

とにかく安くて助かります。ディーラーのキャンペーン価格の3分の1です。
不要バッテリーの処分にお困りの方も居るかもしれませんが、廃棄バッテリーはリサイクル鉛の原料になるので、金属リサイクルの屑屋に持ち込めば買い取ってもらえて昼飯代くらいにはなりますよ。

3人が参考にしています
神戸愛犬生活研究所 様2015-11-22
用途:
外車のバッテリー
対象商品:
02272637

この価格で入手できて助かりました。

1人が参考にしています
2016-06-22
用途:
結局は
対象商品:
02272576

モノタロウサイトは都合の良いレビューしか反映されないようですね。

1人が参考にしています
2015-07-23
用途:
BMWに使用
対象商品:
02272603

特に何もなく普通にいいです。

1人が参考にしています
2014-10-13
用途:
輸入車バッテリーの交換
対象商品:
87142973

結構いいと思います!もう少し安ければ最高です!

1人が参考にしています
2014-12-15
用途:
欧州車のバッテリー交換
対象商品:
02272567

ガス抜きの透明ホースとジョイントが同封されていました。
バッテリー上部・側面の赤いメクラブタを外して取り付けました。
説明書にはホースのことは記載されていません。これで良かったのでしょうか?
密閉型メンテナンスフリーバッテリーなのに何故ホースが同封されているのでしょうか?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ガス抜きのホースにつきましては、
密閉型等の種別に関わらず、搭載される場所により必要になります。
ベンツなどの車種で、室内積みの場合は、純正よりガス抜きのホースと繋がっております。
もちろん、もともとついているホースを再利用して繋いで頂いても問題ありません。
もともとついていなければ、取り付けて頂く必要はないと思われます。