2019-10-03
- 用途:
- 産業機器メンテナンス
- 対象商品:
- 87190433
概ね満足です。
hfe測定コネクタ部分の接触が良いとは言えないが、
オマケ機能と割切っています。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
2019-07-03
- 用途:
- 電気製品の修理に使います。
- 対象商品:
- 87190433
以前使用していたテスターが壊れたので、購入しました。
昔はこのアナログで測定していたので、また慣れている
アナログにしました。導通テストで針がスムース動くのが
たまらなく良いです。安いアナログもありましたが、これに
して良かったです。
1人が参考にしています
2019-01-04
- 用途:
- アンプの作製。ボルトの計測。
- 対象商品:
- 87190433
アンプを作る為、抵抗値が5レンジ有るのは、非常に便利です。
今まで、三和の22,5V電池を使用したタイプを使ってましたが、
電池の入手が困難になり、やむなくこの商品を購入しましたが、
満足しています。
1人が参考にしています
2019-03-26
- 用途:
- 電気製品の故障や 電池の電圧チェックなどに使用
- 対象商品:
- 87190442
永年に亘り今まで使用していたテスターが故障したので 購入した。
少し小型で起き場所をとらなくて良い面がある。
抵抗のゼロあわせが少し小さく使い買っては多少難があるように思うが
お手頃値段であり b日本製のようなので安心して使用できそう。
お買い得感あり良かったと思います。
2人が参考にしています
ガレージアウトバーン 様2018-11-08
- 用途:
- バッテリーチェックなどに使います。
- 対象商品:
- 87190433
仕事柄アナログ式は使い慣れているので今回の商品にも大変満足しています。
1人が参考にしています
2016-01-25
- 用途:
- 各種簡易測定
- 対象商品:
- 87190442
付属プローブの差し込み口が潰れた状態で届きました。
パッケージに潰れた痕跡はありませんので最初から潰れていたのだと思います。
やっぱり中国製と割り切って買うしかないと思いました。
MonotaROからの回答
この度は大変申しわけございませんでした。
不良品につき、交換させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。