エアーベルトサンダーのレビュー

平均満足度 4.28 (67件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーベルトサンダー モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。 【用途】バリ取り・錆取り・研磨など
67件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-18
用途:
外壁修理

外壁のサイデイングが欠けた所へパテで補修しました、その際の面一になるように削るのに使用しました
大変楽でした

2025-02-05
用途:
アルミ製品のバリ取り

使いやすく大変性能がい感じです。
ベルトを粒度40を使っていますが、減りが早いので今後自社の作業と効率面で相性の良い組み合わせを探っていきたいと思っています。

1人が参考にしています
有限会社近江自動車 様2024-06-15
用途:
自動車修理
対象商品:
87878034

先端のミニローラーベアリングは消耗品ですがモノタロウで購入できますか。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

恐れ入りますが、現時点では交換部品のみの取り扱いはございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

2024-05-11
用途:
研磨
対象商品:
87878034

空気消費量的に三相の大きなコンプレッサーがある工場で使う道具です。

1人が参考にしています
2023-12-09
用途:
狭い箇所の研磨に使用
対象商品:
87878034

エアーの圧力がある時は勢いがありスピーディーに作業が出来ます。自動でコンプレッサーが圧力を充填してくれるのは良いのですが、やはり頻繁になるので結構うるさく成ります。主にコンプレッサーの問題ですが、やはり電機のモーターが良かったです。

4人が参考にしています
草刈りジジーズ 様2023-07-18
用途:
農機具のサビ落とし
対象商品:
87878034

ずっしりと重い本体は長時間の作業ではマイナス評価ともなりますが、
しっかりとした造りであることの安心材料にもなります。
10mm幅では人力で対処するしかなかったのですが、
こちらを導入し、サビ落としがとても楽に楽しくできるようになりました。

2023-08-26
用途:
補修
対象商品:
87878034

塗装前のさびとり目的で購入しました。大変リーズナブルな値段だと思います。耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
2023-07-21
用途:
鋼材の研磨
対象商品:
87878034

10mm幅で狭いところにも届き、回転も高速で期待以上でした。

2022-02-23
用途:
主にバイク部分の加工
対象商品:
87878034

付属されているベルトが、表示されている
番数より大きいので(120番が240番程度という具合に)
80番が必要ならベルトのみで購入する必要があります
それ以外は特に問題もなく、使いやすくて大変良いと思います。

5人が参考にしています
有限会社栗山工業 様2022-01-14
用途:
削り作業で使用
対象商品:
87878034

ベルトサンダーは便利ですが高価な品物なんで、購入をずっと迷ってましたが、モノタロウの商品は安く駄目元で買ってみましたが全然問題無く使用する事ができました。

1人が参考にしています
便利屋ひさ 様2022-05-03
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
87878034

アストロプロダクトやストレートで探していたが
10%引きの時に買いました。

2021-07-02
用途:
車のメンテ
対象商品:
87878034

車のサビ取りメンテでしようしました。モノタロウで合うサイズのものがあって非常に助かります。

2021-11-10
用途:
仕上げ作業
対象商品:
87878034

今までは4万円のを使ってたので安くて不安だったが1ヶ月ほぼ毎日使っても排気が後ろ向き以外は何の問題も無いです

1人が参考にしています
2021-02-05
用途:
機械のバリ取りや塗装剥がし
対象商品:
87878034

使いやすいと思います。ベルト自体は耐久が弱いので別で買って使用しています。
まだ数回しか使用してませんが問題なく使えてます。

ダゼル株式会社 様2022-03-02
用途:
多岐にわたる
対象商品:
87878034

コスパ最高で使用感も全く問題ない。まんぞくしてます。

2021-07-15
用途:
パテや、金属のバリ取り
対象商品:
87878034

本体自体の使い勝手が非常に良い。
重さも想定内
この物自体には問題なし
ただし、1番最初を使うときに注意点あり、それは工場での作動チェックに使われたオイル、個体差もあると思うがオイルが多く入っていたようで、最初使ったらエア排出口の手元からオイルが噴出され、服がオイルだけになると言う惨事となる。

9人が参考にしています
2021-06-11
用途:
金属の研磨
対象商品:
87878034

前回も購入、7年目で先端のベアリングが壊れました。この金額なので満足してます。

1人が参考にしています
医療法人社団三美会 様2021-09-06
用途:
塗装の剥離、木片、金属等研磨
対象商品:
87878034

思った以上に使えます、少し重い感じがしますが、この値段では、満足するものだと思います。

2021-07-05
用途:
穴あけの拡大作業グラインダーでできない作業
対象商品:
87878034

普通に今迄の商品と違和感ありません。悪くないと思います。

2020-11-19
用途:
農耕器具等の刃砥ぎ、包丁の荒砥ぎ等
対象商品:
87878034

購入を検討される方は、コンプレッサーの容量に、注意してください。
使用時の流量が割と多いので、10Lクラスのコンプレッサーでは、
安定した、作業が出来ません。私は、中継タンクを使用し、10L
クラスのコンプレッサーを、2台継ぐ事で、解消しました。
安定した、流量を確保出来れば、研磨ベルトの番手を変える事で、
色々な物を、素早く研磨出来ます。

5人が参考にしています