エアーベルトサンダーのレビュー

平均満足度 4.28 (67件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーベルトサンダー モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。 【用途】バリ取り・錆取り・研磨など
67件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ツダモータース 様2020-05-01
用途:
狭い所の削り作業
対象商品:
87878034

コストパフォーマンスが高いです。
以前は大手の商品使ってました。
大手の商品と比較しながら購入迷いましたが
正解でした。
あとは耐久性を期待しながら毎日使ってます。

1人が参考にしています
2021-05-19
用途:
機械類の修理
対象商品:
87878034

まだ使用していませんが作動させたところ問題ないので、これからの作業が楽しみです。

2020-05-16
用途:
研磨作業時
対象商品:
87878034

エアーの力で楽に綺麗に磨けます。
今まで手で磨いていたのがバカらしくなるほど楽ですね。

y-style 様2020-03-12
用途:
特殊作業
対象商品:
87878034

使用目的は特殊な作業なので使用できるか分かりませんでしたが100%の仕上がりです。多種多様に使用できることが分かったのでこれから重宝しそうです。

2019-12-02
用途:
機械加工
対象商品:
87878034

機械加工、ばり取りに問題なく使用しています。値段も手ごろでいいと思います。

有限会社兼子鉄工所 様2019-07-01
用途:
バリ取り(量産)

安くて良い。先端のローラーが壊れ易いのですが、モノタロウで、『商品コード:38399821 型番:604ZZ ミニチュアベアリング 内径4㎜外径12㎜幅4㎜を2ヶ買えば簡単に修理できます。

21人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2023-10-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
87878034

機能的には特に問題ないと思いますが、空気消費量(m3/min)0.51というのは他の製品に比べてかなり多く、1~2馬力程度のコンプレッサーでは荷が重いと感じました。

本田あつし事務所 様2023-07-31
用途:
自動車整備
対象商品:
87878034

今までのが壊れたので、購入。特にもんだいありません!

2022-09-20
用途:
バイク・車の金属加工
対象商品:
87878034

もう少し 小さいとよかった 商品箱に使用状態にすると入らない

トミダ治具製作所 様2019-04-12
用途:
削り
対象商品:
87878034

ちょうかっこいいです。ベルトも3本ついてるし。安いし買ってよかった

1人が参考にしています
2019-10-07
用途:
バリ取り作業時
対象商品:
87878034

他のメーカーより安いので心配でしたが
問題なく使えていて満足しています。

2019-08-27
用途:
機械加工後のバリ取り等
対象商品:
87878034

価格の割には性能上全く問題なく使えています。
耐久性などに問題なければ追加したいです。

2018-09-25
用途:
バリ取りに 使ってます
対象商品:
87878034

使っていて 手が疲れることは 無いです ローラのかえ部品が あったら 良いですね

2人が参考にしています
2023-06-30
用途:
農業機械のメンテナンス等
対象商品:
87878034

他の方の投稿にもあるかもしれませんが、取説の内容が不親切というか初めて空圧工具を扱う者に対しての基本事項等の説明が不十分。それ以外はまあこんなものでは。ベルトサンダーを初めて買ったのでよくわかりません。

株式会社イーグルジャパン 様2018-09-11
用途:
機械加工など
対象商品:
87878034

機械加工や仕上げ磨き、ばり取りに大変役に立っています。

1人が参考にしています
有限会社ウッディ 様2023-03-07
用途:
車の修理
対象商品:
87878034

トリガーで回転数を制御してゆっくり研磨もできる 家庭用1馬力程度のコンプレッサ―だとエアーが直ぐに足りなくなってしまうエアーの消費が激しいです(サンダー系は意外にエアーを消費する)

2019-05-09
用途:
自動車修理業
対象商品:
87878034

問題なく使用しています。いまのところ全く問題なし。値段も安いしいいと思います。

2021-11-14
用途:
形あるものを削るため!!
対象商品:
87878034

商品手にし、がっかりした。
ベルト部が使い良く、グルグル回り360度、使い良いのだが。
回すためには 6角レンチ にて取り扱う必要が生じる。
だから 都度作業が中断となる。
それを解消するため、調整固定ねじを改造が必要になった。
安価に案内した、してるつもりが、いらない作業が増えた。
これだけのことなんだが大事と思う!!

2018-12-05
用途:
自動車部品加工
対象商品:
87878034

非常に使いやすく重宝しています。
ベルトもしっかり販売されているので安心です。

2018-05-03
用途:
パイプ溶接時の仕上げに使っています。
対象商品:
87878034

細かな所までヤスリ掛けが出来、使用感はgoodです。