小型 汎用プラスチックケース TWシリーズのレビュー

平均満足度 4.70 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業
タカチ電機工業
149 / 税込 164
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
74件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社つるみ印刷 様2026-01-30
用途:
追加スイッチやリレーの配置

寸法が明記されていて、窓を切り抜く際の目途がつけ易くありがたい。
黒いABS製で質感も良く、接着加工もし易い。
各方向90度直方体の面構成と思い込んでいたが、フタ側の寸法が表示サイズのようで、ハコの方は底に向かって僅かにテーパー形状となっているので、内容物ギリギリで収めようとする場合は要注意。

2026-01-12
用途:
電子機器の組み立て

このケースに電子機器を入れて車載しています。車室内での使用でも変形することなく使用できます。安価で加工しやすいのでよく使用しています。

2025-07-07
用途:
趣味での工作
対象商品:
88209737

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2025-09-26
用途:
スーパーキャパシタコンデンサー入れ
対象商品:
88209597

内部にビス止め用の柱があり
収まらなかった。
内部の画像も載せて欲しかったな

2024-07-31
用途:
車載機器用の筐体として使用
対象商品:
88209956

肉厚で強度があり外観も美しく安定して手に入り価格も高くないので愛用しています。内部のスタッドに丁度合う寸法のユニバーサル基板が販売されればもっと便利だと思います。

2024-06-09
用途:
電子機器の組み立て
対象商品:
88209834

材質がABSなのでそれなりに耐熱性があり、車で使用する電子機器のケースとして使用しています。加工も容易で接着が可能なので使いやすい。

2023-10-02
用途:
バイクのセミトラ用
対象商品:
88209572

バイクの自作セミトラユニットを納めました。他のサイズも購入しましたが、止めネジ部、表面など作りが綺麗で気に入ってます。また必要な時は購入したいです。

1人が参考にしています
2023-09-30
用途:
バッテリー容量圧計のケースに使用
対象商品:
88209651

加工性が良く、裸の計器類を収納するケースには最適なボックスです。

2023-03-30
用途:
電子工作
対象商品:
88209737

しっかりしていて強度もあり加工もしやすいので電子工作の外箱として定番です。

1人が参考にしています
2023-03-16
用途:
無線の電池ケース
対象商品:
88209554

単三電池2本の電池ボックスがちょうど収まり耐久性もいい

1人が参考にしています
2022-10-31
用途:
サーキットボックス
対象商品:
88209755

以前使っていた海外製の同等品とは暮部物にならないくらい綺麗です。当たり前かもしれませんが乗り換えて良かったです。円安で価格はこちらのほうがやすくなりました。安くなったわけではありませんがこの綺麗さでこの価格なら満足です。

Y'z tech 様2023-06-25
用途:
納品時の安全装置製作に使用
対象商品:
88209877

特に問題もなく使用できました。
ケース内寸法があるとありがたいです。

やくの麺業株式会社 様2022-12-29
用途:
ウインチの配線用に
対象商品:
88209755

リーズナブルな価格で何時も重宝してます。又利用させて頂きます。

2022-08-30
用途:
バイク無線プレストークスイッチ格納に使用
対象商品:
88209511

プラスチック製のためいたって加工が簡単でした。
格納するスイッチがサイズ的にかなりきつい状況でしたので同時購入したアルミ製の
ボックスを使用することとしました。

2022-11-10
用途:
電流検出基板の組込み用に使用
対象商品:
88209676

定番です。
プラケースで加工のしやすさと裏蓋のネジ止めが気にいっています。

2022-04-12
用途:
端子箱
対象商品:
88209956

強度が確保されており、いろいろな場面でよく使っております。

ワークショップNAK 様2021-11-17
用途:
電子基板のケース
対象商品:
88209956

このメーカのケースは大量に使っていますが、ボスが邪魔でいつも削って、使っています。ボスのついていないシンプルなものが欲しい。(ボスに合わせて基板を作るわけにいかない)それと、壁や機器に張り付けて使用する場合、前面からねじ止めを外せるものがあるといいですね。タブ付きのケースの場合、なおさらです。

1人が参考にしています
2021-11-13
用途:
バイクのヘラーソケット用ボックスに使用
対象商品:
88209633

穴あけ加工しやすく、ねじ止めの蓋が良い。当方の使用用途では屋外使用になるので防水性があればなお良かったですが、このサイズのものがなかなか見つからなかったので助かりました。

2021-10-03
用途:
電子工作
対象商品:
88209651

今までに数十個使っています。基板取り付け穴にピッタリな、タカチの基板(TNF39-70)を使っても良し、自作の基板でも良し。安定の品質と早い発送でいつも利用しています。フタはネジ4点止めです。

2021-07-24
用途:
スピードコントローラー製作に
対象商品:
88209834

グラインダーやサンダー等の電動ツールをより細かくスピードコントロールするために、小型アンプを利用したスピコンを製作しました。
小型アンプが入るギリギリのサイズを購入しましたが、ケースの加工も蓋の固定もしやすく、安価で便利です。