リレー 各種電装品切替用 ミニサイズのレビュー

平均満足度 4.30 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウ
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。 【用途】DC12V車専用です。
64件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-29
用途:
ホーンリレーとして
対象商品:
88635057

社外品の2連ホーン取り付けの際に使用しました。リレー付けなくても電流容量は問題ありませんでしたが、リレー入れないと音の立ち上がりがイマイチ悪く、リレー入れたら誰でもわかるくらい改善しました。

1人が参考にしています
2025-11-04
用途:
車の電装機器の制御

毎々このリレーにお世話になっております。
逆起電力防止ダイオード、雑音防止コンデンサーも内蔵されたおり大変便利です。
AB接あり色々な制御に使えます。電流容量も十分で小型なのでこのリレー一択です!!

1人が参考にしています
2025-09-01
用途:
車両電装品装着

パルス制御の部品を取り付けたところ、今まで使用していたリレーではチャタリングが発生したため、コンデンサ内蔵の本商品と交換、無事解決しました。商品名の通りコンパクトなので、狭い場所にも取り付けが容易です。+(W)と-(B)が導通したとき、common(Y)とnc(G)との導通がcommon(Y)とno(L)との導通に切り替わります。

1人が参考にしています
2025-08-19
用途:
12V電装品のコントロールに
対象商品:
88635057

小型リレーを採用していたものを探していたので助かりました。物も問題無しです。
付属の説明書には配線図が無くモノタロウさんのサイトを再確認しましたので、出来たら説明書にも配線図入れてくれると親切かなぁと思います。説明書はプラスコントロールの配線方法しか載ってないので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-27
用途:
自動車のDIY配線

いわゆるC接点リレー?なのだが、ミニサイズの品でON/OFF切り替えのタイプがあればいいかと思います。

sophieracing 様2025-04-05
用途:
バイクの部品です

旧車系バイクはヘッドライトが暗く、車検で不合格になる事もあります。原因は配線やスイッチなどが抵抗になり電圧降下を起こすためです。当店ではリレー回路を造って対処しています。このリレーは意外と小さく収まりが良いので助かります。

2025-01-24
用途:
シートーヒヒーターに使用

コンパクトサイズで使いが大変良く、説明書も大変丁寧で、金額共に満足しています

2024-07-16
用途:
オートバイへの電装品追加時
対象商品:
88635057

小さいリレーを探していたところピッタリのパーツが見つかりました。
ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)が内蔵されているのもポイント高いですね。

1人が参考にしています
2023-06-23
用途:
エーモンのコンパクトリレー
対象商品:
88635057

と同等品です。配線コードが一方向なのでこちらの方が使い勝手がいいです。
コードの色
黒 GND、
白 リレー作動用、
黄 バッテリ+、
青 リレー作動時通電、
緑 リレー停止時通電
でした

12人が参考にしています
2024-01-19
用途:
自動車の電装
対象商品:
88635057

大型二輪車のラジエタークーリングファンの手動動作加工に使用。
本加工では、元々車両にある同ファンコントロールのリレーをC接点で叩く為のリレーであること、従って接点容量は極小で良く、純正のハーネスないし配線に割り込ませる都合もあり、なるべく外形の小さい物を探していたので希望にぴったりだった。
無論、通常ライトやホーンなど、一般的な電装品制御に使うのに十分な接点容量はあるので、私のような変わった使い方だけでなく、あらゆる電装品に使える。
ただ、各リード線色に対して表記されている線名は私の今回の使い方には全く当てはまらず、むしろその辺りが解っている人にはコイルの+/-と、コモンとA接B接という表記で構わない。

1人が参考にしています
2023-09-04
用途:
システム内のスイッチ切り替え
対象商品:
88635057

コンパクトで安価、とても使い勝手が良く現場で愛用してます。

2人が参考にしています
2023-07-08
用途:
デイライトスイッチ
対象商品:
88635057

デイライトを手元でオンオフするために使用しました。耐久性も良い良いです。

2023-01-09
用途:
小さくても、機能充実

逆流防止及びノイズ対策されているので、余計な部品を添加せずに使用出来るので重宝してます。

3人が参考にしています
2023-07-21
用途:
車載機器の制御
対象商品:
88635057

小電流の制御でスペースもあまり無かったので、ちょうどいい製品でした。
マイナスコントロールでリレーを動かすので、取説や本体の記載の配線とは異なる接続にする必要がありました。
回路図を取説にも記載していただけるとありがたいです。

1人が参考にしています
2023-02-11
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
88635057

手持ちのリレーが大きいものしかなく、狭い場所に収めるのに苦労していたので小型で配線付きは使いやすくて助かります。

1人が参考にしています
有限会社バンショップミカミ 様2022-05-28
用途:
自動車パーツ取付時
対象商品:
88635057

コンパクトで取付しやすく不具合も無いです。
常時ストックしてます。

1人が参考にしています
2022-05-19
用途:
バイクの配線
対象商品:
88635057

バイクの電装追加に伴い、小型のリレーを探していたので防水では無かったけど防水処理をして、
スッキリ収まったのでとても満足です。

2023-01-28
用途:
バイクの電気配線追加時
対象商品:
88635057

バイクはシート下が狭く、通常のリレーを設置するだけの空間がありません。本製品はコンパクトなので狭い隙間に押し込むことが出来て便利です。

2022-05-18
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
88635057

ノイズ(チャタリング)防止のコンデンサが内蔵されているとのことで、室内灯電源駆動で利用しました。
モノとしては非常にコンパクトで他社メーカーのリレーよりもコスパが良く、動作音もやや小さめと思います。今のところ、問題なく使用できています。
ただ、やはり他の方々もコメントされているように、付属の説明書とリレー裏面に貼られた説明シールの内容が分かりにくく正直微妙です。せめて回路図を記載していただきたい。ここだけは改善を希望します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。回路図を登録させていただきました。

2021-08-10
用途:
B接点のリレーが必要でした
対象商品:
88635057

カー用品店などで売っているリレーはA接点のものばかりで、B接点のものが安く購入できありがたいです。