ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形のレビュー

平均満足度 4.81 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
159 / 税込 175
88件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
合同会社イケコウ 様2025-06-28
用途:
機械のメンテナンス

いつも本体毎交換してたのですが、突然かなりの値上がりになりベアリングだけでもいけたらと思って探してたらみつけました。ありがとうございます。

2025-01-06
用途:
リールや精密機器の部品交換

精度も良く価格も安く満足です。リールや精密機器の部品交換に重宝しています。定番商品としてずっと残してほしいです。

1人が参考にしています
工房KEIAN 様2025-03-04
用途:
展示用模型の機構部

特殊な寸歩のベアリング MonotaRoだから揃う 大変ありがたいです

2024-01-26
用途:
スピニングリールの定期メンテナンスに
対象商品:
88927474

リールのラインローラーが塩噛、腐食、等で回転が、しぶくなり、ラインにダメージを与える、
また、巻き取りが重くなるので、メンテナンス時、異音等あれば交換している。
交換後は、巻き取りも良好です。

1人が参考にしています
2024-05-26
用途:
リールの整備
対象商品:
88927447

スムーズな動作で問題なく使用できました。
おすすめできます。

2023-02-23
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
88927483

ダイワのレバーブレーキリールのベアリング交換に使用。リールを巻く時のゴリ感も解消された。

1人が参考にしています
2023-01-19
用途:
組立
対象商品:
88927605

当然ながら品質に問題無し、少量短納期で非常にありがたい。

1人が参考にしています
2022-10-29
用途:
ルーターのセンター軸用
対象商品:
88927702

純正品よりしっかりしたように思えました
軸ブレも無くなり満足をしております

2022-08-15
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
88927447

純正のベアリングは高いので、購入しました。
リールのメンテナンスには必需品です。

2022-02-09
用途:
リール、ハンドルノブのベアリング
対象商品:
88927483

ベアリングのサイズとレビューを見て購入しました。価格が安く、頻回にメンテナンスできるのでありがたいです。問題なく使用できています。

2人が参考にしています
2022-02-17
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
88927562

リールのメンテナンスに使用。
古いリール(メーカーの修理不可)で買い替えも検討していた。
自分でオーバーホールして、ベアリングも交換してみたところ、異音も無くなりまるで新品のようになって満足しています。

1人が参考にしています
2022-01-31
用途:
工具の修理

カービング用の工具の修理に。
メーカーに出すと、1万円くらいかかるのが、200円弱で修理できました。
他の通販サイトより、安価で1つから購入できるので大変便利です。
また壊れたら使いたいです。

1人が参考にしています
2021-11-12
用途:
ダイワ トーナメント磯リール メンテナンス
対象商品:
88927684

ダイワ製リールのハンドルの受け軸に使いました。純正部品が手に入り難いので助かります。

2021-11-09
用途:
工作

何種類か必要な場合、モノタロウさんでは多様なサイズが揃っているので大変便利です。
またよろしくお願いいたします。

2021-11-02
用途:
自作のいろいろな物
対象商品:
88927474

一つずつ購入できるのと、さまざまなサイズが
揃うのが便利です。
少量欲しい時や実店舗で探す手間も省けるので
大変ありがたいです。

2021-08-04
用途:
ラジコンのモーターの軸のベアリング交換
対象商品:
88927614

ラジコンのモーター軸のベアリング交換に使用しました。純正部品と変わらないのにとても安く交換後は音や振動もなくなりました。

2022-04-16
用途:
リールのベアリング交換
対象商品:
88927474

メーカー純正品は高いのでこちらのベアリングを使用しました。
性能良いです。耐久はまだ分かりません。

アユミオート 様2022-04-13
用途:
釣具、リールのメンテナンス
対象商品:
88927501

度々、こちらで購入しています、種類も豊富です、他社のも商品していますが、品質は同等と感じます。

2021-09-25
用途:
ベアリング
対象商品:
88927483

ステンレス製のベアリングが欲しく、各サイズあり大変便利である。

2021-05-17
用途:
リールメンテ
対象商品:
88927526

純正品より大幅に安く機能も問題なし。
ストック用に購入しても財布に優しいです