撥水ワイパーのレビュー

平均満足度4.25(630件のレビュー)
商品レビューを投稿する
撥水ワイパー モノタロウ
モノタロウ
撥水ワイパー
0/税込0

から拭き5分で撥水コート!
撥水処理ガラスにも対応。
シリコンゴムに特殊撥水ポリマー採用。
撥水性と拭き取り性を発揮!
一般のワイパーと異なりワイパーが反転作動することで、ガラス面に撥水被膜を形成します。
既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、スーパー撥水ワイパーが持つ特殊ポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。

630件中 381~400件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 89200054
2022-08-29
用途: ワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

窓の状態が悪いのかもしれないが、劣化スピードがとんでもなく速い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。取付時にウィンドガラス面に付着している油膜・異物・汚れを完全に拭き取っていただくと長持ちします。

2022-06-05
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

今年の2月に買って梅雨前にと交換しました。
しかし雨が降るとビビると言われて動かしてみたら確かにビビるので予備に置いてある新品の撥水ゴムに交換してみました。とりあえず乾拭きではビビりはなさそでしたので雨の日に使って見てからになるとは思いますがブレード交換前はモノタロウの撥水ゴムでも問題なかったのでブレードが悪いのか、ブレードの付属の撥水ゴムが悪いのかになるのかなっと思います。

対象商品 : 89200063
2018-08-18
用途: 車のメンテナンス時
Hair Wig Salon M

ゲリラ豪雨時しっかりと雨をはじき拭きとりも申し分ありません。

対象商品 : 89200045
2018-04-24
用途: 交換用
運輸・通信業

以前に使用したものはビビリ音がひどかったのですが、こちらの製品は全くビビらず静かです。撥水効果もあるのですが、音が静かなのがとても良いです。

対象商品 : 89200054
2022-02-18
用途: 車の整備

昔、モノタロウ製の撥水ワイパーを購入したことがあり、昔の製品はワイパーゴムにシリコンコーティング剤が塗られていただけで、すぐに撥水効果が無くなってしまいましたが、今度の製品はちゃんとした物になっているようです。

対象商品 : 89200036
2018-07-24
用途: 補修部品

これは安くて長持ち、コーティングしたウインドウにも最適です!

対象商品 : 89200011
2018-04-24
用途: ワイパー交換
大木商店

ワイパーを交換しました。
ふき取り、異音共に問題無し。
金属部も綺麗になって良かったです。

2022-05-16
用途: 通常交換

カングー2のU字フック型には装着できない。
ロック爪とサポートの位置が不適切なため固定できず使えない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品の取り付け形状はUクリップ(9×3)のため、国産車用になります。カングー2は外国車のため国内用のワイパーは装着出来ません。

対象商品 : 89200063
2018-03-24
用途: 安いです
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイパーブレードのみ交換するより安いです。
古い車になると本体のさびも出ているときもありますので
本体ごと交換したほうが早いです。

対象商品 : 89200054
2020-06-28
用途: 消耗品として
Roots Auto自動車・二輪車・自転車関連業

以前買った時はそこそこ撥水していた気がするが、今回は全く撥水しなかった。複数購入していたので残念。

対象商品 : 89200054
2018-05-27
用途: 交換
その他業種

運転席側と助手席側両方を買いましたが運転席側にビビりが出て手でひねって直しましたが値段を考えると許容範囲ですね。
次も買おうと思っています。

対象商品 : 89200097
2018-05-06
用途: 交換用
農・林・水産業

交換用に購入しました。値段が安いので助かりました。後はどれだけ持つか、半年くらいは持ってほしいです。

対象商品 : 89200011
2018-03-13
用途: 車のメンテ
その他業種

取り付けは非常に簡単で、カーショップより安く購入でき満足です。あとは撥水性がどの位持つか・・・

対象商品 : 89200072
2019-04-05
用途: 乗車時
運輸・通信業

値段が市販の半額以下でこの性能は本当に素晴らしい!
また購入したいと思います。

2021-12-15
用途: 車検時
医療・福祉・介護関連業

Uフックに奥まで入らないのですが、これまでのブレードにはー問題が無かったのでブレード側の問題かと。

対象商品 : 89200063
2022-01-10
用途: 交換
ゼウスエクスプレス運輸・通信業

ほぼ満足してますが、商品受け取り時に
化粧梱包が一部破れてたのが残念です。
取り付けには問題無かったのですが、
細かい事ですが、破れてた方が少し線上に水滴が残るので、助手席側にセットしました。

対象商品 : 89200072
2018-06-14
用途: 新品への交換
建設業・工事業

撥水性に付いては問題無いレベルですが、相性なのかは分かりませんが当方の車では若干ビビリ音がします。

1が参考にしています
対象商品 : 89200011
2018-03-06
用途: メンテナンス

以前はモノタロウブランドの最安商品をリピートしておりましたが価格なりの商品でしたのでスーパー撥水に変えてみました。経過を見ましてリピートするかを決めたいと思います。

対象商品 : 89200054
2018-01-04
用途: 軽自動車メンテナンス

使用感はバッチリです。いつまで持つかはわかりませんが、値段が安いので今冬持てばokと思っています。

対象商品 : 89200124
2018-07-07
用途: 自動車の整備

安価ですが良く撥水してくれています。あとは耐久性ですね。