撥水ワイパーのレビュー

平均満足度 4.25 (630件のレビュー)
商品レビューを投稿する
撥水ワイパー モノタロウ
から拭き5分で撥水コート!撥水処理ガラスにも対応。シリコンゴムに特殊撥水ポリマー採用。撥水性と拭き取り性を発揮! 一般のワイパーと異なりワイパーが反転作動することで、ガラス面に撥水被膜を形成します。 既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、スーパー撥水ワイパーが持つ特殊ポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
630件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-22
用途:
2005年製トヨタウィッシュに使用しています。
対象商品:
89200142

ふき取り状態も良好です。以前はゴムのみ取り替えていたのですが、安価に短時間で取替ができ
寿命も長いので助かります。

2022-04-26
用途:
くたびれたワイパーの交換
対象商品:
89200106

ノーマルより3㎝ほど長めのものに交換しましたが干渉することもなく作動してます。

2022-11-01
用途:
マイカーのワイパー交換
対象商品:
89200063

この価格で品質も問題なく満足しています。いつもこの商品で交換しています。

2022-03-07
用途:
車検整備
対象商品:
89200054

ガラコ施工済の車に取り付けましたがビビリもなく最高です。

大泉石材工業 様2022-01-23
用途:
スズキのエブリィにポン付けでした。
対象商品:
89200063

エブリィDA 17Vに簡単に取り付け出来ました。中々、良い具合です。

2022-09-29
用途:
自分の車用
対象商品:
89200036

充分満足して使って使ってってます。ただ、思った以上長持ちしてます。

2021-12-28
用途:
雨天時
対象商品:
89200011

コストパフォーマンス抜群でビックリ!
良い商品です。

2021-11-09
用途:
交換用

純正と比較しても全く問題ありません。
フレームが艶有りなので、艶消しだとさらに良いと思います。

ダイタツ 様2022-01-14
用途:
ワイパ-の交換
対象商品:
89200097

前回購入した物は撥水は良いですがガラス面に均一に圧がかからないのか拭きムラが有りましたが安いので再購入しました

2021-12-14
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
89200124

近所のホームセンターより格安で入手できました。リピします

富田防災ビジョン 様2022-02-28
用途:
ワイパーゴム一式の交換
対象商品:
89200011

何度も使用しています。1年ぐらいは充分もっっています。

2022-02-19
用途:
ワイパーブレードの交換
対象商品:
89200133

ワイパーブレードのビビりが出ていたので、モノタロウ撥水ワイパーに交換しました。耐久性は、これから検証していきます。

2021-10-11
用途:
交換ゴムの巾を変えたいとき
対象商品:
89200054

8mm巾の交換ゴムが長い物しかなく
6mm巾の交換ゴムにしたいときに購入
Uフックで簡単取付でした。
拭き取りがとても良くなりました。

研ぎ屋 とぎ吉 様2021-11-19
用途:
車のワイパー
対象商品:
89200054

しっかりとした作りでコスパ最高です。
もっと早く買えばよかった

2021-10-30
用途:
ワイパー交換
対象商品:
89200124

値段が手頃で特に問題なく利用できています。
他社製品と併用していますが、ビビリなどもありません。

2021-11-08
用途:
ワイパーゴム劣化のため交換
対象商品:
89200063

社外品のブレードが付いていたため、替えゴムが分からなかったので、
他車でリピートしてるモノタロウの替えゴムが今後使えるように、
安いのでブレードごと、交換した。
次回からは、ゴムだけ替える予定。

2021-12-14
用途:
タントのワイパー交換
対象商品:
89200097

びっくりするほど耐久性に優れて居ます。気が付いたら3年以上交換してませんでした。まだまだ使えるけどブレードが錆できたから交換します。本当に3年以上経つのにまだまだ不具合が出そうに無いですね

2022-08-08
用途:
車メンテナンス

普通に使用してます
良い品だと思います
次も宜しくお願いします

日本環境クリーンシステム 様2021-10-13
用途:
自家用車
対象商品:
89200106

とてもコスパ的にもよく、大手メーカーと遜色ないです。

2021-08-11
用途:
雨天の走行時
対象商品:
89200036

取り付けして使用した時が豪雨時でした。
バミる事もなくスムーズに動きキレイに拭き取り出来ていました。
その日は長距離を走る日で朝から夜まで休憩含めてもずっとワイパーが動かしていたせいか、後半は音が出始めました。でも拭き取りはキレイな状態でした。満足しています。