カレー容器 BF 本体のレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カレー容器 BF 本体 シーピー化成
シーピー化成
1,798 / 税込 1,978
電子レンジ対応のカレー容器。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-08
用途:
お弁当

ミゾの高さがあるので、ごはんにおかずの汁がつかない。

工房すず 様2023-02-25
用途:
トマトスパゲティ&パンプキンスープ,オムライスと香草スパの器に使っています
対象商品:
89287091

たっぷり入っているように見えるので丸い感じが良いです

2022-08-21
用途:
カレーの持ち帰りにバッチリ!
対象商品:
89287091

ご飯は300gは余裕で入り、ルーは180gが限界な感じですが、福神漬け入れが絶妙な感じで使い易いです。

喫茶グレース 様2023-02-25
用途:
カレー弁当
対象商品:
70530802

形状や使い勝手は良いのですが、蓋が締めにくいです。密閉させるのに上手くいきません。

出光興産株式会社 様2022-10-13
用途:
独身寮 コロナでの隔離部屋食用に使用
対象商品:
89287091

専用の蓋も同時に購入したが、密着性が今一の様な気がする。

星整備工場 様2020-07-16
用途:
夫のお弁当に活躍です
対象商品:
89287116

夫は繰り返し使える普通のお弁当箱が苦手で…というか、持ち帰って来るのが面倒みたいで……。そのため使い捨て容器は我が家の必需品です。カレーはもちろんですが、オムライス、ドライカレー、焼きそば等のお弁当の時も使います。ほかにどんぶりやフードパックなど様々な物をモノタロウで購入しています。安いし配達してくれるのでとても助かっています。

有限会社富喜屋 様2020-04-27
用途:
テイクアウト用
対象商品:
89287091

作り込みがしっかりしており、調理品の安定配達に安心しています。

2019-05-22
用途:
テイクアウト
対象商品:
70530802

カレーテイクアウト に使用しました。
大盛りでも余裕があり大変満足しています。
別売りの蓋もぴったり閉まるのでこちらも大変満足しています。
今後も利用したいと思います

1人が参考にしています
京都府立東宇治高校 様2019-04-24
用途:
野外炊飯で使いました!
対象商品:
89287091

材質もしっかりしていて、トレーに仕切りがあるので分けて入れることができます。とても使いやすいです。さらにカレーを入れたあと洗ってみましたが、カレーがトレーにしみこみ、色がつくこともなかったので、再利用も可能です。

2019-05-06
用途:
イベントでのカレー提供
対象商品:
89287091

ご飯とカレーの容量のバランスがGOOD。お値段もお手頃で、蓋もカチッとはまる。またリピートしたいです。

PORK BELLY CANTEEN 様2020-11-10
用途:
カレーのテイクアウト用
対象商品:
89287091

別売の専用フタを使用しカレーを入れました。少し容器を傾けるとルーが滲み出ます。テイクアウトように購入しましたが、容器が揺れただけでルーが滲み出てくるのでテイクアウトには向かないと思います。

Poco cafe 様2017-05-11
用途:
移動販売のカレー
対象商品:
89287091

セットで買うと蓋だけが余るので別売りで助かります。

ロバーガブリエラ 様2016-04-28
用途:
キャンプ用
対象商品:
89287116

私用ですがキャンプ用の皿はすべてカレー皿1種類ですべて賄えます。
とくにこのカレー皿は素材の厚みがないのでコンパクトで良いです。
ほかの種類の発泡スチロールのカレー皿は厚みがありかさばり良くないです。