タイヤ用エアゲージのレビュー

平均満足度 4.11 (209件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤ用エアゲージ モノタロウ
口金部分が360°回転可能なので大変便利です。測定値の保持機能付き。リセットボタンでタイヤの空気圧の減圧も出来ます。
209件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-01
用途:
ホンダシャリーのエア圧測定に

ホンダシャリーのエア圧測定に購入したのですが、フロントは何とか測定出来ました。しかしリヤはエアバルブのネジ部分が長くてブレーキドラムやスプロケットと干渉してしまい、測定出来ず。測定口が45°タイプだった為です。90°タイプを買うべきでした。しかしプルドン管採用で測定精度は高いようで、同時に所有している四輪車のエア圧測定に活躍しています。

2017-12-24
用途:
エアー調整
対象商品:
89289435

首振りで楽々です。表示単位がkgf/cm2ではなくkpaです。

2017-07-18
用途:
バイク、車の空気圧チェック
対象商品:
89289435

しっかりとしている、使いやすい。空気抜きバルブがあるのもいいですね。

2017-11-10
用途:
車タイヤ空気圧確認時
対象商品:
89289435

出来栄え良し、入口が回転し圧力保持機能有るので使い易く、良好です。後は今後の耐久性でしょう。

2017-07-27
用途:
タイヤのエアチェック
対象商品:
89289435

レビューを見て心配でしたが、思ったよりもしっかりとした作りでした。月に1度のエアチェックに使用するなら十分です。

2018-11-13
用途:
もちろんタイヤ空気圧の測定です。(自転車・原付スクーター・乗用車)
対象商品:
89289435

元々使っていたのはホース付きのタイヤゲージ。ホースに亀裂が入ってしまいましたのでこちらに買い換えました。ホース付きのほうが断然使いやすいのですが、突然使えなくなるリスクがあるため、こちらの商品にしました。圧力調整はホース付きにはかないませんが、計測圧力の保持機能をチャンと使えば多少安っぽい以外は大きな問題はありません。

2017-09-07
用途:
クルマ・バイクのエアチェック
対象商品:
89289435

値段の割に作りがしっかりしている。エア抜きボタンは使いやすい。

2023-04-26
用途:
サーキット走行前に
対象商品:
89289435

タイヤ空気圧測定のため購入しましたが使用不能でした。
チャックが45度傾いているためゲージ本体がブレーキディスクに干渉してしまい
タイヤバルブに口金が合いません。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

2023-03-30
用途:
車のエア圧測定用
対象商品:
89289435

圧力は正確でしたが針の指している場所が見にくいです。
(何kpaなのか読みにくい)
針先の先端部分に目盛りがくるように改善求めます。
この商品は使いにくいですが今後に期待です。

2017-07-17
用途:
タイヤの空気圧テェック
対象商品:
89289435

Si単位での表示なので、最初慣れてないと気になるかもしれませんが、
標準の圧を把握しておけば、問題なさそうです。

2017-05-23
用途:
車、バイクのエアーの確認
対象商品:
89289435

計測は問題なしですが、思っていたよりも重く感じます、後少し軽くなればと思います。

2018-12-04
用途:
車のタイヤ空気圧管理
対象商品:
89289435

数値の誤差があると思います。
安いので購入しましたが、もう少し出してエーモン工業のエアーゲージお購入すればよかった。

2017-04-01
用途:
トラクターのタイヤ 空気圧測定
対象商品:
89289435

空気漏れもなく正常に測定できます、この価格なら大変満足です あとは耐用年数だけです。

2022-10-20
用途:
マイカーの点検
対象商品:
89289435

購入時点では特に問題も無くゲージも見やすく問題無く使用していた。2年経過しつい1ヶ月前は正常だったと思うのだが今回測定したところ、表示が異常に低く感じた。
急遽エーモンの同じような形のゲージを購入し測定したところ、当該ゲージは約10Kpa低く表示されるようであった。もしくは170Kpa以上表示しないか?
いずれにしても購入2年でこれではNGですね。タイヤ空気圧は重要だから!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。測定用品ですので定期的な校正または買い替えをお勧めいたします。

2019-02-28
用途:
空気圧の測定
対象商品:
89289435

普通に使えました。価格的にも安価ですみ助かりました。

アドバンテージ 様2019-02-01
用途:
メンテナンス時
対象商品:
89289435

値段のわりにしっかりしたつくりで大変満足できました。

株式会社アビスタ 様2017-05-24
用途:
バイクの空気圧測定
対象商品:
89289435

表示盤部分を正面から見れるので、読み取り誤差がなく、正確に測れる。

2019-01-25
用途:
タイヤの測定
対象商品:
89289435

価格がとてもやすい。
必要十分です。
とても満足してます。

garageAS 様2017-03-24
用途:
空気圧確認
対象商品:
89289435

バリュー!不都合なし、・・・・・・・・・・・・・・

2021-09-29
用途:
空気充填時のエアチェック
対象商品:
89289435

ペンシルタイプを使用していましたが、目盛りが見え難いためこちらを購入しました。他の方も記載されていましたが、目盛りに針が重なって見にくいですが、私的には問題ないレベルです。
気になる点は、同時に購入した貴社ブランドの増圧可能なタイヤゲージと数値が合わない。今まで使用していた、ペンシルタイプのゲージとも数値が合わない。タイヤの空気圧をチェックする際、どのゲージを信用すべきか?考えてしまう…ため、やや不満とさせていただきました。

1人が参考にしています