タイヤ用エアゲージのレビュー

平均満足度 4.11 (209件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤ用エアゲージ モノタロウ
口金部分が360°回転可能なので大変便利です。測定値の保持機能付き。リセットボタンでタイヤの空気圧の減圧も出来ます。
209件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ファーム川端 様2016-12-14
用途:
軽自動車のタイヤ交換
対象商品:
89289435

毎年冬まえと春先に自分で交換します。以前購入した、ガレージジャキと共に利用しています。経費の節減に大いに役立ちます。

2021-10-16
用途:
業務用車両へ使用
対象商品:
89289435

複数台ある車のどのタイヤに使用しても200kPaしか指さない。
使い方が悪いのかこの個体の個性なのかわからないが、もうすこし弄ってダメなら別の物を買います。

2人が参考にしています
2017-02-11
用途:
空気圧をチェック
対象商品:
89289435

空気圧は月に2回しています、携帯用シュガーライターから電源の空気入れ使っています、お互いのゲージ観ながら目安にしています

2017-01-06
用途:
メンテナンス
対象商品:
89289435

レスポンスが良くしっかりとした空気圧の調整ができます。

HBM 様2018-03-14
用途:
社用車のタイヤ空気圧確認
対象商品:
89289435

GSで「アルミが変形してるみたいですよ」と言われたので,始業点検の一環で購入・使用.何のことはない,バルブ不良が原因だった事がわかったので修理.その後も毎日ではありませんが毎週使用してます.

2018-05-22
用途:
タイヤの空気圧チェック
対象商品:
89289435

工具箱に常時入れておく為、購入しました。当たり前ですがうまくバルブにはめないと測定時にエア漏れして正しく測れません。

カビラ元気塾 様2018-03-05
用途:
自家用車の定期的な空気圧チェックの為
対象商品:
89289435

ヘッドの向きを変えられてピッタリフィットさせられて正確に測ることができ、しかもそのままで思い通りの空気圧に減らせることが出来る便利な物。
プラスティック性に比べて重量感があり、価格以上の品質に見えるので購入して正解だった。

2016-12-06
用途:
バイクの空気圧点検
対象商品:
89289435

差込口が回転するのでスペースのない原付バイクでも簡単に測定できるので便利です

株式会社 シーアンドエム 様2016-11-09
用途:
バイクに使用
対象商品:
89289435

小型なのでツーリングに持ち運びできるのがうれしい。

仙臺総商 様2016-01-28
用途:
タイヤ空気圧点検
対象商品:
89289435

空気圧点検に使い易く便利な製品ですね!(^^)!非常に助かってます。

2016-07-31
用途:
車のタイヤの空気圧調整に使用
対象商品:
89289435

金属製で質感も高く、バルブに充てる部分も回転するので、とても使い易く、しかも低価格なので満足感があります。機会があったら、予備にもう1つ購入する事を考えています。

2021-05-29
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
89289435

2・3回の使用でゲージ針が計測値で止まらなくなり、バルブから離すと0に
戻ってしまうようになった。

4人が参考にしています
2021-04-07
用途:
タイヤ空気圧測定
対象商品:
89289435

在庫なしにて約2か月後に到着。
実際に使用するも元々持っていたエアゲージ2台より20kpa少ない表示(何度やっても同じ)。値段の割に作りはいいが信用度は少し疑問です。

2023-04-16
用途:
自動車、運搬車、等のタイヤ空気圧測定
対象商品:
89289435

kgf単位を併記してほしい。誤測定が無くなり使いやすくなる。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。計量法の関係でkgf表記の商品は販売できません。

中原商会 様2016-05-07
用途:
車とバイクの空気圧確認
対象商品:
89289435

バイクだとブレーキディスクが邪魔でぴったり空気が抜けないように当てられるようになるコツをつかむのが大変でした。当て方のコツをつかむと普通に使えます。車は、障害物が何も無いので、普通に使えます。

1人が参考にしています
2016-03-26
用途:
エアチェック
対象商品:
89289435

エアチャック一体型と迷いましたが、持ち運んで単体使用するかもしれませんので購入しました。使用に関しては問題無しです。

茶屋よりみち 様2016-03-24
用途:
自転車や車のくうきあつかんりに使ってます。
対象商品:
89289435

使いやすく、メモリも大きく見やすいです。ホームコンプレッサーで、自転車や、ばいく、車、ネコ車と幅広くタイヤの空気圧の管理に使ってます。

2018-04-07
用途:
クボタのトラクターに使用。乗用車に使用。
対象商品:
89289435

安価なの割には、良好で大変満足しています。これからもよろしくお願いします。

2019-04-08
用途:
タイヤ空気圧確認
対象商品:
89289435

ゲージの値が不正確、バルブに何度当てても空気が漏れてどんどん空気が抜けてとても不便、結局は再度空気を入れなおして一般のブランド品のゲージで測りなおさないといけなくなり買ったのが無駄になりました。モノタロウブランドで販売するならば品質の良いものを販売してほしいものです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2017-08-29
用途:
クルマ・バイクのメンテナンス
対象商品:
89289435

足踏み式ポンプ・ダブルシリンダーの付属メーターがアテにならないとのレビューを読み、こちらを併せて購入。
モノタロウブランドで安いのにエア抜きボタンもあり、とても満足の品でした!