刈払機アタッチメント うね草取りまー ダブルのレビュー
使いやすいサイズ。
回転力+遠心力の強靭なパワーが、雑草を根こそぎ引抜粉砕。小さな障害物があっても刃が逃げるため、衝撃を緩和します。
かがまずスピーディに草取り、10cm程度の雑草に効果を発揮します。
【用途】うねの株間、木のまわり、花壇。
2020-07-18
- 用途:
- 畑の草取り用
- 対象商品:
- 89295981
梅雨の天候が続きまだ使用していませんが、既存の刈り払い機の装着は完了し,いつでも使用可能な状態です。取り付けの説明書が判りやすくスムーズに装着できました。使用していないので感想は何とも言えませんが、重量が思っていたよりは思い印象です。
1人が参考にしています
2019-11-17
- 用途:
- 畑の畝間草取り
- 対象商品:
- 89295981
草取り機本体のなかでローター軸にあるブレード取り付けプレートが弱く直ぐに曲がってしまう傾向が強いのが残念です。
削った所の仕上がりは良い。
1人が参考にしています
有限会社カーメカニック嶋岡 様2018-11-25
- 用途:
- 駐車場の除草
- 対象商品:
- 89295981
小回りが利く事。野菜や、立ち木がある場所でも、除草できるにがいい。
根こそぎとれる。
1人が参考にしています
2018-08-10
- 用途:
- 畔草刈
- 対象商品:
- 89295981
草の絡みつきが多く時々草の除去が必要。
回転力が必要なので燃費が悪い。
比較的平らな畑の除草には効果的である
1人が参考にしています
2017-07-07
- 用途:
- 畝の間の草取り
- 対象商品:
- 89295981
雨上がりのためだったのかすぐに土がガードに付きモーターの動きが悪くなった。作業条件や環境の説明がほしかった。土が乾いた状況では良いのでしょう。また、ガード内の土を取り除く小道具が付属品としてはもっと良いです。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
武井興業 様2015-09-01
- 用途:
- 畑の作物の間の除草
- 対象商品:
- 89295981
早速使用しましたが取り付け部分が自分が想像していたのとは違って本体に対して直角にならず作業体制の維持が苦労な時もあるので出来れば作業者に対して直角な位置に成るようにして欲しい
カバーも土との間隔が無さすぎる感じが有り小石を噛んでしまう(医師がはねない予防もあるかもしれないが)草が長ければ回転しなくなるので直角に動けば引いても根から斬れる筈だが
6人が参考にしています
株式会社テイク 様2014-10-09
- 用途:
- 畑の畔草刈り
- 対象商品:
- 89295981
重い・・若干重く取り回ししずらいあと少し軽ければいいと思う、カバー等アルミ軽量化されているがもう少し
シングルにした方がよかったかな
6人が参考にしています