鉛フリーやに入りはんだのレビュー
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
【用途】プリント基板の後付け、修正に最適。
2025-05-21
- 用途:
- 基板配線等
2度目の購入です。値段は高めですが、使いやすいので同じものを選びました。
コテを当てた時に発生する煙が、他の安物の様に臭くなく気持ちよく作業ができるので気に入っています。
はんだ付けの作業性も良いと思います。
2024-02-21
- 用途:
- 半田上げ
- 対象商品:
- 89322265
鉛フリー半田を探してこれにした。1kgにしようか、500gにしようか迷って500gにした。
線径にもよるが、500gで十分足りた。満足である。
2019-07-29
- 用途:
- 製品製作時に使用
- 対象商品:
- 89322274
注文後 翌日に到着するので大変助かります。急な立ち上げ時には必要時には重宝致します。品質はメーカー品ですので安心して使用できます。
2018-03-31
- 用途:
- 実験のためのハンダ付け
- 対象商品:
- 89322265
鏝とのなじみも良く,ハンダ揚げに使ったときはフラックスの助けを借りましたが配線の被覆の内側にも流れ込んでいるようです。ハンダ付けした電極は、錫/鉛ハンダには負けますが、表面の光沢も良く、一つ悩みの種が増えました。
使いかけの鉛フリーハンダをどうしよう。
有限会社ジャパンマグネット 様2018-02-13
- 用途:
- モータ内部のコイル等の結線に使用。
- 対象商品:
- 89322274
取引先に紹介されて共通採用の目的で購入。以降も取引先との提携のために継続的に使用します。
2014-12-14
- 用途:
- 自作オーディオ
- 対象商品:
- 89322265
鉛フリーであるにも関わらず良く溶けて作業性がいい。
仕上がりの表面も綺麗。
音質も良好でアンプ修理に有効に使わせてもらいます。
それでいて安い。