塩ビ用接着剤(HI用)のレビュー

平均満足度 4.32 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
塩ビ用接着剤(HI用) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
799 / 税込 879
HIパイプ用の接着剤です。 【用途】HI用 VP・VUにも併用可能。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社中村工業所 様2025-04-11
用途:
給水配管

少しの、給水配管工事をする時に、とても良い、製品です。

2024-09-28
用途:
給水管補修工事に

HI継手の接着(給水管工事)に使用します。
排水管に使用することもあります。
粘度等、使いやすいです。
無色透明なので、塗布ヶ所がわかりにくいのが難点です。
うっかり塗り忘れ(施工忘れ)で、水圧で給水管外れということもあり(笑)注意が必要です。

1人が参考にしています
2024-11-28
用途:
井戸ポンプ配管
対象商品:
89721834

HI用ですがTS継手に使用する機会が多いです、定番品であり接着に問題ありません。DIY使用ですが、使い切る前に缶を倒して中身を無駄にする事か多いです、大きい缶は安定した形状ですが、小さい缶は、高さと幅の関係で不安定と思います。

2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
対象商品:
89721834

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

株式会社アイルス 様2023-11-17
用途:
配管工事
対象商品:
89721852

値段がお手頃なのでこれを使っています。乾きが早いので工事での2次災害が無い

2023-01-30
用途:
塩ビ管接続
対象商品:
89721852

塩ビ管をつなげるときに使います。いつもこれを注文します。

2022-10-12
用途:
塩ビパイプの接着
対象商品:
89721834

自宅の水道管の補修メンテナンス用に購入しました。水道パイプ内の水は零下2度で氷はじめる。冷え込んだ日の朝はパイプが破裂することがあったので今から準備しておきます。
今季の冬は、寒そうなので。

2022-07-03
用途:
水道管にピンホールがあいたための補修です。
対象商品:
89721834

住宅メーカーを通じて修理の見積もりをしましたが、穴を塞ぐためにはエアコンを取り外して改めて配管をする、約30万の費用だろ言うので、自分でやることに。上水に使うため衝撃に強いタフダインを使いました。どの程度持ってくれるのか分かりませんが、期待はしています。修理は2000円弱で済みました、

1人が参考にしています
2022-07-08
用途:
給水管パイプの施工
対象商品:
89721834

セキスイの給水管パイプHiタイプに使用。全く問題なく施工できました。

2022-09-27
用途:
宅内水道管工事
対象商品:
89721834

量は少ないが小さいサイズなので、その分ハケも小さいので13φの物には適しています。

2021-06-01
用途:
水道工事に使用
対象商品:
89721834

庭の水道工事に使用。ホームセンターよりも安く買えて品質も変わらないのでよかったです。

ラクール 様2020-05-29
用途:
水道工事
対象商品:
89721834

必要なものを必要なだけ 小物を少数購入できるのは便利

1人が参考にしています
2019-03-28
用途:
水道配管修理
対象商品:
89721834

安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。他商品と比べて選択しましたが他の商品がHI用かどうかの選択に戸惑いました。

1人が参考にしています
有限会社加藤直商店 様2019-06-20
用途:
給水配管作業
対象商品:
89721834

使い切りにちょうどいいサイズです。年に数回程度の作業なので、大容量では、時間が空くと劣化してしまうため、重宝しています。

2019-12-02
用途:
蛇口取り付け
対象商品:
89721834

2年ぐらい前に買った同じのはもう使えないだろうとまた買ったけど、
古いのを使ってみると問題なさそうなのでこれは開封せず在庫にしました。
これが長持ちするのか偶々か不明ですが、物には満足してます。

株式会社ネクストネットワーク 様2018-12-27
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
対象商品:
89721852

着色がしてあるので接着部分の確認に助かります。
ぜひ使用してください。

山田住設 様2018-10-31
用途:
塩ビ管接続
対象商品:
89721852

いつも購入してます。接着力等、全く問題なしです。
また無くなったら購入しますね!

エヌ・ファーム 様2018-03-16
用途:
接着剤
対象商品:
89721834

使う前に他の商品と共に頼んだのに遅く着き返って高く付いもう二度と買いたくない。

1人が参考にしています
2018-03-01
用途:
給排水工事
対象商品:
89721834

もう少しお安いといいのですね。
接着性能は不安は良いのでありません。

1人が参考にしています
毛利産業 様2017-08-17
用途:
アルミのビニールハウスの灌水作業でのvp管の接続で使います。
対象商品:
89721852

Vp管を接続作業で使用します。普通の接着剤だと水圧を掛けると外れました。これを使うと速乾性なので大変便利です。