砂フルイのレビュー
- 用途:
- 畑の土、鉢の土を再生し再利用するとき、残渣を除き粒度を揃えるため
- 対象商品:
- 89752747
カド部の補強がL型金具で行われているのはありがたい。
しかし、この補強金具を含む全ての部材の組み立てが釘で行われており、力不足。
購入直後、未使用時点でネジで補強してから使い始めている。
ステンレスメッシュを使用した商品を供給してもらえれば用具のメンテを省けるので
ありがたい。
- 用途:
- 構造はしっかりしています。
- 対象商品:
- 89752731
コスパがいいです。新たに畑にした土地の小石を除去するた用途で使っています。
別売りの砂ふるい台と使っています。構造はしっかりしています。
- 用途:
- 土や植物性堆肥振るい
軽いのは良いのですが、少々作りが稚拙な印象です。
長持ちするかが気にはなります。
- 用途:
- 畑の土の小石取り
- 対象商品:
- 89752747
別売りの砂ふるい台と合わせて使っています。
軽い割には結構しっかりしていて畑の土のふるいに重宝しています。
- 用途:
- 畑に流れ込んだ石取り。
- 対象商品:
- 89752747
本当は砂利取りを買いたかったが、高価で手が出なかった。
代用にと買いましたが、何不自由なく使えます。
網が丈夫なのは感激です。
枠がデリケートなので無茶は厳禁です。
- 用途:
- ビンの分別作業時の雪の徐去
- 対象商品:
- 89752747
割れたビンの分別作業をする時に雪がビンの中に入っているのでこれで雪を取り除くために使っています
- 用途:
- ガーデニングの土作り
- 対象商品:
- 89752731
地中にある5大きめの小石(5mm以上くらい)やツル草などの根を取り除くには、この篩い目が丁度良かったです。土を篩う場合には目が細かすぎると詰まって時間がかかりすぎるので。縦横の寸法も、一輪車やトロ船のうえにコロを乗せて使うのに丁度良いです。
作りも材料も単純ですが、この用途では実用上十分です。価格も安いので助かります。
一度にスコップ3~4杯くらい入れて、最大100回ほど篩えば1バッチ終了です。
- 用途:
- 砂ふるい(砂利と砂を分けるため)
- 対象商品:
- 89752731
駐車場を整備するために、同型の砂ふるいを使用していましたが、網が破れてきたため、こちらで購入しました。
良い点は軽い!に尽きます。以前使用していたものは、昭和の職人さんが使っていたもので、しっかりしていましたが、重たくて。
悪い点は、というより改善していただきたい点は釘で打ち込まれて作られている部分をネジ止めにしていただけると、よりしっかりすると思います。私はL字金具を別途こちらで購入して、取り付けました。
- 用途:
- 畑の土壌改良
- 対象商品:
- 89752747
大きさや使い安さは申し分ない。
しかし、強度面でやや難あり。
木枠の作りで釘よりネジだと浮いてしまう事が無い。また金網の弛み防止に金棒が2本使用してあるが、今の金棒の径だと
土の重みでたわむ、もう一本増やすか金棒の径を太くすることが必要。
- 用途:
- 家庭菜園の整備
- 対象商品:
- 89752713
砕石をまき駐車場に整備してもらいましたが、退職を期に家庭菜園に挑戦しようと思い立ち駐車場の一部を整備し菜園にしました。丈夫な製品で問題なく使用することができました。ありがとうございました。
- 用途:
- 異物除去
- 対象商品:
- 89752747
商品に誤って入った異物の除去に、砂フルイを使用しました。
ほとんど除去できました。ありがとうございました。
しかし、今回の目の粗さ(メッシュ)では、通り抜けるものも、僅かにあり、そのものを、目視除去しました。もし、また、必要な場合は、もう一段細かいもの(メッシュ)を検討する予定です。
- 用途:
- 家庭菜園用に購入、砂利を取り除くために目の細かいものを選択
- 対象商品:
- 89752731
野外で使用するため、無垢の木製だったので、ペイントで全体(金網部分も)塗装し使用。 使用する台は別途パイプで制作しOK。