鉄重量戸車 VH兼用型のレビュー

平均満足度 4.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ
ヨコヅナ
2,498 / 税込 2,748
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 【用途】各種門扉・重量扉
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
矢部鉄建 様2020-02-05
用途:
公共施設の大型引戸修繕
対象商品:
09341272

信頼できるヨコズナ戸車です
古い戸車の切断撤去、溶接交換は毎月あります
ただヨコズナ戸車付けたら長持ちするし、車のみでも交換できるので
つぎの仕事は期待できません それを考えると残念かもしれません

2020-03-25
用途:
重量引き戸用戸車の交換
対象商品:
09341254

注文してから配送までの時間が非常に早く急ぎの修理にはとても助かります。

1人が参考にしています
2018-11-23
用途:
引き戸の補修
対象商品:
09341236

引き戸の戸車ががたついたので交換しました。V型に変えたところ全くガタつかず、スムーズな開閉でとても満足です。

2018-03-20
用途:
機械の移動用
対象商品:
09341236

動きはスムーズ、作りもしっかりしています。
対応も早く助かりました。

虹和テクノ 様2017-02-27
用途:
工場扉軽量型 角パイプ、外側ユーピロン及びカラートタンサイズ4.0W×5.0H×4枚、懸垂式使用
対象商品:
09341272

現在製作中、重量戸車で検索したところ、用途に適合すると判断して購入したものです。(値段と強度面も良い)

アスラン工房 様2016-07-03
用途:
舞台の移動ワゴン
対象商品:
09341236

製品の強度も充分で、対応も早く助かりました。

2018-12-01
用途:
改造して吊り戸のハンガーに使用
対象商品:
09341236

鉄の吊り戸(300kg位)に使われていた滑車が能力不足だったので、この商品を改造して取り付けました。
今まで力を入れての開け閉めは何だったのかというくらいにスムースに動くようになり
女性での開け閉めも簡単になりました。

2016-03-30
用途:
台車製作
対象商品:
09341245

台車製作に使用しましたが、問題なく使用出来ました。

2015-05-31
用途:
倉庫ドアの交換戸車として使用
対象商品:
09341254

従来使用した戸車は、摩耗のため交換しましたが固定ボルト穴が10mmでしたので12mmに加工して取付た結果
非常にスムーズ開閉ができるようになり満足しております。

2015-06-10
用途:
試験機の動作用
対象商品:
09341245

動きはスムーズ、作りもしっかりしていて、安くすぐに手に入ったと感じてます。

2013-12-17
用途:
工場の扉の戸車に仕様
対象商品:
09341236

今回50を購入しました 私の知っている限りでは最安値です 30位の規格の戸車が有ったら嬉しいです 是非メーカーにリクエストして下さい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。