放射温度計 ペン型のレビュー

平均満足度 3.43 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
放射温度計 ペン型 モノタロウ
コンパクトながら-30℃~275℃のワイド測定レンジ測定対象に触れないので安全、清潔持ち運びに便利なクリップ付 【用途】工事現場等の保守点検、陶芸窯の温度管理、食品・食材の温度管理、変圧器等の温度管理、モーター・エンジン等の温度管理
65件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-01
用途:
メインテナンス作業で使用
対象商品:
89796874

メインテナンス時の作動温度の測定に購入。
価格が価格だったので期待はしてませんが、大雑把な温度が分るので目安にはなります。

2023-03-04
用途:
熱源確認の為
対象商品:
89796874

ですね!使い始めて確認は 少し不便を感じた。だから生産なのか販売だけなのかが判らないが、止めて正解、作業者へは向かない。安くて高額になった。

1人が参考にしています
2022-08-09
用途:
エアコンの風の温度測定時

とてもコンパクトで操作も簡単でコスパ良い。
測定精度もまあまあで自分の使い方では問題ないです。
ただ電池のフタを兼ねているペン差しクリップ部がちゃちくてすぐ折れてしまいました。
電池フタが閉まらないと電通しなくて使用できないのでテープでフタを固定して補強して使ってます。
ペン差しクリップ部分が頑丈に作られていればとても良い品物だと思います。

1人が参考にしています
吉田観賞魚販売株式会社 様2022-05-31
用途:
池の表面温度の測定
対象商品:
89796874

コンパクトで使いやすい。もう少し単価が安いと買いやすい。

2021-11-07
用途:
実験結果を計測する。
対象商品:
89796874

非接触で素早く温度が測れ、たいへん重宝してます。液体であれば温度計を浸せば測れますが、金属などの表面温度を測るにはこの商品が最適です。精密さは要求しませんから、安価でとても助かってます。
ちなみに水を沸騰させたケトルの表面温度を試しに測ると99.1℃の表示、なかなか精度も良いと思います。

イズミヤ・阪急オアシス株式会社 様2021-06-22
用途:
倉庫内での商品検温
対象商品:
89796874

非常に軽く、ペン型である為、常時、持ち歩け、すぐに検温できる。今まではハンディ式で
事務所にとりに戻ったり、倉庫内で置き忘れたりという不便が無くなった
電池交換の時、キャップの戻し方にコツがいるのが難か

2021-08-30
用途:
ピザ窯の温度
対象商品:
89796874

ピザ窯の温度を見るのに購入。値段も手頃で、コンパクト。ただ、280度までしか測れないので温度の目安として使うつもりです。

2020-04-13
用途:
現在の温度の確認
対象商品:
89796874

今現在の温度は何度なのか?
簡易的なものを望んでいました。つくりは簡単そうですが値段的にも満足です。

1人が参考にしています
2020-05-10
用途:
変圧器の温度管理
対象商品:
89796874

表示が小さくて使いにくいかと思いましたが、測定温度の保持機能があるので手元に持ってきて数値を読めば問題なかったです。コストパフォーマンスが良いです。

2020-05-03
用途:
性能評価のため
対象商品:
89796874

どうも3度くらい低めに測定されるような気がします。
キャリブレーション機能が有ればありがたいのですが、プラス3度で判断しています。

2人が参考にしています
2019-07-18
用途:
エアコンの吸い込みと吹き出し温度差による、冷房能力チェックに使用
対象商品:
89796874

今迄、棒状温度計を使用していました。チェックに時間が1分位掛かっていましたが、この温度計を使用するようになってから、5秒位で測定できるようになり、短時間測定で楽になりました。
ボタン電池がどれくらい持つかこれからです。

リサイクルフジタ 様2018-11-10
用途:
エアコン取付
対象商品:
89796874

エアコン取付後の温度検査時に使用していますが、すぐに温度が測定できるので助かります。

高橋レーシングサービス 様2020-01-31
用途:
ヒーターによる乾燥時の温度測定
対象商品:
89796874

意外と使えます。
価格的にダメでも諦めつく価格だったので購入しましたが、正直驚きです。

1人が参考にしています
明日亭レーシングサービス 様2021-11-21
用途:
自動車整備
対象商品:
89796874

温度の校正が出来ず、きちんと測れてるのかわかりません。

2018-07-22
用途:
遮熱塗料の性能比較
対象商品:
89796874

相対的な温度測定に使用。絶対温度の正確性は必要ないので、十分だと思っている。安価で使い勝手も良い。

2018-06-09
用途:
機器の点検等
対象商品:
89796874

ポケットに入れて置けるサイズだから、使いたい時に直ぐ使えて割りと正確だしとても便利なアイテムだと思います。ただ対象物にかなり近づけないと測定誤差が大きくなってしまうので使用範囲は限られてしまいますが、自分の使用環境では十分事足りる商品なので満足しています。

1人が参考にしています
2018-03-21
用途:
2気筒オートバイの左右燃調を排気管温度から推察する為
対象商品:
89796874

値段なりのチープさだが・・・
実温度ではなく各気筒の温度差から燃調を確認する場合はこれで十分
バキュームゲージだけでなく結果としての排気温度測定は目から鱗
この利用方法以外に使う場合は不満点がでるかもしれない

3人が参考にしています
2021-01-30
用途:
製パン時の材料・製品の検温
対象商品:
89796874

小さくて場所を取らないサイズと、シンプルな操作性はとても良いと思うが、基本設計の甘さをとても感じている。
まず、使用している電池がLR-44を2個直列で、本機の後部のキャップを外し、筒内に入っているスプリングに添わすようにそのまま入れるのだが、電池を装着すると奥の方が狭くなっていて、交換時に取り出しにくいものがある。
今回、バックアップ用に2個購入しているが、一つは問題なく電池の取り外しが容易にできるが、もう一つは奥に入ったまま先の1個が取り出せず、極細の鉤爪状の工具を電池と本機の僅かな隙間に差し込み、力技で取り出さなければ出てこない有様で、ともすれば電池交換で破損の恐れもある。
また、使用中におよそ1m程の高さの台から不注意で床に落としてしまった際、しっかりと留まっているはずの後ろのキャップが衝撃で外れ、中に入っている電池2個が飛び出してしまい、こちらも矢印クリップのようなもので引っかかっているだけの簡易な止め方なのだが、スクリューキャップ方式などにしてもらった方が、落としたくらいの衝撃で外れてしまうようなことは無いように思う。
価格の安さとサイズ感で選択したが、少し改善の余地は有るように感じる。
本来の昨日に関しては問題がないが、可能ならば表示の液晶画面が、ほんの少し読みづらいように思うので、可能な限り大きくしてもらう方が使い勝手が良いようにも思う。

1人が参考にしています
2020-02-01
用途:
車の修理
対象商品:
89796874

電池を交換したら電池の回りのスプリング(+の電極)が抜けて点灯しなくなってしまいました。
半田付けの不具合でした。

2018-04-03
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
89796874

ベアリング脱着などでヒートガン、バーナーを使うときの温度管理に使っています。それほど精度は必要なく、これで充分ですが、もう少し表示時間が長ければいいとは思います。温度を見ようとすると消えていたりするのが少し不便です。