サーメットチップソー 鉄ステンレス兼用のレビュー

平均満足度 4.07 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーメットチップソー 鉄ステンレス兼用 モノタロウ
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 【用途】アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-17
用途:
ステンレスパイプの切断
対象商品:
89796926

切れ味抜群です。バリも出にくく後処理が楽で助かっています。

1人が参考にしています
2021-02-18
用途:
30厚合板に0,5ミリ鋼板を張り付けた壁面材の加工
対象商品:
89796935

少し切れ味悪くなったなと思うとすぐ鋼板にバリが残る

有限会社ウエストオート 様2019-07-16
用途:
アルミパイプの切断
対象商品:
89796953

インタークーラーパイプ等のアルミパイプの切断にしか使わないので詳しくは解りませんが、φ100の3mm厚のアルミパイプでも5mm厚のインタークーラーのサイドタンクでもサクサク切れるので大変便利です。ただし、やわらかい材質の物を切断する時は持っていかれて怪我をするかもしれませんので十分きをつけてください。

R's company 様2019-06-24
用途:
鉄筋切断時
対象商品:
89796901

切断砥石を今まで使用していたのですが、このチップソーを使用したところ、切断も早く、鉄だけ切断している分にはそこそこ長く使えるので、定期的に利用させていただいてます。

2019-06-24
用途:
ステンレスの切断
対象商品:
89796901

値段はお高いけれど良く切れるので、いつも使っています。なるべくモノタロウ特価の時に注文すると経費もいくぶんかおさえられますし。値上がりしないことを願います。

2020-04-01
用途:
ステンレス加工
対象商品:
89796944

まだ数回しか使用していませんが切れ味に
満足しています

株式会社NDC 様2019-11-14
用途:
アルミ材の切断
対象商品:
89796944

いつも使っていて大変に満足しています。コスパに優れてとても良いものと思います。これからも使いたいと思ってます。

2018-12-11
用途:
工作作業
対象商品:
89796935

日曜大工て゛すべてのカットに対応できて満足しているが
2年使ったのでチップが飛んだり摩耗でそろそろ交換しよう。
リピートします

有限会社シーマップ 様2018-08-21
用途:
金属管の切断
対象商品:
89796944

価格が安い割には、刃の保ちが良いのでおすすめです。

株式会社喜田アイデイア 様2019-03-28
用途:
解体に使用
対象商品:
89796935

切れ味が長続きしないので切れ味を維持するか?単価を下げて欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2018-06-10
用途:
パイプ切断

リピーターです。
1回目に購入した物は、切れ味・耐久性共に星5つでしたが2回目に購入した物は一投目で火花が出て切れ味も全く歯が立たず。
当たりハズレがあるのかもしれません。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

OPG商会 様2017-09-18
用途:
3mmまでの薄板切断
対象商品:
89796944

切断能力には満足しています。あとは耐久性があればリピートを考えております。

2017-06-29
用途:
住宅の鉄板サイディングの部分カット
対象商品:
89796901

切れ味は申し分ないです(満足です)、鉄板サイディングの部分カットなので、金属の厚さからいくとオーバースペック気味ですが、切り口もきれいなの満足です。値段も同じ位の物に比べて安いので、そこも満足です。耐久性は使用頻度から判断するには至らなかったです。

横山配管 様2017-09-12
用途:
パイプの切断に使用しています
対象商品:
89796926

切れ味最高 じつはマルノコで使わないといけないんですが?

2人が参考にしています
2019-10-04
用途:
鉄骨現場作業時
対象商品:
89796944

残念ですが当社の使い方はこの商品の消耗率に合わないらしく、他メーカーのものと比べて早く交換時期を迎えます。
交換手間を考えると微妙なところですが、ハードに用いない方には良いのではないかと思います。

1人が参考にしています
ノセ工芸 様2017-04-26
用途:
看板の解体
対象商品:
89796935

前は、違うメーカー使ってました。とても良かったので、同じメーカーのにしようかと思いましたが、駄目元で一回使ってみようと思い購入しました。いいですね、今のところ問題なく
使用しています。アングル切っても刃は、まったく掛けません

有限会社ケイ・エム・ヘルスシステム 様2018-07-09
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
89796935

この切れ味、耐久性、ならコスパ的にも満足です。リピートしました。

2017-02-06
用途:
アルミ板 鉄板の切断
対象商品:
89796935

丸鋸に装着して12mm厚アルミ板 4mm厚鉄板を切断してみた。
ザクザク切れて申し分無し。
コンタマシーンや バンドソー無しでも そこそこのカットは可能。

2018-12-10
用途:
ガス管切断
対象商品:
21424393

MC-355を装着してφ125のガス管切断作業用に購入しました。切れ味は
非常に良好でしたが、10本ほど切断したら、まったく切れなくなりました。耐久性はよくなかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2017-03-09
用途:
金属切断
対象商品:
89796935

サーメットチップソーのこの商品より高いもので、ステンレスパイプt1.2㎜直径25㎜を切断したら3本で刃がかけてボロボロになった。なら安い商品で消耗品として使用した方がよいのかと、購入してみた。鉄3㎜アングル、アルミ3㎜フラットバーは、サクサクほとんど抵抗なく切れた。ステンレスはまだ切断していないが、安いので切れ止んだらまた購入しようと思う。
最高使用回転数の表示はあるが、金属の種類による適正回転数とかの説明書きがあれば親切でよいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
「男前モノタロウ サーメットチップソー」には安全に使っていただくための「最高回転速度」が表示されていますが、材料別の推奨回転速度があります。
但し、一般的にチップソー材料別推奨回転速度は、切断材が硬くなるにつれ、遅くなる傾向にありますが、切断機の出力や切断材の形状や厚みによって大きく変わり、一概に言えないのが現状です。
各電動工具メーカーの切断機は、それぞれの切断材に合わせた回転数に設定されており、「男前モノタロウ サーメットチップソー」もそれに対応する設計がなされております。