温度センサー付属CO2モニターのレビュー

平均満足度 4.59 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温度センサー付属CO2モニター 大阪魂
周囲環境のCO2レベルを数値で表示。さらに3段階のLEDでも表示するので、直感的にわかりやすい。 温度センサーも内蔵。CO2レベルと室温を交互に表示します。 電源はUSBだから、持ち運び/設置がらくらく。 製品に付属のUSBケーブルを使って、USBポートのある製品から電源をとります。センサー方式はNDIR方式です。 校正機能(補正用機能)を搭載しています。 【用途】防音室やカラオケルームなど、気密性が高い場所の換気目安に。 空気の入れ替えを忘れがちな、車内環境のチェックに。 暖房器具をつけた冬季室内の換気目安に。
46件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-18
用途:
部屋の換気の目安に。。。
対象商品:
00296783

コンパクトでおしゃれな感じがとても良いです。
また、co2濃度によって緑、黄、赤のランプが点灯するのですぐ目安を知ることもできます。
co2濃度と温度以外に湿度も表示できれば尚いいかな。
あるいはco2濃度専用としてもっとコンパクトかつお安くするとか。。。
とにかく、利用価値が高いのでもう一つ追加購入しました。\(^o^)/

株式会社P・C・Gテクニカ 様2020-12-01
用途:
事務所内の換気状況確認
対象商品:
00296783

非常にシンプルで見やすく、簡単にアラームレベルを変更でき、扱いやすいです。

2020-08-23
用途:
みんなの集まる部屋で

どこの通販よりも安く、しかも早く手に入りました。
大阪魂という名前に惹かれちゃったのもある
ヽ(´▽`)/
とにかく頭痛の多かった私、これがあれば安心です!

2020-12-03
用途:
職場のCO2濃度をモニター。換気の目安にしている。
対象商品:
00296783

小型軽量で、温度計もついており使い勝手はいい。精度的にはわからないが、目安にする程度なら問題ないか。

2020-11-19
用途:
職場、店舗、音楽スタジオなどで換気状況のチェック
対象商品:
00296783

電池式でなくずっと給電する必要があるためモバイルバッテリーをつなげて使っています。反応は遅くて、たとえば屋内から屋外に持って行った場合それらしい値になるのに数分かかります。目安にするには十分です。

2020-08-31
用途:
自宅で

値段もどこよりも安く本当に安心を買いました!
友達にも勧めたいです

白井整骨院 様2020-11-20
用途:
施術室の空調管理
対象商品:
00296783

見やすいです。USB電源ですが電池も使用できると嬉しい。
モバイルバッテリーで使用中

1人が参考にしています
スコージ 様2020-08-17
用途:
自宅勤務している部屋で利用
対象商品:
00296783

CO2濃度は感覚ではほとんどわからない、ということがよくわかった。
近くに寝室があるため、起床直後はかなり濃度が高く、まず換気する習慣がついた。

2020-04-20
用途:
在宅勤務の換気の目安に
対象商品:
00296783

4月初旬から在宅勤務になりました。普段は長く居ない家ですが在宅勤務では一日中部屋にいます。近くは鉄道が通っているため、窓をずっと開けるとうるさくなり、集中できず困っていました。定期的に換気をするのも良いのですが、やはり客観的な情報が欲しいと思い購入を決めました。動いたあととかですと感度良く反応してくれるのが良いです。測定原理がよくわかってませんが、まあ値段相応で良い買い物をしたと思っています。

2020-02-08
用途:
温室での環境制御
対象商品:
00296783

目安として使うには十分です
環境制御の目安として使用しています
AC電源があればもっといいもですが

ふうせんまる 様2021-06-27
用途:
飲食店での使用
対象商品:
00296783

正確には測れてそうです。他社のものと同じ数字なので ただ少し小さ過ぎてインパクトに欠けるかな チェックだけならできますがどちらか言えば やってますよ感だしたいので またコードが長いので高い位置にもおけますが…コードをずっと繋いでいないと作動しないので少し不便です。充電タイプなら良かったのですが…コードなどの兼ね合いで安定しておきにくい面も買い加えておきます。

2人が参考にしています
2019-08-22
用途:
作業机の環境常時測定に使ってます
対象商品:
00296783

作業中に感じていた空気の汚染度が数値で実感でき、環境改善の申し入れのきっかけになりました。

2021-09-22
用途:
CO2の測定
対象商品:
00296783

正しい数字が出ているのかは別として、少なくともアルコール消毒に反応する粗悪品でないことは確かです。

2019-01-21
用途:
事務の換気頻度の確認のため
対象商品:
00296783

デスクトップパソコンに常時接続して使用しています。

2021-09-01
用途:
作業用部屋の環境目安
対象商品:
00296783

26℃程度の部屋で使用開始した。開始数分で、温度表示がエラーになり、温度表示はされなくなった。CO2のデータは表示している。
総合すると正常な動作とは言えない。

2017-12-23
用途:
作業場の環境チェック
対象商品:
00296783

冬場の作業場はストーブつけっぱなしで、換気がおろそかで不快なだけでなく危険なので、換気の目安として購入してみました。案の定、CO2濃度が振り切っていて驚きました。プチお高いですが、健康には替えられないので、その価値はあると思います。
とても小型でどこにでも置けますし、電源がUSBなので例えば携帯の非常用電池などで、屋外でも使えます。温度とCO2濃度が交互に表示されて便利です。

2人が参考にしています
2017-12-22
用途:
職場環境のチェック
対象商品:
00296783

販売社の推奨ではありませんが、USB HID として参照できるツールがあり、更に便利に使っています。

3人が参考にしています
2015-09-07
用途:
作業環境の測定
対象商品:
00296783

誤差に関しては、これから確認しますが十分使えるようです。満足しています。

2014-12-08
用途:
co2の濃度計測
対象商品:
00296783

コンパクトで持ち運びも楽
使いやすくてオススメです

2020-06-06
用途:
本当かって思うほどCO2濃度って上がってるんですね
対象商品:
00296783

在宅勤務で狭い部屋に籠もっていて息苦しさを感じで(?)買ってみたら高濃度。
換気したら400ppm。換気って大事なんですね。