丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドIIのレビュー

平均満足度 3.57 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定
シンワ測定
2,698 / 税込 2,968
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。 【用途】電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-13
用途:
合板を幅狭く長く切り出す

とても使いやすいです、剛性もあり正確な幅で丸ノコ切断が出来ました

2023-05-29
用途:
日曜大工

OSB版の切断に使用しました。素人レベルでは問題なく寸法を満足させる事が出来ました。

1人が参考にしています
2024-01-19
用途:
OSB合板のカット
対象商品:
00350805

使い方はご存じの通り。 正確にカットすることができます。 しかし販売ページに商品寸法ではなく、メモリの長さも書いてほしい。 どの寸法が何センチ用の物かわかりづらい。

3人が参考にしています
2020-10-06
用途:
直角が出ていない
対象商品:
00350805

真っすぐ切れないので何故かと思うと、スライドバーと目盛り金具の直角が出ていなかった
構造上角度は調節できないし目盛りも実際の端からは狂ってしまう。45センチ先では8ミリ以上差が出ていて、丸鋸も曲って固定していることになる。
刃の面がずれたまま進むことになり気持ちが悪いし、刃幅も見かけ上厚い状態になる。
長さで多少動くものとはいえ、角度調整機構がないのはいただけない。

11人が参考にしています
戸鎖電気工事 様2019-10-12
用途:
日曜大工に
対象商品:
00350814

300mmも持っていますが、コンパネを切る時にせめて900幅くらいは一発で切りたいと思い購入しました。
長い分不安定にはなりますが、気をつけて作業すれば大丈夫。買って良かったです。
併せ買いすればどのネットショップより安かったので満足です。

1人が参考にしています
2020-07-11
用途:
丸のこの定規
対象商品:
00350787

とても便利である。強度もしっかりしており重宝している。

2017-05-23
用途:
長尺物の裁断
対象商品:
00350814

自作定規でやってましたが、重いのが難点でした。これを使えば軽く早くでき満足してます。