マイクロドリル MDのレビュー

平均満足度 3.94 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパン
ティーシーティー・ジャパン
419 / 税込 461
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【用途】プリント配線穴あけ用ドリルビット
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
フクイデザイン事務所 様2025-10-27
用途:
模型の穴あけに

0.35mmという半端で入手の難しく高価なものを、バラ売りで比較的安価に供給してくれてありがたい。やや粘りがあって折れにくく使いやすかった。折った際の予備含め3本購入したのだが、10本用のケースに刃が1本だけ入ったものが3ケース送られてきた。管理しやすさの問題もあるのだろうが、ケースがもったいなかった。

株式会社TradTrad 様2024-05-09
用途:
フライス盤を使用して鋼材の穴あけ作業
対象商品:
01036936

先がしっかりしていて硬いものでも芯が滑ることなく穴が開けれます。価格もお手頃ですしおすすめします。

2022-12-27
用途:
プラスチックへの穴あけ(プラモデル製作)
対象商品:
01036884

切れ味も良く、粘りがあるので折れにくく思えます。
ルーマ型なのでピンバイスやルーターのチャックを気にしなくても使えるのがありがたい。

1人が参考にしています
2022-02-07
用途:
ニップルの拡張
対象商品:
01036866

このサイズの物はホームセンターでは、まず手に入らないので非常に助かります。

2022-10-31
用途:
ガラスの穴あけに使えるかなと
対象商品:
01036814

思ったより細くて驚き
使ってみてやはり 細すぎて折れてダメでした。

T M D 様2019-12-16
用途:
ガスノズルの清掃
対象商品:
01036814

ガスノズルの清掃。
各種ある超極細のノズルを清掃するのに使う。
ただ、細いので乱暴に扱うことはできない。
直ぐに折れてしまう。

1人が参考にしています
2019-03-27
用途:
ブラス(銅板)模型への微細な穴開け。
対象商品:
01036857

低価格なのである程度は仕方ないのかもしれないが、硬度が足りないせいか切れ味は今一つな感じがする。0.2mmはさすがに折れやすく、空ける穴数の最低でも1.5倍(できれば2倍)の本数は必要となると思っていたほうがいいかも。このぐらいの細さのドリルで開ける穴はほんの1mmぐらいで充分なので、もっと刃の部分が短いほうが折れにくいような気もするが?

Ken住宅設備工業所 様2022-05-04
用途:
バイクのキャブレターのジェットの穴をすこし大きくする為
対象商品:
01036823

20,000回転くらいで使用しましたが、少しずつ先を進めても簡単に折れてしまいました。少し刃先がかかると折れてしまいます。ピンバイスでも試してみましたがやはり折れてしまいます。折れ込んだキリを抜く方法が有れば教えて欲しいです。

2018-12-17
用途:
快削真鍮材料に深さ4mmの孔をあけるために購入しました。
対象商品:
01036927

これまで使っていたのはハイスのマイクロドリルを使っていたのですが、このマイクロドリルMDは超硬なので戸惑いました。
使っているボール盤の回転数が極めて低速で千数百回転程度なので、使う時には必ずステンコロリンを塗布して深さ1mm毎に切子を掃除する必要がありますが、刃先が長いので深い穴をあけることも出来、重宝しています。

1人が参考にしています
2019-02-13
用途:
細管の詰まりを除去に使用
対象商品:
01036805

細管の詰まり除去に使用したが、予想した通り硬すぎて折れやすかった。
最終的には目的を達成できた。

2018-04-04
用途:
試験片の穴あけ
対象商品:
01036814

細いドリルですので若手作業員がよく折るので,安価なのは助かります.

2018-01-13
用途:
趣味の模型づくりに使用
対象商品:
01036814

非常に折れづらく、軸も太いためピンバイスにセットしやすいです。種類も豊富であり価格も手頃なのは嬉しいですね。

2017-10-12
用途:
プラモデル製作時
対象商品:
01036918

クルマのプラモデル製作時、エンジンの配線・配管等に各種線材を取り付けますが、線材と同径のドリル穴では通しにくい、このドリルを使っています。
穴径が0.05mm大きいだけで工作能率がかなり違います。
喜んで使っています。

有限会社新井 様2017-07-14
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
01036866

ノズル先端掃除に使ってます。細くて丈夫、こんなの探してました。

11番目の月 様2017-01-14
用途:
3Dプリンターのノズル製作

3Dプリンターでカーボン強化PETGフィラメントをプリントすると、真鍮製ノズルは数日、ステンレスノズルでも数週間ですり減ってしまう(内径面、先端面共)。そこで、コバルトドリル(HSS-CO)を削ってノズルを製作することを考えた。
切断時や外面加工時に切断砥石やHSS-COも試してみたが、効率が悪いか、刃が立たなかった。唯一実用的に削れたのが超硬。外面は超硬チップで普通に削れたが、穴明け(0.2mm)にも超硬ドリルが必要で、この製品を使ったところ難なく明いた。
現在まで20本ぐらい購入したが(0.1~0.6mmまで)、作業中に折れたものは一本もない。とはいっても細いので、ケースへの出し入れや、手や他の工具への衝突で折れることがよくある。これは注意するしかない。価格が安いので、予備を何本も持っておける点がいい。

3人が参考にしています
2015-10-14
用途:
切削
対象商品:
01036832

問題なし。

1人が参考にしています
2015-05-20
用途:
SCM、S45Cボルトの穴あけ。
対象商品:
01036857

φ0.2なので鋼材には不向き化と思ったが、クロボルトに深さ1ミリの作業を、難なくこなした。
超硬で無くても使えますので、コスパにたけている。

1人が参考にしています