六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジのレビュー

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-06
用途:
プリント基板を治具ベースから浮かすために使用

もう何度もリピートしているが プリント基板を浮かすためのスペーサとしては最適である。グランドも取れるのでとても便利である。

2024-07-19
用途:
研究用試作
対象商品:
05769688

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

2024-07-16
用途:
小型モーターのシャフトカプラ
対象商品:
01066564

小型モーターのシャフトカプラとして加工して利用していますが、ブレもなく満足しています。

2024-02-19
用途:
実験装置に修理
対象商品:
05769618

本品とは別に(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 品がありましたが、こちらを選びました。数量も多く安く購入でき満足しています。

tzk電子 様2023-06-12
用途:
電子製品組み立て

50個以上、100個以上という通販が多い中、10本は嬉しいです。
メスはFB-xx, オスはMB-xxという型番が、
Axx, Bxxという型番より覚えやすくて助かります。

2023-01-18
用途:
電子基板をケースに収める際に使用
対象商品:
01066555

自作した電子基板をケースに収める際、このようなスペーサーがないと回路がショートしてしまいます。
ケースからスペーサーの高さ分だけ浮かせます。
重宝しています。

2023-02-26
用途:
機器製作
対象商品:
05769672

ごく少量の用途だったので助かりました。もちろん品質に問題なし。

2022-12-05
用途:
電子工作
対象商品:
01066555

趣味の電子工作基盤取り付けに、背が低く重宝してます。

2021-03-27
用途:
基板の固定
対象商品:
05769602

価格は、一番安かったけど、ネジの精度が高いので、普通に使えた。

佐藤電研 様2020-03-16
用途:
基板の取り付け
対象商品:
05769654

何回か同じものを購入しています。満足できる品物です。

2019-09-23
用途:
無線用アンテナ製作時
対象商品:
05769618

スペサーに貫通穴加工してアンテナ素子を通すのに使用しています、黄銅なので加工が楽な点が良いです。

2020-10-01
用途:
アクセルワイヤー調整
対象商品:
01066625

穴は貫通していませんので、皆さんご注意してください。

1人が参考にしています
2018-11-19
用途:
部品の組み立て時
対象商品:
01066564

問題なく使えています.
長さ精度もよいようで満足です.

2018-05-30
用途:
小物作成
対象商品:
01066582

傷がはいってるいる
注文数全て(10個)
頂けない ちゃんと見て発送して欲しい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2018-05-30
用途:
小物作成
対象商品:
01066598

傷がはいってる 注文数全て(10個)
頂けない ちゃんと見て発送して欲しい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-03-11
用途:
長いネジに取り付けるスペーサー
対象商品:
01066616

100mmのM4ネジに取り付ける60mmの長さのスペーサーが欲しく購入しましたが、
スペーサー内部が全てネジとなっていると勘違いしてしまい、実際に使用したら
両方が10mm程度ネジとなっているものであり目的の用途に使用できなかった。
写真のみで判断してしまったので勘違いしてしまいました。
ネジ部の長さも記載して貰えれば勘違いしにくいのではとも思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。