膜付グロメットのレビュー

平均満足度 4.37 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下
119 / 税込 131
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松本技研 様2024-01-15
用途:
装置端子ボックス
対象商品:
01671942

装置端子ボックスに使用しています。パネルの厚さがあるものに対応でき、また幕付きのため
太さがある程度変わってもケーブルを通すことができるので、大変便利です

1人が参考にしています
2023-10-23
用途:
手すりの下に
対象商品:
01671967

作成した手すりの縦管によるフローリングに傷つけづに下駄に最高。

伏見設備 様2023-05-01
用途:
軽バンハッチバックドアの内側から開けるための操作する穴の目隠し
対象商品:
01672116

穴を開けるための寸法が分かりやすく記載されると良いと思った

1人が参考にしています
2022-02-21
用途:
バイクの整備
対象商品:
01671994

商品説明が細かいため、現物との計測がによる合わせが楽であり、サイズ選びよかった。

2021-09-23
用途:
自転車のサドルのフレームの先端カバーとして転用
対象商品:
01671942

サドルのシートを取り替えたものの、穴空きの形状によりフレーム内に雨が入り込み錆びる可能性があることと、近隣のホームセンターで最適なサイズの製品が見当たらず、モノタロウにて製品を入手。適合し問題なく使用中。

1人が参考にしています
2021-03-30
用途:
バイクの防水用
対象商品:
01672073

バイクの配線用の大きな穴に雨水が入らないようにする蓋として購入しました。
サイズ的には少し大きかったですが、なんとか収まりました。

近藤マリンサービス 様2021-01-08
用途:
ボルト穴塞ぎ用に
対象商品:
01671933

外したボルト穴を隠す為に使用しました。出来れば外径があと5mm大きい物があれば言う事無しです。

2021-07-10
用途:
穴塞ぎ用に
対象商品:
01672082

なかなか大きいサイズの物が近所には見つからずモノタロウで見つけて助かりました。安価て問題なく使用できて満足です。

1人が参考にしています
2020-06-29
用途:
自動車のヘッドライトバルブのカバーとして使用。
対象商品:
01672082

社外バルブを使用したところ、純正よりもサイズが大きかったので、この商品を使用し、スペースを広げた。
本来の使い方とは違うが、問題なく使用できた。

1人が参考にしています
2020-03-30
用途:
ボールチェーンのストッパーに
対象商品:
01671924

通常の用途ではないかも知れません。
郵便ポストに雨が入り込むので、外に水滴が出て行くようにボールチェーンを取付けるため、端に通すストッパーとして使いました。
ボールチェーンの直径は4.5ミリでした。
丁度よく固定出来ました。

2021-01-15
用途:
修理品のParts
対象商品:
01671924

豊富なバリエーションが有り、利用しやすい。
納期も早くて便利。

株式会社ヒートテクノ 様2020-12-11
用途:
製品の穴のメクラに
対象商品:
01672012

多量に使うので10個入りで便利です
個別の包装は私には不要です
その分安価になれば助かります

2019-09-28
用途:
車検の時トランクの穴埋めの為
対象商品:
01672098

近所のホームセンターに50㎜は無いサイズで助かります。車検の為に大助かり。

2019-12-18
用途:
自動車整備時
対象商品:
01671994

バルクヘッドの配線通しに使用。配線保護には十分使えます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-12-18
用途:
自動車整備時
対象商品:
01672073

バルクヘッドのメクラキャップとして使用しました。膜の厚さがもう少しあるものが欲しかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-07-20
用途:
takachiのケースへのケーブル保護用
対象商品:
01671924

takachiのケース板圧2mmの9mmの穴を開けて取り付け。
組み込みにピンセットを使って内側の段下を押し込んで組み付け。
しっくりしていて、φ4mmのケーブルまで差し込める。
差込ケーブルの径に合わせて穴あけを推奨。

2018-12-23
用途:
車のシガーソケットのキャップ
対象商品:
01671967

上向きに開いているシガーソケット口に乗せて、ちょうどです。
深さはないので、横向きには使えません。
1袋に10個入っているので、たっぷり使えます。

2018-12-04
用途:
四輪の修理・改造
対象商品:
01671976

豊富な種類があり、助かりました。
正確に出来ており、問題なく使用できました。
いままで使用した『膜付き・・』の製品と比較して、膜の厚みが薄い印象があります。

弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所 様2023-10-26
用途:
使わなくなった水石けん容器を取り外したあとの取付口をカバー
対象商品:
01671994

念入りにサイズを測ったのでぴったりで満足。
ただ、1個しか使用していないので、残りをどうするか困っている。
別の方が指摘されているとおり、上部の膜は薄い。

2019-06-14
用途:
穴の蓋
対象商品:
01671976

手頃なサイズで安価で有り重宝しております!蓋の部分がもうちょっと分厚くても良いかと思います。