DCギヤドモータ TG-85B-SGタイプのレビュー
有限会社トーアデータサービス 様2021-10-29
- 用途:
- ビニールハウスの換気ビニールの巻上げモータとして使用しています。
- 対象商品:
- 01777213
回転パワーは非常に強く満足しています。
ただ、回転力が強い反面、換気巻き上げに負荷がかかり
回転が止まると、ギヤモーター内のギヤが歯こぼれを
起こして破損したことがあった。(2回ほど)
負荷で回転が止まった時に、ギヤモータの破損を防ぐ
保護的機構があるといいのですが。
1人が参考にしています
ヤマフジ 様2020-06-14
- 用途:
- ラジコン草刈機の刈草掻き出し装置のモーターに使用
- 対象商品:
- 01777098
最初に購入したモーターの減速機のピニオンから駆動されるハス歯のギヤーが破損したので、同じ型式で、2個目の購入になりました。
減速機のみ、又は、歯車セットの販売があれば助かります。
2017-06-05
- 用途:
- 自宅のドアを自動化するのに、駆動用ギヤードモーターとしました。
- 対象商品:
- 01777082
自宅のドアを自動化するのに、駆動用ギヤードモーターとしました。少し駆動の音が気になります。静かな所で使用する人で音が気になる方は、防音対応が必要かもしれません。
電気的に切り替えることで、正逆回転が出来ます。駆動力も希望通り有りました。
2人が参考にしています
小山農園 様2014-11-01
- 用途:
- トラクターのハンドル制御
- 対象商品:
- 01777143
トラクターのハンドルを車外からコントロールするために購入しました。コンパクトだがトルクがあり、簡単に取り付けができて大変満足しています。
4人が参考にしています
2018-06-17
- 用途:
- 水田除草ロボットの駆動用
- 対象商品:
- 01777186
2個購入、一個が負荷により中のギヤが欠損しました。選択がわるかったようです。後日高負荷対応を検討中。
1人が参考にしています
2017-04-29
- 用途:
- 屋外、シート巻き上げ動力源に使用
- 対象商品:
- 01777186
屋外で電源をバッテリーとする必要あります、DCモーター出力をあげることは出来ないのでしょうか。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
DCモーター出力をあげることは出来ないのでしょうかとのことでございますが、
恐れ入りますが、弊社問い合わせ窓口まで下記情報を教えて頂いたけますと幸いです。
①サイズ、形状は今のサイズでないとダメでしょうか?(取り付けタップ位置等々)
②出力アップとの要望ですが、回転数が欲しいでしょうか?トルクが欲しいでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。