ブレーキパッドのレビュー
- 用途:
- フロント側のブレーキパッド交換に使用しました。
- 対象商品:
- 02271438
プレオのフロントブレーキパッド交換に使用しました
峠の下りでの効き具合もとてもよく、スピードが落せました。
また注文する予定です
- 用途:
- 通常の使用
- 対象商品:
- 02271298
いまさらですが、取り付けて4年間3万キロ走行でのレビューです,もちろん運転の癖や状況など一概には評価できませんが残量はまだ4mmほど残っており、かなり耐久性があるようですもちろん効き具合のタッチも問題なかったです、コスパ最強です。
- 用途:
- 自社のサービスカーに
- 対象商品:
- 02271343
コスパ最高です。効きも問題なく鳴きもありません。少しダストが多いかなと思いますが概ね満足です。
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 02271903
純正の物を使っていましたが自分の車は重く減りも早いのでコスパ的にこちらを試してみたく購入
今のところ効きも変わらずあとは消耗がどのくらいかってところです
コスパ的には1年以上持てばうれしいですね
- 用途:
- スズキ エブリーWのブレーキ交換
- 対象商品:
- 02271343
純正品との視覚的な違いはなく、問題なく取り付け可能でした。
ブレーキなき等もなく、正常に制動力を出しています。
装着して短期間のため寿命やブレーキダストは未確認
ぶっレーキダストがひどくなければまた使用したいと思う。
寿命は価格を考えれば気にならない。
- 用途:
- 車検整備
- 対象商品:
- 02271937
一般的なブレーキパットです。交換後に違和感などはありません。イメージとしてはOEMの社外品と言ったところで、スポーツ性能などを求めないのであればこちらで充分ではないでしょうか。
問屋になった気持ちですかね。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 02271815
継続検査事前点検で現車部品が摩耗していたので交換しました。形状 パッド厚等 純正品新品時と同じで摩耗限度警告プレートもついていました。持ち込み検査で 制動力はクリアしました。ユーザー様は女性の方で交換前と 感覚は変わらないとおっしゃっております。価格で満足としました。
- 用途:
- 車検前の整備
- 対象商品:
- 02271316
安価なパッドだが磨耗センサーもついていて、鳴き防止の面取りもされている。
効きも純正となんら遜色なく問題なし。
この金額でこの性能なら十分満足できる。
- 用途:
- ブレーキバッド交換
- 対象商品:
- 02271307
リピート購入です
自動車の運転で最も重要な『止まる』ための物ですが、使用に関して特に問題はありません。
ただ、摩耗して交換時期を知らせる金具(泣きシム)が着いていないし、着けることができないので、前回購入したものはチェックを怠っていたせで完全に摩耗してローターは傷つき、パッド自体も穴が貫通するほどでしたので日常の目視による摩耗チェックは必須です。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 02271273
車検整備時にL175S ダイハツ ムーブにて使用しました。
純正品との交換になり、比較いたしましたが通常通り使用できる物でした。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
- 19203415
ブレーキパッドは車種は違いますけど、2回目です。とても良く、純正に引けを取らない商品です。今は、車の整備部品は全てモノタロウにしています。今後も良い製品の提供を期待しています。